Перейти к содержанию

Плано, шт. Техас, 29 January 2019

Siemens усовершенствовал платформу для создания цифровых инноваций: в новейшей версии Simcenter 3D повышена скорость моделирования и точность расчетов

  • Simcenter 3D стал удобнее, повысилась производительность при расчетах и генеративном проектировании, введена возможность численного моделирования процессов аддитивного производства.
  • В новейшей версии Simcenter 3D время моделирования трансмиссий сократилось на 80%. Ускорен расчет запаса прочности композитных авиационных конструкций
  • Платформа для цифровых инноваций получила новые возможности для моделирования движения гибких кабелей и жгутов. Интегрированы инструменты для проведения аэроакустических расчетов

Новые материалы и методы производства позволяют создавать совершенно новые, невыполнимые ранее, конструкции. При этом достигнуть соответствия форм между конструкторской моделью и произведенным на ее основе изделием стало как никогда сложным.

В новейшей версии Simcenter 3D компания Siemens PLM Software реализовала ряд передовых возможностей, усовершенствовала интеграцию с другими решениями из обширной линейки Simcenter™ и тем самым расширила потенциал интегрированной мультидисциплинарной среды. Данные изменения позволят сэкономить рабочее время инженеров, а также сократить расходы и трудозатраты на прогнозирование характеристик будущих изделий. В частности, инструменты численного моделирования стали расширены на область моделирования процессов аддитивного производства, появились инструменты моделирования зубчатых передач, авиационных конструкций и связанного FSI анализа. 

«Чтобы создавать точные цифровые двойники изделий, предприятиям требуются все более инновационные решения для численного моделирования, — отметил Ян Леридан (Jan Leuridan), старший вице-президент по решениям для численного моделирования и проведения испытаний компании Siemens PLM Software. — Мы непрерывно создаем такие инновации и ищем новые способы оптимизации и повышения точности процессов численного моделирования. Новая версия стала заметным этапом на пути интеграции новых видов физических расчетов и технологий в Simcenter 3D, чтобы наши заказчики смогли точно прогнозировать реальные характеристики изделий».

Теперь Simcenter 3D способен автоматизировать построение и расчеты моделей трансмиссий (с учетом зубчатого зацепления) в единой интегрированной среде. Интеграция этого традиционно многоэтапного, подверженного ошибкам процесса в единый инструмент может сократить трудозатраты инженера на 80%, что заметно повышает эффективность моделирования. «Создание модели сложной трансмиссии, состоящей из многих тел, — трудозатратный процесс, для которого нередко приходится применять сразу несколько разных инструментов, — рассказывает Хорим Янг (Horim Yang), старший инженер-исследователь компании Hyundai Motor. — Simcenter 3D стал идеальным решением для наших инженерных задач. Эта система помогает значительно сократить сроки моделирования и расчета трансмиссий».

Новая версия Simcenter 3D предлагает углубленную интеграцию со всей цифровой магистралью предприятия благодаря синергетическому эффекту при совместной работе с другими решениями из линейки Simcenter. Интеграция Simcenter 3D и Simcenter™ STAR-CCM+™ позволяет выполнять аэроакустические и аэровиброакустические расчеты, чтобы наши заказчики могли эффективно выявлять источники шума и обеспечивать комфорт в салоне транспортного средства. Теперь Simcenter 3D также интегрирован с модулем прокладки кабелей и жгутов в составе NX™, генерирующем раскладку электрических проводов и точек их соединения. Simcenter 3D рассчитывает деформации электропроводки при перемещении деталей и узлов. Это позволяет удостовериться, что жгуты проводов не зажимаются движущимися частями, и при необходимости изменить траекторию укладки жгута.

Среди других нововведений в версии Simcenter 3D 2019.1:
  • модуль Simcenter 3D Aerostructures улучшен для выполнения полного прочностного расчета летательных аппаратов и оценки запасов прочности. Его производительность возросла на величину, достигающую 30%;
  • модуль Topology Optimization стал более производительным и удобным в работе. Появилась возможность задавать целевые значения или ограничения на параметры для прочности детали под действием критических нагрузок;
  • новый инструмент численного моделирования процессов аддитивного производства обеспечивает самое высокое качество печати и получение заданной геометрии детали с первого раза, что дает колоссальную экономию ресурсов, затрат и времени.

Дополнительная информация о новейшей версии Simcenter 3D представлена в блоге сообщества пользователей Simcenter.

Мы в сети Twitter: www.twitter.com/siemens_press

Основное контактное лицо

Natalie Navales
+1 314 264 8671
Natalie.navales@siemens.com