Siemens на Международном авиационно-космическом салоне

Мероприятие | 20 июля 2021 - 25 ИЮЛЯ 2021
г. Жуковский

Самые актуальные тенденции и технологии цифровой трансформации в шале Siemens 6G7

Siemens на МАКС-2021

Эволюция летательных аппаратов открыла множество преимуществ. Представьте себе будущее авиации без границ, передовые технологии, которые позволяют достичь новых высот. Авиационно-космические и оборонные предприятия знают, что Siemens — надежный партнер, который создает инновационные решения, объединяющие физический и цифровой мир. Представление наших заказчиков о будущем Siemens воплощает в жизнь уже сейчас.

Хотите узнать больше о тенденциях в цифровой трансформации и вызовах в авиационно-космической отрасли, инновациях и передовых технологиях? Siemens Digital Industries Software приглашает вас 20-25 июля посетить шале 6G7 на МАКС-2021!

Совместно с партнерами «ИТС» и «ИЦ ИАС» мы продемонстрируем решение различных задач авиационно-космической отрасли с помощью цифровых технологий на специализированных стендах:

Цифровой двойник технологической подготовки, планирования и диспетчеризации производства авиакосмической отрасли: модельно-ориентированный подход

Впервые специалисты Siemens продемонстрируют комплексное специализированное решение для сквозной технологической подготовки производства на базе электронного макета изделия с бесшовным выходом на задачи оперативного планирования и диспетчеризации задач производства: запуск производственных заказов, контроль за ходом выполнения, работу с несоответствиями, включая выполнение ремонтов и доработок изделий.

Посетители также смогут познакомиться с задачами симуляции сборочных технологических процессов, выполнения обучения и технологий виртуальной реальности. Процесс сборки изделия будет поддержан интегрированной в PLM-систему технологию промышленной дополненной реальности. Инструменты имитационного моделирования продемонстрируют возможность снизить издержки и повысить эффективность работы производственных участков. Специалистами будут показаны возможности интерактивной работы с имитационной моделью для анализа и оптимизации работы производства.

Аддитивные технологии, генеративный дизайн, анализ процесса печати и постобработка - в одной CAM-системе NХ

Впервые на стенде пройдёт демонстрация полного цикла производства изделия по аддитивной технологии. Генеративный дизайн, адаптация конструкции, симуляция процесса печати с оценкой возникающий напряжений и деформаций, внесение искажений в геометрию, постобработка - это перечень функций, которые будут продемонстрированы на стенде. На стенде также будут представлены образцы деталей, полученные методом 3D-печати. Будут продемонстрированы возможности модуля NX CAM AM для подготовки к печати при использовании различных технологий 3D-печати металлом, пластиком, композитом, керамикой и песком. Не обойдём вниманием и классическую механическую обработку как продолжение процесса производства деталей с использованием аддитивных технологий. Также будут представлены примеры цифровых двойников гибридных станков.

Комплексное решение для разработки бортовой кабельной сети сложных изделий

Эксперты Siemens продемонстрируют единую среду для схемо-технического и трехмерного связного проектирования бортовой кабельной сети изделия с решением задач по взаимосвязанной разработке электрической схемы, резервирования пространства и прокладки жгутов по изделию в 3D-пространстве; автоматизированное оформление и выпуск КД, выход на задачи технологической подготовки производства с возможным использованием проектора для демо по выкладке жгута.

Обеспечение высокоэффективного послепродажного обслуживания: разработка эксплуатационной документации в форме ИЭТР и работа с ней эксплуатантов

Эксперты компании-партнера «ИЦ ИАС» продемонстрируют интегрированную среду разработки, публикации и доступа к ЭД, созданной в соответствии с требованиями стандарта S1000D, а также возможности компаний-операторов АТ по работе с такой высокотехнологичной документацией. Ключевой особенностью решения является уникальное для российского рынка предложение, обеспечивающее слаженную работу разработчика над ЭД на основе электронного макета изделия, а также бесшовный доступ операторов ВС к такой форме ЭД в привязке к каждому экземпляру воздушного судна.

Путешествие по виртуальному цеху производства самолетов Aeroworld

На стенде Aeroworld Вы отправитесь в виртуальное путешествие по многообразному портфолио Siemens: от программного обеспечения для разработки, проектирования и испытаний изделий до средств автоматизации и управления оборудованием и станками на базе ЧПУ SINUMERIK и контроллеров SIMATIC; от надежных и безопасных систем управления кранами SIMOCRANE и автоматическими транспортными средствами SIMOVE до решений по автоматизации и диспетчеризации зданий Desigo для создания комфортных и экологичных условий труда. Решения Siemens успешно применяются как при промышленном аддитивном производстве и производстве деталей из композитных материалов, так и для автоматизации сборочных процессов авиакосмических предприятий, обеспечивая высокую степень эксплуатационной гибкости, благодаря решениям полностью интегрированной автоматизации (TIA).

Комплексный стенд по конструкторско-технологической подготовке производства (выполнение задач сборки и автоматизированной клепки), а также демонстрации модельно-ориентированного подхода при проектировании и подготовки производства изделий из композитных материалов

Степень применения цифровых технологий становится ключевой для успешного производства изделия, а эффективность применяемых инструментов напрямую влияет на сроки вывода изделия на рынок. Эксперты компании-партнера «ИТС» покажут накопленный опыт в ключевых для отрасли направлениях.

Комплексное решение от разработки КД, моделирования технологических процессов и разработки управляющих программ с применением оборудования автоматической клепки

На стенде состоится демонстрация полного цикла конструкторско-технологической подготовки агрегатно-сборочного производства авиационной техники в единой интегрированной среде:

  • разработка электронной конструкторской документации сборочных единиц с передачей данных о крепеже в системы конечно-элементного анализа и в Teamcenter;
  • инженерный анализ сборочной конструкции (подготовка конечно-элементной модели и анализ результатов);
  • разработка технологического процесса автоматизированного клепального агрегатно-сборочного производства;
  • моделирование процесса автоматической клепки и разработка управляющей программы.

Модельно-ориентированный подход в разработке и технологической подготовке производства композитных конструкций

Будет проведена демонстрация методов:

  • модельно-ориентированного подхода (MBD) в разработке композитных конструкций;
  • расчета массово-инерционных характеристик трехслойных (сэндвич) панелей;
  • разработки технологических процессов композитного производств.

Проектирование оснастки композитного изделия с учетом производственных деформаций детали

Демонстрация процесса проектирования оснастки композитного изделия с применением методов конечно-элементного анализа и компенсацией производственных деформаций в геометрии оснастки, продемонстрированная поэтапно: создание расчетной модели; анализ полимеризации; расчет коробления; внесение упреждающих изменений в геометрию оснастки.

Инжиниринг систем в задачах разработки авиационной техники. Применение цифрового двойника для выполнения виртуальных испытаний

На стенде состоится демонстрация процесса разработки имитационных моделей для выполнения виртуальных испытаний на базе турбовинтового самолета ATR-72 с целью проверки на соответствие требований топливной экономичности в зависимости от исполнения двигательной установки. Посетителям шале будет представлена возможность виртуально управлять самолетом и оценить влияние управления на подсистемы самолета.

Ждем вас в шале 6G7 компании Siemens!

При поддержке:

ITS Logo

IAS - logo

Всем посетителям шале 6G7 необходимо соблюдать официальные рекомендации Роспотребнадзора, которые направлены на заботу о здоровье участников авиасалона - безопасное расстояние 1,5 метра, масочный режим. На входе в наше шале всем посетителям будет осуществлен замер температуры тела. Вы сможете воспользоваться масками, перчатками, антисетиками для рук. Каждый час помещение будет проветриваться.
Представители компании имеют право отказать в доступе на мероприятия «Сименс» в случае несоблюдения мер профилактики.
Условия прохода на территорию Авиасалона и шале «Сименс» могут быть изменены организаторами, в случае ужесточения\существенного изменения требований они будут доведены до участников дополнительно.

Регистрация закрыта

Регистрация на мероприятия закрыта, приносим свои извинения.