Przejdź do treści

Page Headline - search keywords / action words (85 characters max)

Enter the summary here - no longer than 75 - 150 words. Use two paragraphs if the text is over 75 words. This is the full version of the summary text which will appear on the full version of the capability page.

Simcenter

Enter the summary here - no longer than 75 - 150 words. Use two paragraphs if the text is over 75 words. This is the full version of the summary text which will appear on the full version of the capability page.

Wyróżniona historia sukcesu klienta

NASA Goddard Space Flight Center

Using Femap helps NASA develop next-generation space telescope

Simulating the performance of James Webb Space Telescope components

Czytaj dalej See all Success Stories

Webinar na żądanie | 36 min.

Zarządzanie weryfikacją i szybszy proces certyfikacji statku powietrznego

Osiągnięcie doskonałości programowej dzięki szybszej certyfikacji

Wielu producentów z branży lotniczej i obronnej musi szybciej zakończyć procesy certyfikacji, aby utrzymać koszt programu na odpowiednim poziomie, dotrzymać terminów oraz wypełnić cele związane z wydajnością.

Obejrzyj webinar