Przejdź do treści

Page Headline - search keywords / action words (85 characters max)

Enter the summary here - no longer than 75 - 150 words. Use two paragraphs if the text is over 75 words. This is the full version of the summary text which will appear on the full version of the capability page.

Aircraft Engine & Equipment System Simulation

Enter the summary here - no longer than 75 - 150 words. Use two paragraphs if the text is over 75 words. This is the full version of the summary text which will appear on the full version of the capability page.

Wyróżniona historia sukcesu klienta

Aircelle

Smoothening out actuation in engine nacelles using Simcenter Amesim

Smoothening out actuation in engine nacelles using Simcenter Amesim

Aircelle optimizes the highly complex nacelle with solver technology from Siemens Digital Industries Software

Czytaj dalej See all Success Stories

Czy zainteresowało Cię [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Subskrybuj najnowsze informacje o [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Ojej.

Przepraszamy, ale dane rejestracyjne do nas nie dotarły. Spróbuj ponownie.

Dziękujemy za rejestrację! Subskrybujesz wiadomości po raz pierwszy? Sprawdź swoją skrzynkę e-mail — znajdziesz tam wiadomość, która pozwoli Ci potwierdzić subskrypcję.

To pole jest wymagane Należy podać prawidłowy adres e-mail
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków