Innovation and collaborative, synchronized program management for new programs
Przemysł kosmiczny zawsze poszukiwał sposobów na wytwarzanie lżejszych, wydajniejszych i bardziej niezawodnych pojazdów z możliwością ponownego wykorzystania jako metody obniżenia kosztów wynoszenia ładunków na orbitę. Eksploracja kosmosu stała się także atrakcyjnym przyczółkiem dla miliarderów poszukujących nowych inwestycji, skutkując pojawieniem się nowych graczy poszukujących metod obniżenia kosztów wynoszenia ładunków na orbitę. Wymaga to stabilnego cyfrowego środowiska ułatwiającego współpracę, łączącego funkcje projektowania układów strukturalnych, mechanicznych, systemów, testów środowiskowych oraz zarządzania programem.
Aerospace companies are tasked with designing and creating products for conditions that may not exist inside a lab or even on the planet. They must use real innovation, which requires digitalization, to remain competitive amid increasingly complicated demands, tighter deadlines and higher stakes.
Browse and explore solutions in this industry segment.
Dostosowane do potrzeb klienta pulpity dostępne w naszym rozwiązaniu zapewniają firmom działającym w przemyśle lotniczym i obronnym większą przejrzystość w całym przedsiębiorstwie, jak również nowy poziom identyfikowalności, który ogranicza liczbę błędów i zapobiega późnemu wykrywaniu problemów. Zaawansowana analityka, możliwa dzięki połączeniu danych z Internetu Rzeczy (IoT) pochodzących z rzeczywistych zasobów („fizyczny bliźniak”) z wiedzą inżynieryjną („cyfrowy bliźniak”), poprawia dostępność i wydajność produktów.
Nasze rozwiązanie pozwala firmom na rejestrowanie i spełnianie wymagań wszystkich osób zaangażowanych w proces rozwoju produktu, tak aby właściwe decyzje zaowocowały doskonałymi wyrobami.
Jednym z kluczowych wyzwań stojących przed wysoce regulowanymi gałęziami przemysłu, takimi jak przemysł lotniczy i obronny, jest trudność w osiąganiu celów programu podczas poruszania się po globalnym środowisku regulacyjnym dotyczącym własności intelektualnej i kontroli eksportu (ITAR). Kolejnym wyzwaniem jest stworzenie warunków do globalnej współpracy i innowacyjności. W każdym przypadku kluczowym wymogiem dla wszystkich stron — dostawców, partnerów, wykonawców, klientów, spółek zależnych i spółek joint-venture — jest możliwość udostępniania wrażliwych danych o firmie i produktach w bezpiecznym środowisku opartym na współpracy.
Współczesne firmy w branży lotniczej i obronnej muszą tworzyć programy, które spełnią wszystkie wymagania techniczne, regulacyjne i eksploatacyjne zgodnie z budżetem i harmonogramem, zapewniając przy tym, że procedury projektowe i produkcyjne są udokumentowane oraz odpowiednio śledzone. Nasza multidyscyplinarna platforma integruje zarządzanie wymaganiami, bezpieczną współpracę z dostawcami oraz zarządzanie procesami inżynieryjnymi w postaci jednego rejestru dla danych mechanicznych, elektronicznych, dotyczących oprogramowania i symulacji, aby można było sprostać tym wyzwaniom.
Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.
Biorąc pod uwagę liczbę firm zaangażowanych w programy lotnicze i obronne, multidyscyplinarny charakter projektów oraz potrzebę efektywnej wymiany informacji, firmy muszą być w stanie pracować z wieloma różnymi formatami CAD. Nasz szeroki wybór narzędzi do wymiany danych obsługuje niezależne od dostawcy, standardowe formaty wymiany, translatory danych oraz narzędzia do konwersji plików CAD w celu dokładnego przenoszenia danych między systemami.
As customers demand more sophisticated functionality, the increasing amount of software required to provide it presents unique challenges in the delivery of aerospace and defense systems. Challenges include producing code faster and with better quality, as well as compliance with all regulations to minimize risk and ensure safety. Our unified collaborative solution framework enables all software development processes to be managed in one place, accelerating development and minimizing risk.
Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.
Nasze zintegrowane aplikacje do wytwarzania addytywnego pomagają zmienić sposób postrzegania produktów, zmodyfikować produkcję i stworzyć nowe modele biznesowe, by uzyskać optymalną wydajność i jednocześnie obniżyć koszty.
Dzisiejsze programy w branży lotniczej i obronnej muszą dostarczać produkty, które spełnią wszystkie wymagania techniczne i eksploatacyjne zgodnie z budżetem i harmonogramem, niejednokrotnie korzystając przy tym z usług dostawców i partnerów rozproszonych po całym świecie. Ci dostawcy i partnerzy mogą korzystać z różnych aplikacji inżynieryjnych. Nasze rozwiązanie stanowi podstawę do tworzenia, dostarczania i aktualizacji pakietów danych technicznych 3D oraz współpracy w ramach bezpiecznego środowiska cyfrowego zgodnego z wymaganiami.
Stworzenie stosownej dokumentacji technicznej dla systemów lotniczych i obronnych wymaga współpracy i wkładu wielu różnych firm i zespołów. Nasze rozwiązanie przenosi proces tworzenia dokumentacji do środowiska PLM, pozwalając na bezproblemowe dostosowanie dokumentów do potrzeb rynku, języka lub produktu.
Aerospace and defense programs are becoming more complex and the need for greater program performance has never been so critical. To win business in today's highly competitive environment, companies must submit attractive bids that include the demonstrated ability to deliver on program targets, requirements and production schedules. Our solutions digitalize the manufacturing process so you can maximize productivity, increase profitability and execute more efficiently than your competition to drive business growth in today’s tough markets.
Ogromny postęp w technologiach produkcji i przejście do Przemysłu 4.0 zmieniają sposób tworzenia systemów lotniczych. Powoduje to wyzwania w całym łańcuchu dostaw, ponieważ firmy poszukują sposobów na nadążenie za wymaganiami producentów OEM. Nasze rozwiązanie umożliwia firmom produkcyjnym integrację i digitalizację całego łańcucha tworzenia wartości, zwiększając ich konkurencyjność poprzez podwyższenie zwinności, elastyczności i wydajności procesów produkcji.
Przedsiębiorstwa z branży przemysłu lotniczego i obronnego mierzą się obecnie z bezprecedensowymi wyzwaniami, ponieważ ich wymagający klienci przykładają coraz większą wagę do transparentności w realizacji programów. Aby skutecznie konkurować na rynku i osiągnąć doskonałość w realizacji programów, przedsiębiorstwa muszą umieścić wytwarzanie w centrum procesu rozwoju programu. Zintegrowane środowisko ułatwiające współpracę umożliwia stosowanie procesu opartego na modelu, obejmującego działania od projektowania CAD/CAM po obróbkę CNC i kontrolę jakości oraz zapewniającego wydajność na zupełnie nowym poziomie.
The future of the aerospace and defense industry is exciting. Next-generation aircraft – powered by advanced electronics, sensors and Internet of Things (IoT) – will differ significantly from what we are seeing today. Aerospace and defense electronics and avionics manufacturers must rely on digital technologies to deliver more sophisticated and reliable electronics at scale. Our solutions enable electronic manufacturers to cope with the demanding needs of the industry today.
Without the ability to optimize factory operations based on data obtained during manufacturing engineering, inefficiency can ripple throughout a company’s production systems. Our advanced software for factory layout and optimization lets you create 3D virtual models of production systems to ensure that factors such as line efficiency, line rate, manpower limitations, learning curve, clearance, energy, noise and safety are considered before starting production. Use our solution to digitalize the entire manufacturing process and achieve aerospace and defense program performance goals.
As global competition increases, aerospace and defense companies are looking at innovation not only for products, but for manufacturing processes as well. And given their growing order backlogs, and strict safety and regulatory standards, companies are increasingly looking for manufacturing processes to automate. We provide a complete toolset for manufacturing innovation and automation, and are unique in enabling you to combine virtual and physical worlds to achieve these advantages.
Production planning for long, medium and short-term scheduling is critical to the success of facilities and field operations. Planners must analyze complex situations, taking into account a range of constraints and business rules, then generate and evaluate multiple scenarios to react quickly and intelligently to change. Our production planning suite for aerospace and defense OEMs and suppliers can be tightly integrated with other enterprise systems to help increase the efficiency, accuracy, and agility of manufacturing operations.
Whether it’s a commercial program or a government contract, the challenge for aerospace and defense companies today is to deliver a product that meets all technical and performance requirements at cost and on schedule. Our quality management solution delivers the ability to improve quality and reduce costs along the entire product lifecycle (ideation, realization and utilization). It can be used as a comprehensive system, or with single modules or combinations of modules.
Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.
Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.
Produkty dla przemysłu lotniczego i obronnego są bardzo złożone — muszą działać w ekstremalnych warunkach oraz utrzymywać najwyższe standardy bezpieczeństwa i niezawodności, a cykl ich życia jest zazwyczaj bardzo długi. Nasze rozwiązanie do zarządzania cyklem życia w eksploatacji utrzymuje nadzór nad fizyczną konfiguracją sprzętu w celu wsparcia konserwacji poprzez charakterystykę statusu i historię usuwania/instalacji/kontroli części. Wykorzystując podstawowe funkcje PLM w aspektach takich jak bezpieczeństwo, przepływ informacji, zmiany i zarządzanie dokumentacją, nasze podejście łączy listy zasobów BOM i wiedzę z fizycznymi strukturami w celu usprawnienia obsługi.
Keeping equipment operational by minimizing maintenance-related downtime is critical in the aerospace and defense industry. By using product knowledge taken from design and simulation to determine service requirements, service plans and instructions can be developed, validated, and documented prior to equipment delivery. Our maintenance planning solution, which is based on allowable product configurations, analysis (RAM and FMEA) and simulation (product and service), lets you reduce the impact of service on aerospace products in the field.
Highly engineered aerospace and defense products with long useful lives are valuable to both the companies that buy them and the companies that service and support them. Getting the most from these products means maximizing their availability and reliability. Our solution enables service organizations to generate service work orders, schedule service events, assign service tasks, support technicians with information and task orders, and track to closure all service work required and performed.
Konsekwentne planowanie programu i doskonałość jego wykonania są niezbędne, by pozyskać nowe możliwości biznesowe. Nasze rozwiązanie zapewnia systemowe podejście do planowania i realizacji programu przez integrację wymagań kosztowych, terminowych i technicznych w ramach w pełni zaplanowanego, opartego na odpowiednich zasobach i budżecie systemu zarządzania programami. Rozwiązanie jest łatwe w utrzymaniu i skalowalne do programów komercyjnych i rządowych o dowolnej wielkości. Popraw swoją zdolność realizacji zamierzeń w ramach zaplanowanego budżetu i zgodnie z harmonogramem za pomocą zintegrowanego systemu, który zarządza wszystkimi elementami programu.
Producenci dostarczający rozwiązań i części do systemów kosmicznych muszą mieć absolutną pewność co do niezawodności opracowywanych przez siebie projektów konstrukcji kompozytowych, ponieważ w tej branży nie ma miejsca na poprawki. W związku z tym wymagają rozwiązania do projektowania, wytwarzania i inspekcji kompozytów gwarantującego, że ich systemy kosmiczne będą spełniać wszelkie wymagania nawet najbardziej skomplikowanych misji kosmicznych pod względem terminowości dostaw, wytrzymałości, masy, trwałości i jakości wykonania.
Złożone produkty wytwarzane na potrzeby przemysłu lotniczego i obronnego są produkowane z udziałem globalnego łańcucha dostaw, w ramach którego każde z przedsiębiorstw tworzy i wykorzystuje dane produktu w różnych formatach. Wynikający z tego brak interoperacyjności utrudnia współpracę i ponowne wykorzystanie danych, co z kolei negatywnie wpływa na zdolność do realizacji projektu w ramach wyznaczonego budżetu i harmonogramu. Nasze rozwiązanie do tworzenia definicji produktów na podstawie modelu umożliwia opracowywanie kompletnej definicji produktu w ramach modelu 3D stanowiącego centralne źródło informacji do wszystkich zastosowań.
Our aerospace and defense verification management solution helps companies achieve faster time to certification by providing a single, integrated environment that ensures all product verification events, whether simulation modeling and analysis or physical tests, are driven by requirements, planned and executed in the correct sequence, link individual tests and analyses to necessary resources and provide full traceability.
Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.
Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.
Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.
Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.
Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.
Dzisiejsze programy w branży lotniczej i obronnej muszą dostarczać produkty, które spełnią wszystkie wymagania techniczne i eksploatacyjne zgodnie z budżetem i harmonogramem, niejednokrotnie korzystając przy tym z usług dostawców i partnerów rozproszonych po całym świecie. Ci dostawcy i partnerzy mogą korzystać z różnych aplikacji inżynieryjnych. Nasze rozwiązanie umożliwia tworzenie cyfrowych modeli i wizualizacji złożeń multi-CAD, dzięki czemu każdy może mieć dostęp do danych projektowych i procesowych i wykorzystać je do pracy i podejmowania świadomych decyzji.
Some of the issues facing aerospace and defense companies include increased product complexity, greater customization, and competitive disruption on a global basis. Many companies are still using document-based and other inefficient processes that hinder their ability to meet these challenges. It is imperative that companies transform their engineering and design thinking and processes. Our open multi-discipline, scalable and standards-based solution provides all the necessary tools for innovative aerospace product development.
Aerospace and defense companies are being asked to reduce the support and operating cost of their products. Given the long lifespans of these products, maintenance is a big contributor to their overall cost and as a result, improving reliability and minimizing maintenance-related downtime have become critical. By using product knowledge taken from design and simulation, our service planning and management solution makes it possible to develop, validate, and document service requirements and service plans prior to equipment delivery.
Companies in the aerospace and defense industry face a number of challenges, including increasingly complex programs, fierce competition, heightened regulatory requirements and changing customer priorities. One strategy that can help you successfully execute programs in this environment is to shift manufacturing considerations to earlier in the product lifecycle. We offer a process-driven PLM approach that brings manufacturing engineering into every aspect of your aerospace program, starting with the bid and continuing throughout the product lifecycle.
Środowisko rozwoju elektryki w oparciu o model (MBE) zapewnia możliwość szybkiej i dokładnej analizy kontrolowanej konfiguracji cyfrowego bliźniaka pod kątem zgodności z wymaganiami.
Nasze rozwiązania do rozwoju systemów E/E oferują oparte na modelu podejście, które zapewnia ciągłość danych cyfrowych obejmujących cały łańcuch wartości: od definicji systemu elektrycznego platformy, przez jego projekt, certyfikację i produkcję aż po wsparcie eksploatacji w całym cyklu życia.
Orchestrate your technical program by using modeling to define product architecture and requirements, explore design space, test virtually, design interfaces from the product architecture, manage integrations and finally verify the product fulfills the requirements.
Displaying of solutions.
Our aerospace and defense verification management solution helps companies achieve faster time to certification by providing a single, integrated environment that ensures all product verification events, whether simulation modeling and analysis or physical tests, are driven by requirements, planned and executed in the correct sequence, link individual tests and analyses to necessary resources and provide full traceability.
It is no secret that manufacturing challenges in the aerospace industry are growing. Advanced materials, such as composites, and advanced technologies, such as additive manufacturing, are driving up manufacturing complexity. Automated processes are replacing labor-intensive applications on the shop floor, and this is increasing the need for specialized tools. Our manufacturing solution offers a comprehensive set of fully integrated tools for part manufacturing, including CAD/CAM, robotics, CNC machining, CMM inspection, and 3D printing.
Aerospace and defense tooling is complex and demanding, and plays a critical role in the finished product, affecting quality and manufacturing repeatability. Tooling design requires a deep understanding of the conditions faced during production. Our integrated design and manufacturing solution offer a comprehensive set of fully integrated tools for the entire tool and fixture design and manufacturing process, including design, simulation, CNC, CMM inspection and 3D printing.
Zarządzanie danymi dotyczącymi materiałów i ich integracja z cyklem życia produktu mają kluczowe znaczenie dla rozwoju złożonych i innowacyjnych produktów. Nasze rozwiązanie utrzymuje ścisłą integrację między materiałami przeznaczonymi do wykorzystania w produktach lotniczych a listą materiałową BOM, co ma kluczowe znaczenie dla dostarczania produktów skutecznych, innowacyjnych i zgodnych z przepisami.
Achieving performance requirements for emissions, noise, energy efficiency, safety, reliability in complex aircraft engine systems requires a platform that provides an integrated view of a large set of disciplines. By uniquely combining robust design space exploration, scalable multi-physics, dynamics and CFD capabilities, industry-leading physical testing and experienced engineering services, Siemens Digital Industry Software portfolio delivers engineering insight on all levels.
Aerodynamic performance engineering affects not just the airframe but a multitude of other aircraft systems. The design and performance of systems including propulsion, environmental controls, landing gears, ice protection, and avionics depend on optimal aerodynamic performance. Simcenter solutions offer accurate, multi-disciplinary simulations, testing, and automated design space exploration, helping engineers discover better aerodynamic designs, faster.
Engineering the thermal balance of a modern aircraft is challenging. Electrification, innovative designs and lighter materials warrant increased heat rejection while ensuring system safety and passenger comfort. Our solution portfolio offers a cohesive virtual thermal management analysis by optimizing thermal loading and passenger comfort, front-loading system and equipment integration and enabling thermal trade-off analysis early in the design. This combined systems engineering, modeling and simulation, test and verification is the key to engineering aircraft thermal innovation.
The structural complexity of modern aircraft has increased the structural analysis demand and the need to improve traceability and global analysis workflow which can have a major impact on reducing non-recurring program costs from structural design.
Boost the performance of aircraft systems. Avoid costly troubleshooting by addressing the complexity of aircraft systems and assessing system interactions during early design phases.
To help you reduce development costs and increase overall program delivery efficiency, we offer you a powerful suite of system simulation and CAE solutions that enable you to build scalable digital twins of aircraft systems.
Streamline aircraft integration and avoid costly program delays. Aircraft integrators face complex integration challenges to confirm that performance targets are met and certify design airworthiness.
By combining virtual and physical testing, we offer a unique platform to predict and confirm the aircraft behavior in flight operation. Our solutions are backed up by years of engineering experience, designed to answer modern aircraft integration challenges.
Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.
Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.
Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.
Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.
Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.
Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.
Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.
Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.
Dzisiejsze programy w branży lotniczej i obronnej muszą dostarczać produkty, które spełnią wszystkie wymagania techniczne i eksploatacyjne zgodnie z budżetem i harmonogramem, niejednokrotnie korzystając przy tym z usług dostawców i partnerów rozproszonych po całym świecie. Ci dostawcy i partnerzy mogą korzystać z różnych aplikacji inżynieryjnych. Nasze rozwiązanie umożliwia tworzenie cyfrowych modeli i wizualizacji złożeń multi-CAD, dzięki czemu każdy może mieć dostęp do danych projektowych i procesowych i wykorzystać je do pracy i podejmowania świadomych decyzji.
Some of the issues facing aerospace and defense companies include increased product complexity, greater customization, and competitive disruption on a global basis. Many companies are still using document-based and other inefficient processes that hinder their ability to meet these challenges. It is imperative that companies transform their engineering and design thinking and processes. Our open multi-discipline, scalable and standards-based solution provides all the necessary tools for innovative aerospace product development.
Aerospace and defense companies are being asked to reduce the support and operating cost of their products. Given the long lifespans of these products, maintenance is a big contributor to their overall cost and as a result, improving reliability and minimizing maintenance-related downtime have become critical. By using product knowledge taken from design and simulation, our service planning and management solution makes it possible to develop, validate, and document service requirements and service plans prior to equipment delivery.
Companies in the aerospace and defense industry face a number of challenges, including increasingly complex programs, fierce competition, heightened regulatory requirements and changing customer priorities. One strategy that can help you successfully execute programs in this environment is to shift manufacturing considerations to earlier in the product lifecycle. We offer a process-driven PLM approach that brings manufacturing engineering into every aspect of your aerospace program, starting with the bid and continuing throughout the product lifecycle.
Środowisko rozwoju elektryki w oparciu o model (MBE) zapewnia możliwość szybkiej i dokładnej analizy kontrolowanej konfiguracji cyfrowego bliźniaka pod kątem zgodności z wymaganiami.
Nasze rozwiązania do rozwoju systemów E/E oferują oparte na modelu podejście, które zapewnia ciągłość danych cyfrowych obejmujących cały łańcuch wartości: od definicji systemu elektrycznego platformy, przez jego projekt, certyfikację i produkcję aż po wsparcie eksploatacji w całym cyklu życia.
Orchestrate your technical program by using modeling to define product architecture and requirements, explore design space, test virtually, design interfaces from the product architecture, manage integrations and finally verify the product fulfills the requirements.
Displaying of solutions.
In this new five-part series we’ll be diving into the challenges and complexities of electrical design in aerospace today.
The space conquest is shifting from a race between governmental space agencies to a competition between private companies. Yet, this doesn’t remove...
Learn how to handle change as it relates to requirements and configuration control. Equally important is dealing with change orders during certific...
Innowacje i przełomowe technologie dosięgają każdej branży. Często mówimy o „przyszłości inżynierii” i „fabrykach przyszłości”, ale zaawansowane mo...