새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
Simcenter를 선택해 개방적이며 강력한, 사용자 친화적인 다중 물리 시스템 시뮬레이션 플랫폼의 이점을 활용해 복잡한 시스템과 구성 요소를 모델링, 실행 및 해석할 수 있습니다.
Simcenter 플랫폼은 Simcenter 소프트웨어의 핵심입니다. 강력한 기능, 해석, 최적화 툴을 갖춘 이 솔루션은 1D 다중 물리학 시스템 시뮬레이션과 강력한 설계를 구현하는 데 쉽게 사용할 수 있는 고급 환경을 제공합니다.
다양한 스크립팅 및 커스터마이제이션은 기존 설계 프로세스 내에서 Simcenter를 매끄럽게 통합할 수 있게 해줍니다. 개방적이며 유연한 Simcenter 플랫폼은 많은 1D 및 3D CAE (Computer-Aided Engineering) 소프트웨어 솔루션과 효율적으로 상호작용하며, 지속적이며 일관된 MiL (model-in-the-loop), SilL (software-in-the-loop), HiL (hardware-in-the-loop) 가능 프레임워크를 제공해 표준 실시간 대상에 대한 모델을 신속하게 도출하고 내보낼 수 있습니다.
Simcenter를 선택해 개방적이며 강력한, 사용자 친화적인 다중 물리 시스템 시뮬레이션 플랫폼의 이점을 활용해 복잡한 시스템과 구성 요소를 모델링, 실행 및 해석할 수 있습니다.
Simcenter 플랫폼은 Simcenter 소프트웨어의 핵심입니다. 강력한 기능, 해석, 최적화 툴을 갖춘 이 솔루션은 1D 다중 물리학 시스템 시뮬레이션과 강력한 설계를 구현하는 데 쉽게 사용할 수 있는 고급 환경을 제공합니다.
다양한 스크립팅 및 커스터마이제이션은 기존 설계 프로세스 내에서 Simcenter를 매끄럽게 통합할 수 있게 해줍니다. 개방적이며 유연한 Simcenter 플랫폼은 많은 1D 및 3D CAE (Computer-Aided Engineering) 소프트웨어 솔루션과 효율적으로 상호작용하며, 지속적이며 일관된 MiL (model-in-the-loop), SilL (software-in-the-loop), HiL (hardware-in-the-loop) 가능 프레임워크를 제공해 표준 실시간 대상에 대한 모델을 신속하게 도출하고 내보낼 수 있습니다.
Simcenter 통합 플랫폼의 동급 최강의 시뮬레이션 기술을 활용해 고급 시뮬레이션을 수행할 수 있습니다. 고성능 컴퓨팅 (HPC), 실시간 해석 등 모든 곳에서 다중 물리 모델을 생성하고 해석하며 배포하고 실행할 수 있습니다. FMI (Functional Mock-up Interface) 또는 Modelica 등과 같이 잘 알려진 표준과 다양한 소프트웨어 인터페이스를 지원하는 기능을 갖춘 Simcenter는 시장에서 가장 뛰어난 상호운용성을 가진 플랫폼입니다.
모델 기반 시스템 엔지니어링 프로세스를 안내하는 여러 강력한 기능을 사용해 시뮬레이션 효과를 극대화할 수 있습니다. 향상된 프리/포스트 프로세싱 툴을 사용하면 시스템에 대한 심도 있는 정보를 얻을 수 있습니다. 구성하기 쉬운 앱을 사용해 모델 처리 및 해석을 커스터마이즈 할 수 있습니다. 최적화 및 설계 탐색 기능을 활용해 처음부터 올바르게 시스템을 구성할 수 있습니다. 시뮬레이터 스크립팅은 시뮬레이션 작업 중 많은 부분을 자동화하는 데 유용합니다.
일관된 시스템 시뮬레이션 기술의 전사적 구현을 촉진하는 협업 프레임워크로 Simcenter를 사용해 보십시오. Simcenter의 주요 기능으로는 모든 버티컬 애플리케이션을 위한 커스터마이제이션, 자동화 및 통합입니다. 이는 사내 CAD, CAE 또는 PIDO 프로세스에 완전히 통합됩니다. 타사 소프트웨어를 가져와 모델을 재사용하고 설계를 해석 및 탐색할 수 있습니다. CAD 및 실험에서 시스템 시뮬레이션에 이르는 데이터 연속성을 보장합니다. 기존 워크플로우에 기반해 수 많은 엔지니어링 과제를 해결할 수 있습니다.
Bosch boosts the quality of fuel injection and braking systems with Simcenter Amesim
See all Success StoriesAlberto Soto, Technical Product Manager at Siemens Digital Industries Software, explains how to initiate a high-performance computing study, using ...
Alberto Soto, Technical Product Manager at Siemens Digital Industries Software, explains how to reduce model with the neural network builder of Sim...
Karim Nassar, Product Manager at Siemens PLM Software, explains how to manage different versions of Simcenter Amesim libraries in Teamcenter.
Karim Nassar, Product Manager at Siemens PLM Software, explains how to create or reuse Modelica models within Simcenter Amesim.