새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
개발 장벽을 없애고, 증가하는 시스템 복잡성을 효과적으로 처리합니다. 모델 기반 설계 (MBD)를 성공적으로 도입하려면 초기 아키텍처 설계에서 보정 단계에 이르기까지 일관성 있는 모델링 방식을 적용해야 합니다. 이러한 엔지니어링 혁신을 지원하기 위해 Simcenter는 사용자 경험을 간소화 해 효율성을 높일 수있는 다단계 철학을 제공합니다.
물리적 모델링과 관련된 유용한 기능과 전용 고유 기능이 통합돼 자동차, 비행기, 굴착기, 선박 및 그 외 산업 응용 분야에 가장 효과적인 엔지니어링 설계 프로세스를 설정할 수 있습니다. 구성요소에서 전체 시스템에 이르는 전 과정에서 엔지니어링 과제에 집중하고 가용 데이터를 활용해 최대한 빨리 과제를 해결할 수 있는 툴을 제공합니다.
개발 장벽을 없애고, 증가하는 시스템 복잡성을 효과적으로 처리합니다. 모델 기반 설계 (MBD)를 성공적으로 도입하려면 초기 아키텍처 설계에서 보정 단계에 이르기까지 일관성 있는 모델링 방식을 적용해야 합니다. 이러한 엔지니어링 혁신을 지원하기 위해 Simcenter는 사용자 경험을 간소화 해 효율성을 높일 수있는 다단계 철학을 제공합니다.
물리적 모델링과 관련된 유용한 기능과 전용 고유 기능이 통합돼 자동차, 비행기, 굴착기, 선박 및 그 외 산업 응용 분야에 가장 효과적인 엔지니어링 설계 프로세스를 설정할 수 있습니다. 구성요소에서 전체 시스템에 이르는 전 과정에서 엔지니어링 과제에 집중하고 가용 데이터를 활용해 최대한 빨리 과제를 해결할 수 있는 툴을 제공합니다.
Increase the fidelity of your thermo-fluid system model with embedded 3D CFD. OneSim allows a tightly coupled co-simulation to solve critical parts of the system in greater detail, allowing interactions to propagate between the 3D and 1D domains to gain greater accuracy, solution stability and confidence in the results.
Use 3D CFD as a virtual test bench to characterize the performance of bespoke components and increase model fidelity. Simulation Based Characterization (SBC) allows you to characterize components with respect to pressure drop and thermal behavior using 3D CFD. This characterization is seamlessly integrated into the system environment for accurate analysis of the overall system behavior.
모델 기반 설계를 채택하고 알맞은 차량 동역학과 고충실도의 파워트레인 물리가 포함된 모델로 첨단 운전자 지원 및 자율주행 시스템을 검증합니다. Simcenter는 PreScan 환경 및 센서 시뮬레이션 솔루션을 보완하고, 즉시 사용할 수 있는 충실도 확장 가능한 구성요소를 제공해 소규모부터 대규모에 이르는 시뮬레이션 작업을 한층 효과적으로 수행할 수 있도록 지원합니다. 안전, 편의성, 연료 및 전기 에너지 소비, 오염 물질 배출 평가를 위해 항상 CPU 시간과 정확성 간 최적의 균형을 유지합니다.
Analyze the interactions among different systems with system-of-systems simulations. The Functional Mock-up Interface (FMI) supports import and export of models which allows you to share models across different simulation tools. Different models can be incorporated into larger simulations capable of accounting for the mutual interactions of different systems and sub-systems.
Unleash the power of design space exploration to discover improved designs faster. Improve the performance of systems by working outside the traditional approaches of optimization. Design exploration provides efficient optimization and insight into design constraints. You can visualize the design performance tradeoff between competing objectives and constraints to understand the system in greater detail and make informed design decisions while discovering innovative solutions.
Increase the efficiency of your aircraft program by addressing the complexity of aircraft systems, and investigating system interactions from the early design phases. Simcenter system simulation solutions enable the virtual integrated aircraft (VIA) approach to support your model-based systems engineering, modeling and simulation, verification and validation processes. The approach can be tuned to the structure of your organization, and helps your engineering team collaborate, instead of work in silos.
오프라인에서 실시간 시뮬레이션에 이르기까지 Simcenter를 사용해 최소한의 시간에 고품질 제어를 설계할 수 있습니다. 실제로 성공적인 메카트로닉 솔루션을 개발하려면 기계, 전자 및 소프트웨어를 통합 시스템으로 동시에 최적화해야 합니다. 그러므로 제어 전략 개발은 단순히 논리 흐름도를 만드는 것 이상입니다. 일부 컨트롤러 기능에는 심층적인 물리적 인사이트와 고수준 수학을 활용한 갖춘 고급 알고리즘이 필요합니다. 모델 예측 제어 (MPC) 또는 신경망 (NN)과 같은 고급 제어 기술을 사용해 이 목표를 달성합니다.
전체 차량을 고려하고 엄격한 법적 및 재정적 제약을 충족하는 새로운 엔지니어링 프로세스를 사용하십시오. Simcenter는 모델 기반 설계 방식을 효과적으로 배포하는 데 도움이 됩니다. Simcenter는 주행거리 성능에 대한 시뮬레이션 모델을 생성할 수 있도록 지원해 초기 설계 단계를 지원하며, 이후 엔진, 전기 파워트레인, 배터리, HVAC 및 모든 관련 열 관리 시스템의 예측 동적 모델링을 포함한 고급 차량 에너지 관리 모델을 생성할 수 있습니다.
Renault는 Siemens Digital Industries Software 솔루션을 사용해 모든 하이브리드 구성의 에너지 합성을 평가할 수 있는 협업 플랫폼 구축합니다
See all Success StoriesSiemens PLM Software는 고객을 대상으로 오는 9월 6일 서울에서 ‘혁신적인 설계를 위한 CAE 통합솔루션 Siemens Simcenter 3D 세미나’를 개최합니다.
In this video Vincent Talon from Renault Nissan explains how the company address not only thermal engine (gasoline and Diesel) engineering challeng...
Simcenter 시뮬레이션 솔루션과 가상 커미셔닝으로 최적의 장비 사이즈와 효율적인 사용 실행을 보장하는 방법에 대해 알아보십시오
Bobby Reynolds, Engineer Aircraft Systems at Bell Flight, explains how using Simcenter Amesim in conjunction with verification design and validatio...