Materials Engineering

Simulate and predict advanced material performance

재료 공학

기업은 무게를 줄이고 강도는 높이고 효율성을 향상시키기 위해 복합재 및 고급 재료로 전환하고 있습니다. 그러나 새로운 재료를 개발하고 인증하는데 소요되는 시간과 비용이 상당히 높아 다른 새로운 재료를 채택하는 속도가 늦어질 수 있습니다. 또한 고급 재료는 예측하기 어려운 방식으로 작동하므로 신제품 출시 시간과 비용이 늘어날 수 있습니다. Simcenter는 다중 구조의 다상 재료 시뮬레이션 소프트웨어를 제공해 미세 구조 수준에서 재료 사용 오류가 발생하는 영역과 시기, 이유를 파악한 후 미세 구조 오류를 전체 파트 및 시스템 성능과 연결합니다. 또한 Simcenter는 엔지니어가 재료를 최적화해 고장을 방지하고 목표 성능에 도달할 수 있도록 지원합니다. 엔지니어는 Simcenter를 사용해 예상대로 설계가 수행될 거란 확신을 갖고 새로운 재료를 보다 빨리, 저렴한 비용으로 시장에 선보일 수 있습니다. 

Materials Engineering

기업은 무게를 줄이고 강도는 높이고 효율성을 향상시키기 위해 복합재 및 고급 재료로 전환하고 있습니다. 그러나 새로운 재료를 개발하고 인증하는데 소요되는 시간과 비용이 상당히 높아 다른 새로운 재료를 채택하는 속도가 늦어질 수 있습니다. 또한 고급 재료는 예측하기 어려운 방식으로 작동하므로 신제품 출시 시간과 비용이 늘어날 수 있습니다. Simcenter는 다중 구조의 다상 재료 시뮬레이션 소프트웨어를 제공해 미세 구조 수준에서 재료 사용 오류가 발생하는 영역과 시기, 이유를 파악한 후 미세 구조 오류를 전체 파트 및 시스템 성능과 연결합니다. 또한 Simcenter는 엔지니어가 재료를 최적화해 고장을 방지하고 목표 성능에 도달할 수 있도록 지원합니다. 엔지니어는 Simcenter를 사용해 예상대로 설계가 수행될 거란 확신을 갖고 새로운 재료를 보다 빨리, 저렴한 비용으로 시장에 선보일 수 있습니다. 

주요 고객 성공 사례

Lohr

Global pioneer in the manufacture of car-carrier trucks uses Simcenter to reduce CAE model preparation time by 60 percent

Global pioneer in the manufacture of car-carrier trucks uses Simcenter to reduce CAE model preparation time by 60 percent

Use of Siemens Digital Industries Software technology helps company significantly boost efficiency in its design and analysis process

자세한 내용 보기 See all Success Stories

[[global-preference-center-interest-placeholder]]에 관심이 있으십니까?

[[global-preference-center-interest-placeholder]] 최신 소식 구독하기

죄송합니다.

등록 중 오류가 발생했습니다. 다시 시도해 주십시오.

가입해 주셔서 감사합니다! 처음 구독하십니까? 등록 확인을 위해 이메일을 확인하십시오.

필수 입력 올바른 이메일 주소를 기입해 주십시오
필수 입력 값이 올바르지 않거나 너무 깁니다