새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
내구성 엔지니어에게 가장 어려운 작업은 가장 효율적인 방식으로 오류 방지 구성요소와 시스템을 설계하는 작업이라는 데 이견이 없습니다. 피로 강도가 충분하지 않은 시스템 부품은 영구적인 구조적 손상과 생명에 위협이 될 수 있는 상황을 초래할 수 있습니다. 실수는 제품 리콜을 초라해 제품 뿐만 아니라 전체 브랜드 이미지에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 개발 사이클이 짧아지고 품질 요구사항이 계속 증가하면서 테스트 기반 내구성 방식은 그 한계를 드러내고 있습니다. 시뮬레이션 방법으로 내구성 성능을 평가하고 향상시키는 것이 유일하게 유효한 대안입니다.
Simcenter는 실제 하중 조건을 빠르고 정확하게 고려해 피로 수명 예측 해석을 수행할 수 있는 최첨단 해석 방법에 대한 액세스를 제공합니다.
내구성 엔지니어에게 가장 어려운 작업은 가장 효율적인 방식으로 오류 방지 구성요소와 시스템을 설계하는 작업이라는 데 이견이 없습니다. 피로 강도가 충분하지 않은 시스템 부품은 영구적인 구조적 손상과 생명에 위협이 될 수 있는 상황을 초래할 수 있습니다. 실수는 제품 리콜을 초라해 제품 뿐만 아니라 전체 브랜드 이미지에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 개발 사이클이 짧아지고 품질 요구사항이 계속 증가하면서 테스트 기반 내구성 방식은 그 한계를 드러내고 있습니다. 시뮬레이션 방법으로 내구성 성능을 평가하고 향상시키는 것이 유일하게 유효한 대안입니다.
Simcenter는 실제 하중 조건을 빠르고 정확하게 고려해 피로 수명 예측 해석을 수행할 수 있는 최첨단 해석 방법에 대한 액세스를 제공합니다.
정확한 피로 시뮬레이션을 수행하려면 먼저 정확한 시스템 및 구성요소 모델을 생성해야 합니다. Simcenter는 모델을 신속하게 생성하고 올바른 피로 관련 매개변수와 속성을 설정할 수 있도록 지원합니다. 내구성 중심 포스트프로세싱 툴을 사용해 시뮬레이션 결과를 효율적으로 평가해 피로의 원인을 파악하고 설계 단계 초기에 구조 및 피로 테스트를 향상시키는 방법에 대해 알아볼 수 있습니다.
복합재에 사용하는 Simcenter의 유한 요소 기반 해석 기능의 강점을 새로운 내구성 솔버 방식과 결합해 점진적 손상의 영향을 정확하게 해석할 수 있어 다양한 진폭의 여러 하중에서 잘 작동할 수 있는 손상 방지 경량 설계를 개발할 수 있습니다. 이 방식은 짧고 끝없는 섬유 강화 플라스틱 및 접착 구조에 대한 효과가 입증됐습니다.
새로운 재료나 새로운 제조 프로세스, 새로운 테스트 결과에 대한 방법을 조정할 수 있는 새로운 방법론을 쉽게 추가할 수 있습니다. Simcenter를 사용하면 다양한 유형의 재료나 제조 프로세스에 대한 피로 해석을 완벽히 구성할 수 있습니다.
실제 하중을 사용하는 것은 내구성 해석에 매우 중요합니다. Simcenter를 사용하면 물리적 측정 캠페인, 다중 물체 역학 시뮬레이션, 요구사항 문서 또는 하중 데이터베이스와 같은 여러 소스에서 얻은 하중을 사용할 수 있습니다. 하중은 시간 기반이나 빈도 기반, 결정적, 무작위, 단일 이벤트 또는 다중 이벤트일 수 있습니다.
수백 건의 스폿 용접과 장기 심 용접은 차체 및 서스펜션 시스템에 사용되는 시트 구조 측면이 될 수 있으며, 피로로 인한 고장이 발생할 수 있는 중요한 영역입니다. Simcenter를 사용하면 유연한 대형 용접 시스템 또는 복잡한 서브시스템의 내구성 성능을 자신 있게 시뮬레이션 할 수 있습니다.예를 들어, Simcenter는 심 용접 내구성 평가를 자동화 해 심 용접 메시 지침에 따라 FE 메시를 조정하는 지루한 작업 부담을 덜어줍니다. 스폿 용접 피로 시뮬레이션은 Rupp/LBF 접근법, CDH 및 특수 JSAE 모델 뿐만 아니라 세부 모델링을 사용한 응력 기반 방식을 사용합니다.
30년의 경험을 바탕으로 한 Simcenter의 내구성 솔루션은 저주기 피로에서 고주기 피로에 이르는 모든 피로 메커니즘을 효율적으로 시뮬레이션합니다. 솔버의 제약을 받지 않는 애플리케이션에 따라 정적, 동적 또는 과도 등 모든 유한 요소 솔루션을 사용합니다. 결과적으로 지능형 알고리즘을 사용해 프로세스 및 병렬 처리 속도를 높입니다.
Siemens Digital Industries Software solutions help Fiat reduce overdesign and cut costs
See all Success Stories