새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
강력한 자율 주행 자동차 기능 테스트를 지원하는 선도적 물리 기반 시뮬레이션 플랫폼을 활용해 자율 주행 시스템의 안전성과 신뢰성을 입증할 수 있습니다. 엔지니어는 Simcenter를 활용해 체계적인 방식에 따라 자율 주행 시스템을 테스트하고 개발하며 최적화 할 수 있습니다. 이를 통해 초기 연구 및 개발부터 자율 주행 자동차 검증, 인증 및 승인의 최종 단계까지 전체 시스템 엔지니어링 생산성이 향상됩니다.
Simcenter에는 다양한 ADAS 및 AV 기능 및 인증 테스트에 즉시 사용할 수 있는 시나리오 라이브러리가 포함돼 있으며, 전체 자율 주행 스택의 모든 부분을 신속하게 평가할 수 있는 광범위한 센서 모델 세트가 통합돼 있습니다. 모든 주요 산업 표준을 충족하며 타사 툴과 내부 엔터프라이즈 프로세스와 통합할 수 있는 개방형 환경입니다. 엔지니어는 자율 주행 연구를 쉽게 수행해 차량에 맞는 최적의 센서 구성을 결정하고, 강력한 주행 지원 시스템을 개발하며 인지, 융합, 계획 및 제어 알고리즘의 성능을 평가하고, 자율 주행 자동차 시스템의 검증과 인증을 준비할 수 있습니다.
강력한 자율 주행 자동차 기능 테스트를 지원하는 선도적 물리 기반 시뮬레이션 플랫폼을 활용해 자율 주행 시스템의 안전성과 신뢰성을 입증할 수 있습니다. 엔지니어는 Simcenter를 활용해 체계적인 방식에 따라 자율 주행 시스템을 테스트하고 개발하며 최적화 할 수 있습니다. 이를 통해 초기 연구 및 개발부터 자율 주행 자동차 검증, 인증 및 승인의 최종 단계까지 전체 시스템 엔지니어링 생산성이 향상됩니다.
Simcenter에는 다양한 ADAS 및 AV 기능 및 인증 테스트에 즉시 사용할 수 있는 시나리오 라이브러리가 포함돼 있으며, 전체 자율 주행 스택의 모든 부분을 신속하게 평가할 수 있는 광범위한 센서 모델 세트가 통합돼 있습니다. 모든 주요 산업 표준을 충족하며 타사 툴과 내부 엔터프라이즈 프로세스와 통합할 수 있는 개방형 환경입니다. 엔지니어는 자율 주행 연구를 쉽게 수행해 차량에 맞는 최적의 센서 구성을 결정하고, 강력한 주행 지원 시스템을 개발하며 인지, 융합, 계획 및 제어 알고리즘의 성능을 평가하고, 자율 주행 자동차 시스템의 검증과 인증을 준비할 수 있습니다.
주요 산업 표준을 준수하는 테스트 시나리오를 활용합니다. 사용할 수 있는 호환 가능한 테스트 및 해당 표준은 다음과 같습니다: ACC (Adaptive Cruise Control)용 ISO 테스트 프로토콜, AEBS (Autonomous Emergency Braking System)용 Euro NCAP 성능 테스트, AEBS용 ADAC 성능 테스트, LDW ( Lane Departure Warning)용 ISO 테스트 프로토콜 , LDW용 NHTSA 테스트 프로토콜, TSR (Traffic Sign Recognition)용 Euro NCAP 성능 테스트, LCAS (Lane Change Assist System)용 ISO 테스트 프로토콜 및 LCAS용 eValue 테스트 프로토콜.
대규모 시뮬레이션을 실행합니다. 자율 주행 자동차의 실제 작동을 준비하려면 단순히 몇 백 킬로미터를 주행하는 것만으론 충분하지 않습니다. 일반적인 환경 뿐만 아니라 특수 상황에서 자율 주행 알고리즘을 스트레스 테스트할 수 있는 기능이 필요합니다. 이럴 때 필요한 것이 바로 클러스터 시뮬레이션입니다. Simcenter의 클러스터 기능은 엔지니어가 차량 매개변수, 날씨, 센서 매개변수 등 다양한 시뮬레이션 매개변수를 사용해 수 백만 가지 시나리오를 테스트할 수 있도록 지원합니다.
드라이버를 루프에 직접 배치해 HMI (Human-Machine Interface) 시스템 및 서브시스템을 설계하고 물리적 ECU 하드웨어 구성요소를 한층 효과적으로 검증하고 확인합니다. Simcenter는 특수 프로젝션 박스를 사용해 생성된 이미지를 물리적 카메라에 투영하거나 물리적 센서 처리 파이프라인에 주입해 엔지니어가 평가 중인 ECU나 기타 장치의 여러 수준을 테스트할 수 있습니다. 이를 통해 ECU 펌웨어를 신속하게 프로토타입으로 제작하고 비용 효율적이며 시간 효율적인 방식으로 복잡한 에지 케이스를 탐색할 수 있습니다.
매개변수 변경을 실행합니다. 단일 PC에서도 가능하며, 이는 특히 ADAS 시스템의 R&D 및 검증에 유용합니다. Simcenter는 데이터 모델 API를 통해 시나리오의 모든 개체에 액세스 할 수 있는 가능성을 제공합니다. 엔지니어는 이 프로그래밍 인터페이스를 활용해 실험에서 매개변수를 변경할 수 있어 자동화 및 빠른 반복이 가능합니다.
다양한 유형의 실습 교육 및 지원 패키지 중 하나를 선택해 확장 가능한 지원을 받을 수 있습니다. Siemens 전담 엔지니어가 다양한 툴과 기능을 더 잘 이해할 수 있도록 도와 드립니다. 또한 교육 및 지원은 채택 속도를 높이고 엔지니어에게 특정 사용 사례에 가장 적합한 Simcenter 적용 방법을 상세히 소개합니다. 또한 표준 소프트웨어 패키지 범위에서 벗어난 특수 요청을 가진 고객에도 서비스를 제공합니다. Siemens는 ADAS Hardware-in-the-loop 프로젝트, 센서 모델링 및 검증 서비스, 실제 안전 이점 평가 (예: Euro NCAP Advanced 용) 등과 같은 자율 주행 자동차에 사용할 수 있는 모든 애플리케이션에 대한 심도 있는 지식을 보유한 엔지니어링 서비스와 긴밀히 협력합니다.
자율 주행 자동차 개발 중 시뮬레이션에 다양한 최고 수준의 센서 모델을 직접 포함시킵니다. Simcenter 센서 포트폴리오는 자동차 센서 공급업체의 개발 요구사항, OEM 및 Tier 1 공급 업체의 R&D 애플리케이션, 차세대 자율 주행 자동차의 시리즈 개발을 완벽하게 지원합니다. 센서 모델은 이상 또는 지상 실측 센서, 확률적 센서 모델, 세부 센서 모델 및 물리 기반 센서 모델의 네 가지 주요 범주에서 찾을 수 있습니다.
방대한 도로, 인프라 구성요소, 행위자, 날씨 및 광원 데이터베이스를 활용하고 센서, 알고리즘 또는 센서 융합 시스템 검증을 위한 간단한 쇼케이스 시나리오부터 실제 교통 시나리오에 이르는 다양한 테스트 사례를 몇 분 내에 복제합니다. 이는 자율 주행 자동차의 검증과 확인 속도를 대폭 단축할 것입니다. 엔지니어는 Simcenter에서 GUI를 사용해 시나리오를 시각적으로, 수동으로 개발하거나 API를 사용해 프로그래밍을 통해 시나리오를 생성할 수 있습니다. Simcenter에는 도로, 교통 행동 및 사전 결정된 시나리오를 사실적으로 표현할 수 있는 가져오기 기능도 포함돼 있습니다.
Find the keys to a successful transition towards autonomous vehicle development
As disruptive innovations in the automotive industry continue to increase, automakers now focus on overcoming the challenges that autonomous vehicl...
혁신이 자동차 산업을 변화시키고 있습니다. 강력한 디지털 기술은 자율 운송 솔루션에 대한 수요를 견인하고 있으며 자동차 제조에 대한 기존의 접근 방식을 무너뜨리고 있습니다. 인공 지능으로 구현되는 스마트 연결 차량은 자동차 제조업체가 맞닥뜨린 상당한 난관이자 동시...
As customer demand and disruptive innovations continue to increase, advanced assistance systems (ADAS) and autonomous vehicles (AVs) development ar...