최신 국제 표준을 준수하면서 가장 광범위한 산업 응용 분야 및 엔지니어링 업무를 지원하는 Siemens의 음향 테스트 솔루션은 프로젝트 요구사항에 맞게 조정할 수 있습니다. Simcenter Testlab에 기반한 전문 지식을 활용하여 매력적인 음향 시그니처가 포함된 혁신적인 제품을 설계하십시오.
물리적 테스트에서 데이터를 수집 및 처리하기 위한 솔루션을 활용해 테스트 프로세스를 개선하고 생산성 및 제품 혁신을 촉진하십시오.
최신 국제 표준을 준수하면서 가장 광범위한 산업 응용 분야 및 엔지니어링 업무를 지원하는 Siemens의 음향 테스트 솔루션은 프로젝트 요구사항에 맞게 조정할 수 있습니다. Simcenter Testlab에 기반한 전문 지식을 활용하여 매력적인 음향 시그니처가 포함된 혁신적인 제품을 설계하십시오.
다양한 음원과 그 경로를 정량화하고, 중요한 음원과 서로 상쇄되는 음원이 무엇인지 파악할 수 있습니다. TPA(전달 경로 해석)를 통해 가진 음원에서 지정된 수신기 위치까지 구조 또는 공기를 통한 에너지 전달 경로를 식별하고 평가할 수 있습니다. TPA를 통해 다양한 음원과 그 경로를 정량화하고, 소음 문제에 가장 큰 영향을 주는 음원과 서로 상쇄되는 음원이 무엇인지 파악할 수 있습니다. 정량화되고 모델링된 소스 및 경로에서 시스템의 진동 음향 및 NVH(소음, 진동, 충격) 성능을 최적화하는 것은 상대적으로 간단한 설계 작업입니다.
열 특성화 하드웨어 솔루션 제품군은 컴포넌트 및 시스템 공급업체에 반도체 집적 회로 패키지, 단일 및 어레이 LED, 스택 및 멀티다이 패키지, 전력 전자 모듈, TIM(열 전달 물질) 속성 및 완전한 전자 시스템을 정확하고 효율적으로 테스트 및 측정하고 열적으로 특성화할 수 있는 기능을 제공합니다.
Siemens의 하드웨어 솔루션은 여러 개별 테스트 결과를 인위적으로 조합하지 않고 패키지된 반도체 장치의 실제 가열 또는 냉각 곡선을 지속적으로 그리고 실시간으로 직접 측정합니다. 이러한 방식으로 실제 열 천이 응답을 측정하는 것이 훨씬 더 효율적이고 정확하므로 정상 상태 방법보다 한층 정확한 열 메트릭을 얻을 수 있습니다. 측정은 정상 상태 방법처럼 평균을 구해 반복하는 것이 아니라 샘플당 한 번만 수행하면 됩니다.
제조 도중에 강력하고 신뢰할 수 있는 품질 테스트를 수행할 수 있습니다. Simcenter Anovis는 필요한 모든 센서와 정확한 음향 및 진동 신호 기록 하드웨어, 스마트 신호 해석, 유연한 테스트 벤치 제어 소프트웨어를 통합하여 적격 여부 검사를 정밀하게 수행하고 파트가 사양을 충족하는지 및 기계가 안전하게 작동하는지를 확인합니다.
소규모 구조물에 대한 임팩트 시험을 수행하거나, 수백 개의 측정 채널로 대규모 캠페인을 실행하거나, 실험 데이터로 3D 유한 요소 모델을 검증할 때 최첨단 엔지니어링 전문 지식을 활용하고 테스트 효율성을 극대화하십시오. DIC(디지털 이미지 상관관계) 기술을 사용하여 컴포넌트 또는 제품 어셈블리가 부하 상태에서 어떻게 반응하는지 파악할 수 있습니다. 더 빠르고 응답성이 높은 개발 주기를 위해 단 한 쌍의 카메라로 장소와 부하에 관계없이 한 번에 전체 필드 3D 변위, 변형 및 가속도를 측정할 수 있습니다.
Siemens의 엔드 투 엔드 내구성 테스트 솔루션으로 전체 테스트 프로세스를 간소화할 수 있습니다. Simcenter는 견고하고 신뢰할 수 있는 데이터 수집 하드웨어를 포괄적인 처리 및 해석 소프트웨어 기능과 고유한 방식으로 통합합니다. Siemens 솔루션은 채널 설정 및 측정에서 검증, 통합, 해석, 보고까지 일반적인 테스트 캠페인의 모든 단계를 지원합니다.
안전은 입력에서 설계, 생산에서 품질 보증까지, 그리고 마지막으로 고객의 어셈블리 현장과 매장 진열대에 이르기까지 제품 라이프사이클 전반에서 중요합니다. Siemens는 ISO 17025 인증을 받은 독립적인 테스트 센터에서 헬멧부터 전체 구속 시스템에 이르기까지 광범위한 안전 컴포넌트 및 시스템 테스트를 제공합니다. 개발 테스트와 함께 제품이 전 세계 표준을 준수하는지에 대한 최종적이고 독립적인 검증을 제공합니다.
특정 안전 컴포넌트의 테스트 외에도 Siemens는 전반적인 차량 안전을 위한 테스트를 제공합니다. 30년 이상의 경험을 바탕으로 다양한 수동적 및 능동적 안전 시스템을 개발, 엔지니어링, 테스트 및 검증하기 위한 시뮬레이션 소프트웨어와 보충 지식 및 도구를 제공합니다. Siemens의 테스트 시설은 실내와 실외에서 자동차 응용 분야에 대한 모든 테스트를 수행할 수 있는 완벽한 장비를 갖추고 있습니다.
일상적인 진동 검증 도구에서 병렬 데이터 수집 및 강력한 해석 기능을 갖춘 효과적인 고속 다중 채널 폐루프 셰이커 제어 시스템까지 충격 및 진동 테스트를 위한 종합 솔루션을 선택하십시오.
테스트 및 시뮬레이션 도구를 통합하여 시스템 엔지니어링을 가속화합니다. 개발 주기 전반에서 사용되는 도구와 방법의 일관성을 극대화합니다. 제품 성능 검증을 위해 단일 환경에서 테스트와 시뮬레이션을 통합하여 테스트 비용과 위험을 줄이고 생산성을 높이며 더 많은 시스템 인사이트를 얻을 수 있습니다. 모델 기반 시스템 테스트는 사용되는 도구와 방법의 일관성을 극대화하는 동시에 매우 민첩한 메카트로닉 시스템 엔지니어링 환경을 제공합니다. 또한 가상 모델, 가상-물리 결합 모델 및 물리적 프로토타입을 사용하여 속성별 평가를 수행할 수 있습니다.
혁신적인 제품에 사용되는 첨단 재료에 대한 올바른 이해는 신속하고 응답성이 높은 제품 개발에 필수적입니다. Siemens의 재료 테스트 솔루션은 새롭고 혁신적인 재료 및 컴포넌트의 기계적, 음향적 특성을 정확하게 특성화합니다. 이를 통해 시뮬레이션 모델을 제공하거나, 서로 다른 재료를 비교하거나, 기존 제품을 개선할 수 있습니다.
NVH 엔지니어는 Siemens의 회전식 기계 테스트 솔루션을 사용하여 속도, 토크 및 제어 전략이 음질, (비틀림) 진동 및 에너지 효율성에 미치는 영향을 수집하고 분석함으로써 회전식 기계의 성능을 최적화할 수 있습니다. 실험실과 현장에서 Siemens의 다중영역 테스트 시스템은 시간을 절약하고, 데이터 신뢰도를 높이고, 기계의 동작에 대한 인사이트를 극대화합니다.
테스트 부서에서 생성되는 데이터의 양은 엄청납니다. 테스트 데이터 결과의 변환, 시각화 및 해석은 시간이 많이 걸리는 작업이며 특정 응용 분야의 지식이 필요한 경우가 많습니다. Simcenter Testlab 애플리케이션은 데이터 수집, 해석 및 보고를 간소화하는 완벽한 도구입니다.
테스트 및 측정에는 많은 하드웨어가 관련됩니다. 하드웨어 공급업체와 상관없이 하드웨어 요구사항은 항상 비슷합니다. 설정하기 쉽고 강력하며 유연하고 정확하고 신뢰할 수 있는 하드웨어를 기대합니다. 센서 및 가진기에서 포괄적인 데이터 수집, 해석 및 보고 솔루션에 이르기까지 다중 물리 테스트 요구사항을 위한 엔드 투 엔드 솔루션을 제공하는 파트너의 하드웨어를 선택하여 구매, 테스트 및 유지 보수 프로세스를 간소화할 수 있습니다.
Siemens의 광범위한 미니어쳐 셰이커 및 음원, 타사 변환기 및 센서, 데이터 수집 하드웨어 및 음원 위치 추적 솔루션은 이전보다 더 빠르고 효율적으로 테스트를 설정하고 수행하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다.