새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
고급 엔지니어링 시뮬레이션 기능을 사용해 비용 소모가 많은 시제품 제작을 최소화하고 제품 출시 시기를 단축하십시오.
Femap은 복잡한 제품이나 시스템의 메시 중심 유한 요소 해석 모델을 생성·편집·가져오기/재사용할 수 있는 고급 엔지니어링 소프트웨어 시뮬레이션 애플리케이션입니다. Femap을 사용해 파트, 어셈블리 또는 시스템을 모델링해 특정 작동 환경에서의 반응 동작을 확인할 수 있습니다.
Femap은 또한 강력한 그래픽 방식의 데이터 기반 결과 시각화 및 평가 기능도 제공합니다. Femap을 업계 최고 NX Nastran 애플리케이션을 비롯한 다양한 CAD 시스템 및 유한 요소 해석 솔버와 결합할 수 있습니다. 이렇게 탄생한 포괄적 컴퓨터 지원 엔지니어링 해석 솔루션은 제품이 설계한 대로 실제 환경에서 작동하게끔 합니다.
고급 엔지니어링 시뮬레이션 기능을 사용해 비용 소모가 많은 시제품 제작을 최소화하고 제품 출시 시기를 단축하십시오.
Femap은 복잡한 제품이나 시스템의 메시 중심 유한 요소 해석 모델을 생성·편집·가져오기/재사용할 수 있는 고급 엔지니어링 소프트웨어 시뮬레이션 애플리케이션입니다. Femap을 사용해 파트, 어셈블리 또는 시스템을 모델링해 특정 작동 환경에서의 반응 동작을 확인할 수 있습니다.
Femap은 또한 강력한 그래픽 방식의 데이터 기반 결과 시각화 및 평가 기능도 제공합니다. Femap을 업계 최고 NX Nastran 애플리케이션을 비롯한 다양한 CAD 시스템 및 유한 요소 해석 솔버와 결합할 수 있습니다. 이렇게 탄생한 포괄적 컴퓨터 지원 엔지니어링 해석 솔루션은 제품이 설계한 대로 실제 환경에서 작동하게끔 합니다.
제품을 더욱 가벼우면서도 강하게 만들기 위해 제조업체는 복합재료 사용을 늘리고 있습니다. Simcenter는 재료 모델 및 요소 유형의 지속적인 개발을 통해 복합재료 해석의 선두에 있습니다. Simcenter는 복합 재료 설계, 정확한 솔버 및 포괄적인 후처리에 대한 매끄러운 연결을 통해 적층 복합 재료를 시뮬레이션하는 전체 프로세스를 가속화합니다.
Simcenter는 업계 최고의 전산유체역학 소프트웨어를 제공하여 액체, 기체(또는 둘의 혼합)의 유량과 관련된 거의 모든 엔지니어링 문제를 모든 관련 물리학과 함께 시뮬레이션 할 수 있도록 지원합니다.
부품 또는 제품 어셈블리가 응력이나 진동에 어떻게 반응하는지 이해하는 것은 모든 산업에서 매우 중요합니다. 하지만 제품과 재료가 점점 더 복잡해짐에 따라 엔지니어에게 선형 정적 해석을 뛰어넘는 도구가 필요하게 되었습니다. Simcenter에는 단일 사용자 환경에서 다양한 구조 해석 문제를 예측할 수 있는 구조 솔루션이 포함되어 있습니다.
Simcenter에는 제품의 열 특성을 이해하고 이에 따라 최적의 성능을 도출하기 위한 열 관리 솔루션을 맞춤 설계하는 데 도움이 되는 포괄적인 업계 최고의 열 시뮬레이션 기능이 포함되어 있습니다.
Efficiently mesh your models using extensive modeling functions for automatic and manual mesh generation of 1D, 2D and 3D elements in addition to numerous techniques for the application of loads and boundary conditions. User-defined geometry edits, mesh and boundary conditions are all associated to the base design, which means when the base design geometry changes, you can rapidly update your model. This approach greatly reduces downstream modeling time, which results in huge time savings across a project’s many design-analysis iterations.
How can I reduce material in a component or change its properties while ensuring it continues to meet performance targets? Simcenter delivers engineering optimization techniques that can help you answer these this question by systematically searching for the best design that satisfies certain criteria. Reduce component weight or find the right combination of parameters to improve product performance through comprehensive topology, geometry, and parameter optimization capabilities.
해석 모델을 준비하는 데 걸리는 시간을 줄이고 결과를 평가하는 데 더 많은 시간을 투자하십시오. CAE 지오메트리 편집, 포괄적 메시, FE 어셈블리 관리, 다중 CAE 솔버 환경 및 빠른 시뮬레이션 결과 포스트 프로세싱 및 보고 전용 도구를 사용해 멀티-CAD 지오메트리 데이터에서 실행 준비된 완벽한 해석 모델로 신속히 전환할 수 있습니다.
As companies increase their reliance on simulation, they are seeking ways to speed-up the analysis process and increase simulation throughput. One way to increase simulation throughput is to capture repetitive CAE processes, standardize them, and then automate them. Simcenter allows you to capture the expertise of senior analysts and make it available for junior engineers in your organization to use in the form of wizards or templates.
Short video showcasing new capabilities in Simcenter Femap 2021.1 around solver support enhancements, specifically MSC SOL 400.
Short video showcasing new capabilities in Simcenter Femap 2021.1 around meshing, specifically hex mesh updating.
Short video showcasing new capabilities in Simcenter Femap 2021.1 around meshing, specifically the Mesh Control Explorer
Short video showcasing new capabilities in Simcenter Femap 2021.1 around solver support, specifically Analysis Filtering.
PlySim Ltd is a leading Composite Engineering Consultancy and Software Developer with expertise in Composite Design and Finite Element Analysis. Our focus is to provide advanced composite modeling and analysis solutions integrated into Finite Element Pre/Post Processors such as FEMAP.
FEMPLY is a Composite Ply-Based Modelling tool fully integrated into Siemens’ FEMAP Pre/Post-processor offering fast, efficient and simple definition of complex component layups. Making use of FEMAP’s Global Ply capabilities, FEMPLY enables the tabular definition of whole component laminate schedules more closely following manufacturing processes within a simple, intuitive user interface. Multiple plies may be edited in one operation and may be re-mapped onto a new mesh or after mesh refinement. A single definition of Laminate Properties, Failure Theorem and Offsets can be applied all Composite Property sets.
FEMPLY offers FEMAP users a low-cost ply-based modeling solution with fast and efficient handling of complex layups. When used with FEMAP, the product offers a significantly cheaper way into ply-based modeling than alternative products.
The FEMPLY Product range is due to be augmented later in the year by the release of FEMPLY Pro which offers all the benefits of FEMPLY Express with the addition of Ply Draping algorithms and Flat Pattern export.
The SDC Verifier or Structural Design Code Verifier is a program to help verify structures in accordance with required building and safety standards.
SDC Verifier already includes predefined standards on fatigue, stiffener and plate buckling, beam member checks, joint checks and weld, such as ANSI/AISC 360-10, API 2A RP, ISO 19902, Norsok N004, DIN15018, Eurocode 3, FEM 1.001, ABS 2004, ABS 2014, DNV RP-C201 2010, DNV CN30/1995. Check the full list of implemented standards.
Advanced Report Generation System
The creation of complete structural reports becomes a lot easier with the wizard-based report generation system. The full calculation procedure can be quickly documented with standard reports and fully customized with the “report designer”.
Save all settings in a report profile and the model properties, the complete calculation results, and the different checks can be easily generated or regenerated. Reviewing the effect of design changes has never been easier, just regenerate the report and compare the results.
Last but not least is the “open as a template” function that offers the possibility to re-use the full calculation procedure including the documentation on another Femap model.
RecurDyn is interdisciplinary, computer-aided engineering (CAE) software package whose primary function is the simulation of Multi-Body Dynamics (MBD) of assemblies in motion while offering multi-physics solutions.
RecurDyn is CAE software that is focused on Multi-Body Dynamics (MBD) while also offering multi-physics solutions. The RecurDyn technology has superior calculation efficiency because it is based on a recursive formulation. The core is Multi-Flexible Body Dynamics (MFBD) which combines a multibody dynamics solver and a nonlinear finite element method solver at the integrator level. RecurDyn supports other multidisciplinary CAE technologies such as control system modeling and nonlinear system-level optimization. RecurDyn provides the efficiency gains of process automation through a wide variety of application toolkits. Users can create their own custom applications using the bundled ProcessNet environment.
RecurDyn provides a unique MFBD analysis capability that combines MBD with Finite Element Analysis (FEA) methods in order to simulate moving assemblies of rigid and flexible bodies. The user can determine the detailed dynamic stress and strain within the context of a system-level analysis, including the time-varying inertial forces.
There are two types of flexible bodies that are supported with MFBD. The first type of flexible body (RFlex) is a simplified representation that is based on modal data generated by external FEA software. FFlex flexible bodies are based upon an FE mesh, where all nodal DOFs are retained.
Fatigue damage is one of the most common causes of structural failure and can lead to disastrous outcomes. Therefore, the prediction of structural fatigue life is essential in modern product design.
Pro-EMFATIC for Simcenter Femap is a comprehensive fatigue analysis software package built on widely used fatigue calculation methods. P-EF calculates structural life, cumulative fatigue damage, and safety factors. The stress and strain data used for fatigue calculations can be taken directly from Simcenter Femap. The durability results can be stored back into Simcenter Femap and can be displayed using Simcenter Femap post-processing capability. It also provides add-on capabilities that allow users to calculate fatigue results using the test measurements or the analytical values from non-Femap solutions.
The ADINA System offers a one-system program for comprehensive finite element analysis of structures, fluids, heat transfer, electromagnetics and multiphysics, all used by one graphical user interface.
The ADINA solver can be used with Simcenter 3D and Femap pre/post, so NX Nastran customers can seamlessly migrate from SOL 601/701 to ADINA without changing their workflow. Many NX Nastran customers have already smoothly migrated from SOL 601/701 to ADINA. These customers are pleased with the smooth migration and the additional solution capabilities now available to them in the ADINA solver.