새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
업계에서 가장 강력하고 유연하면서 혁신적인 제품 개발 솔루션인 NX for Design은 그 어느 때보다 제품 출시 속도를 단축하는 데 도움이 되는 특징, 성능, 기능을 보유하고 있습니다.
NX for Design을 통해 보다 다양한 가상 제품 모델을 사용하여 많은 비용이 드는 실제 시제품을 줄일 수 있어, 제품을 "시장에 바로 적절한 제품"을 출시할 수 있습니다. 이로 인해 시장 수익을 얻고, 개발 비용을 낮추고, 제품 품질을 향상할 수 있습니다.
업계에서 가장 강력하고 유연하면서 혁신적인 제품 개발 솔루션인 NX for Design은 그 어느 때보다 제품 출시 속도를 단축하는 데 도움이 되는 특징, 성능, 기능을 보유하고 있습니다.
NX for Design을 통해 보다 다양한 가상 제품 모델을 사용하여 많은 비용이 드는 실제 시제품을 줄일 수 있어, 제품을 "시장에 바로 적절한 제품"을 출시할 수 있습니다. 이로 인해 시장 수익을 얻고, 개발 비용을 낮추고, 제품 품질을 향상할 수 있습니다.
Our products enable a wholistic engineering of production systems from mechanical concept through to complete PLC code. Discover a whole new level of collaboration with a toolset that enables a complete machine and plant design workflow, providing the highest level of design quality in the shortest time possible. Automation Designer offers a one-of-a-kind engineering toolset, designed from the ground up to enable controls engineers to complete their work with the highest efficiency, quality and speed possible.
오늘날 많은 제품들이 통합 전자 제품에 의존하고 있기 때문에 제품이 점점 더 복잡해지고 있다는 사실은 누구나 알고 있습니다. 충돌을 방지하고 설계 완료 전에 각 시스템 간의 조율을 보장하려면 개발 프로세스 전반에 걸쳐 두 시스템의 설계자가 협업을 수행하는 것이 매우 중요합니다.
Siemens 제품은 사용자가 신속하게 정보를 통합하여, 설계의 요구 사항 준수를 확인하고, 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 시각적 제품 해석 및 검증 툴을 제공합니다.
Siemens 제품에는 2D, 하이브리드 2D/3D 및 3D 설계 환경에 가장 적합한 2D 설계, 레이아웃, 드래프팅, 주석 및 문서화를 위한 강력하고 생산적인 기능이 포함되어 있습니다. 매우 효율적인 드래프팅 도구를 사용하여 3D 모델로부터 쉽고 빠르게 엔지니어링 도면을 작성할 수 있습니다. 드래프팅 소프트웨어는 3D 부품 및 어셈블리 모델로부터 도면 뷰를 자동으로 만들며, 도면 뷰를 정렬 및 확대/축소하고 도면 시트를 정리하는 데 도움을 줍니다.
독특한 디자인과 스타일은 회사 간의 경쟁에서 우위를 확보할 수 있는 중요한 요소입니다. Siemens 제품은 모델링에 직접적으로 사용할 수 있는 빠른 컨셉 설계를 가능하게 함으로써, 제품 엔지니어링을 가속화하는 유연하고 강력한 산업 디자인 및 스타일링 소프트웨어를 제공합니다.
The complete design of production systems requires the design of their electrical systems. Our products enable the complete electrical design of machines and production lines in the integrated NX environment for the most efficient overall system design.
Siemens 제품은 기업이 제품 설계를 가속화하고 비용을 절감할 수 있게 하는 포괄적인 지식 재사용 솔루션을 제공합니다. Siemens 솔루션은 제품 지식을 반복하여 활용할 수 있도록 지원함으로써 제품 지식의 가치를 극대화합니다.
Siemens 제품은 전기 엔지니어, 기계 엔지니어, 자동화 엔지니어 간의 장벽을 없애는 다분야 접근 방식을 기계 설계에 적용할 수 있도록 지원합니다.
Model Based Definition(모델 기반 정의)를 통해 3D 모델 내에서 제품의 완전한 디지털 정의 기반의 생산이 가능하므로, 기존 도면을 대체할 수 있습니다.
보다 낮은 비용으로 보다 큰 혁신과 높은 품질을 제공합니다. Siemens PLM Software의 NX 제품 설계 소프트웨어는 설계 프로세스를 뛰어넘어 제품 개발의 모든 단계에 기능, 효율성 및 비용 절감을 제공합니다.
NX 디지털 제품 개발 솔루션에는 와이어 하네스, 배선, 배관, 튜빙, 도관, 전선로를 포함한 라우팅 시스템을 지원하는 전체 설계 프로세스를 쉽게 수행할 수 있도록 하는 통합된 툴이 포함되어 있습니다.
Siemens PLM Software는 산업별 특정 요구 사항에 맞게 고안된 워크플로우 솔루션을 제공합니다. 주요 산업별 요구 사항을 이해하기 위해 노력한 수년간의 경험을 바탕으로, NX 솔루션은 기업이 자신들의 제품 및 프로세스에서 빠르게 가치를 실현할 수 있도록 지원합니다.
설계 사이클에서 시뮬레이션을 프런트로딩 하고 개발 프로세스의 조기 수정을 구현합니다. 이제 진정한 시뮬레이션 기반 설계를 구현하기 위해 시뮬레이션을 설계 환경 및 프로세스에 직접 포함시킬 수 있습니다.
최신 산업용 기계 설계의 복잡성을 있는 그대로 수용하고, 올바른 클라우드 기반 CAD 소프트웨어를 사용하여 혁신을 시작해야 합니다. 동영상을 통해 NX 및 Xcelerator Share가 어떻게 기계 제조업체의 차세대 기계 설계 방식을 변경하는지 확인하십시오. 제...
With each new release of NX, we are continuing to innovate, creating the most productive modeling environment for all. Keeping the feedback from ou...
In an age of doing more with less time, machine builders and equipment manufacturers must find new ways to improve manufacturing productivity and e...
Building today’s bigger, more complex industrial machinery often begins with sheet metal fabrication – forming the necessary parts. Designing these...