새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
사용자는 최신 기업 데이터를 기반으로 진행 상황을 감독하고, 위험을 관리하며, 문제를 해결하고, 궁극적으로는 수백 건에 달하는 의사 결정을 체계적으로 수행할 수 있습니다. Siemens는 제품 품질을 보장하는 것은 물론, 오류와 재작업을 줄일 수 있도록 지원합니다.
Siemens 제품은 사용자가 신속하게 정보를 통합하여, 설계의 요구 사항 준수를 확인하고, 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 시각적 제품 해석 및 검증 도구를 제공합니다.
사용자는 최신 기업 데이터를 기반으로 진행 상황을 감독하고, 위험을 관리하며, 문제를 해결하고, 궁극적으로는 수백 건에 달하는 의사 결정을 체계적으로 수행할 수 있습니다. Siemens는 제품 품질을 보장하는 것은 물론, 오류와 재작업을 줄일 수 있도록 지원합니다.
Siemens 제품은 사용자가 신속하게 정보를 통합하여, 설계의 요구 사항 준수를 확인하고, 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 시각적 제품 해석 및 검증 도구를 제공합니다.
NX는 중요한 제품 정보, 비즈니스 및 프로그램 정보를 3D 설계에 적용하고, 표준 및 요구 사항을 준수하기 위해 설계를 자동으로 그리고 지속적으로 모니터링하는 자동화된 설계 검증 소프트웨어 도구를 제공합니다.
제조를 고려한 설계는 ECO(엔지니어링 변경 주문), 제조 결함, 비용 및 지연을 획기적으로 줄일 수 있도록 도와줍니다. DFMPro for NX는 제조 가능성에 대한 설계 검토 프로세스를 자동화 및 공식화하는 HD(High-definition) 3D 툴을 제공하여 제조하기 어렵거나 제조 비용이 많이 들거나 제조가 불가능한 설계 문제를 파악하도록 도와줍니다.
NX는 제품 정보를 바로 수집하여 3D 설계의 컨텍스트에서 그 영향을 시각화할 수 있도록 HD3D(High-definition 3D) 시각적 보고 기능을 제공합니다. NX에서 제품 분석이 시각화되어 보고되므로 명확하게 평가하고, 데이터를 빠르고 정확하게 분석하고, 데이터를 활용하여 보다 정확한 결정을 내릴 수 있습니다.
If you make products that have moving parts, chances are you want to see them in action and need to know kinematic properties such as displacements, velocities, accelerations, and even collisions. NX software offers a fast and easy motion analysis application for studying the kinematic behavior of designs. This easy-to-use motion application helps engineers create kinematic studies early in the design process, reducing the time it takes to create an accurate digital mockup so users can spend more time designing.
Simulation is no longer just a performance validation tool, but simulation is becoming an organic part of the development process throughout concept and design. Simulation is helping designers create better, more robust designs earlier in the development process, while also speeding the overall time it takes to release a design – meaning faster time to market.
With design-integrated motion, structural, and thermal simulation tools in NX, you can quickly compare design alternatives and optimize performance characteristics from the earliest stages of the design process.
NX는 플라스틱 파트의 성형성을 평가하는 데 도움이 되는 다양한 툴을 제공합니다. 이러한 검증 및 몰드 플로우 해석 툴은 설계자가 제품 개발의 초기 단계에서 사용하도록 고안되었으며, NX 설계 기능과 완전히 통합됩니다.
Siemens Digital Industries Software solution enables Manthorpe Engineering to deliver complexity with precision and speed over a complete range of aerospace alloys
See all Success Stories