새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
Siemens의 기계 설계를 위한 제품 포트폴리오는 유연하고 효율적인 제품 설계 환경에서 3D 디지털 트윈을 개발하기 위한 통합된 애플리케이션 스윗을 제공합니다. 제품 설계를 시각화, 공유, 검증하기 위한 정밀한 제품 모델을 신속하게 만들 수 있습니다.
Siemens의 기계 설계를 위한 제품 포트폴리오는 유연하고 효율적인 제품 설계 환경에서 3D 디지털 트윈을 개발하기 위한 통합된 애플리케이션 스윗을 제공합니다. 제품 설계를 시각화, 공유, 검증하기 위한 정밀한 제품 모델을 신속하게 만들 수 있습니다.
Our products enable a wholistic engineering of production systems from mechanical concept through to complete PLC code. Discover a whole new level of collaboration with a toolset that enables a complete machine and plant design workflow, providing the highest level of design quality in the shortest time possible. Automation Designer offers a one-of-a-kind engineering toolset, designed from the ground up to enable controls engineers to complete their work with the highest efficiency, quality and speed possible.
최상급의 시뮬레이션 도구를 사용하는물리 모델링에 절충이 필요없는 접근방법을 사용합니다.
Unlock the full potential of composites through mastering part geometry, material behavior and manufacturing process.
오늘날 많은 제품들이 통합 전자 제품에 의존하고 있기 때문에 제품이 점점 더 복잡해지고 있다는 사실은 누구나 알고 있습니다. 충돌을 방지하고 설계 완료 전에 각 시스템 간의 조율을 보장하려면 개발 프로세스 전반에 걸쳐 두 시스템의 설계자가 협업을 수행하는 것이 매우 중요합니다.
Siemens 제품은 사용자가 신속하게 정보를 통합하여, 설계의 요구 사항 준수를 확인하고, 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 시각적 제품 해석 및 검증 툴을 제공합니다.
Siemens 제품에는 2D, 하이브리드 2D/3D 및 3D 설계 환경에 가장 적합한 2D 설계, 레이아웃, 드래프팅, 주석 및 문서화를 위한 강력하고 생산적인 기능이 포함되어 있습니다. 매우 효율적인 드래프팅 도구를 사용하여 3D 모델로부터 쉽고 빠르게 엔지니어링 도면을 작성할 수 있습니다. 드래프팅 소프트웨어는 3D 부품 및 어셈블리 모델로부터 도면 뷰를 자동으로 만들며, 도면 뷰를 정렬 및 확대/축소하고 도면 시트를 정리하는 데 도움을 줍니다.
For design engineers, Syncrofit facilitates an intuitive approach to the authoring of fastener management design data throughout the iterative process of assembly definition, design rule verification, fastener/hole visualization, and documentation release. The software stores the design data, linked to the associated 3D CAD geometry, directly inside the commercial 3D CAD model, completing the 3D product definition.
For manufacturing engineers, Syncrofit takes the guess work out of consuming fastener management engineering data for production. It facilitates the creation, management and communication of the multiple manufacturing states required for assembling structures with advanced manufacturing processes.
A generative design process is one that engineers can adopt to quickly develop new products based upon meeting design constraints. It is an iterative process that produces fast results the engineer can refine via constraint variation to narrow in on the best design to meet the requirements.
독특한 디자인과 스타일은 회사 간의 경쟁에서 우위를 확보할 수 있는 중요한 요소입니다. Siemens 제품은 모델링에 직접적으로 사용할 수 있는 빠른 컨셉 설계를 가능하게 함으로써, 제품 엔지니어링을 가속화하는 유연하고 강력한 산업 디자인 및 스타일링 소프트웨어를 제공합니다.
The complete design of production systems requires the design of their electrical systems. Our products enable the complete electrical design of machines and production lines in the integrated NX environment for the most efficient overall system design.
Siemens 제품은 기업이 제품 설계를 가속화하고 비용을 절감할 수 있게 하는 포괄적인 지식 재사용 솔루션을 제공합니다. Siemens 솔루션은 제품 지식을 반복하여 활용할 수 있도록 지원함으로써 제품 지식의 가치를 극대화합니다.
Siemens 제품은 전기 엔지니어, 기계 엔지니어, 자동화 엔지니어 간의 장벽을 없애는 다분야 접근 방식을 기계 설계에 적용할 수 있도록 지원합니다.
Model Based Definition(모델 기반 정의)를 통해 3D 모델 내에서 제품의 완전한 디지털 정의 기반의 생산이 가능하므로, 기존 도면을 대체할 수 있습니다.
Teamcenter 내 SDPD(시스템 기반 제품 개발) 솔루션이 멀티 도메인 제품 개발(기계, 전기 및 소프트웨어)과 비용, 신뢰성 및 제조 가능성 등의 고려 사항을 모두 지원합니다.
엔지니어는 NX를 사용하여 배관 및 계측 다이어그램(P&ID)을 2차원으로 배치하는 동시에, 3D 공간 모델에 연결된 설계를 유지할 수 있습니다. P&ID Designer는 더욱 빠른 저작, 다이어그램화와 3D 간의 공통 라이브러리, 연결 검증, 다이어그램 의 3D화, 장비 수준별 데이터 관리를 강화합니다.
툴링 및 치공구를 설계할 수 있고, CNC 공작기계, 로봇, 3D 프린터 및 검사 장비를 실행할 수 있는 고급 소프트웨어로 생산을 디지털화하여 더욱 뛰어난 품질의 파트를 제조합니다.
보다 낮은 비용으로 보다 큰 혁신과 높은 품질을 제공합니다. Siemens PLM Software의 NX 제품 설계 소프트웨어는 설계 프로세스를 뛰어넘어 제품 개발의 모든 단계에 기능, 효율성 및 비용 절감을 제공합니다.
엔지니어링, 자동화, 제어를 통합하여 보다 효율적인 공장 조정과 가동을 지원함으로써, 더욱 개선된 생산 시스템 엔지니어링을 보다 빠르게 엔지니어링 합니다.
NX 디지털 제품 개발 솔루션에는 와이어 하네스, 배선, 배관, 튜빙, 도관, 전선로를 포함한 라우팅 시스템을 지원하는 전체 설계 프로세스를 쉽게 수행할 수 있도록 하는 통합된 툴이 포함되어 있습니다.
Leveraging the digital twin to effectively share information throughout the development process
Simplify downstream operations and communicate effectively with the manufacturing floor and suppliers
Siemens PLM Software는 산업별 특정 요구 사항에 맞게 고안된 워크플로우 솔루션을 제공합니다. 주요 산업별 요구 사항을 이해하기 위해 노력한 수년간의 경험을 바탕으로, NX 솔루션은 기업이 자신들의 제품 및 프로세스에서 빠르게 가치를 실현할 수 있도록 지원합니다.
Teamcenter는 모든 MCAD (Mechanical Computer-Aided Design) 데이터를 단일 PDM (product data management) 환경에서 제공해 엔지니어링 생산성을 향상시킵니다. 사용하는 MCAD 툴 개수에 관계없이, 기본 MCAD 환경에서 다른 툴에서 생성한 부품과 어셈블리를 쉽게 찾고 수정해 다중 CAD 어셈블리 또는 제품 설계에 통합할 수 있습니다. 엔지니어링 변경, 검증 및 승인 프로세스를 자동화 해 사이클 타임을 단축하고 제품 품질을 향상시킬 수 있습니다.
You’ll enjoy a wealth of training and education, inspiration and insight - keeping you on the leading edge of digital transformation.
Quickly and easily create stunning 3D visualizations
Realize LIVE Europe returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.
Realize LIVE Americas returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.
30일 무료 체험판. 몇 분 안에 설계를 시작합니다.
NX Cloud Connected Products의 무료 체험판으로 설계를 시작하고 강력한 NX CAD 기능을 사용해 세계적 수준의 제품을 개발하는 방법에 대해 알아보십시오. NX Cloud Connected Products는 제품 설계를 위한 선도적 솔루션인 NX의 고성능 설계 기능을 제공합니다. 무료 온라인 체험판을 사용하면 구입 전 NX Cloud Connected Products를 사용할 수 있습니다. 별도 설치 없음; 몇 분 안에 설계를 시작합니다.