새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
오늘날의 고급 E/E 시스템 개발 솔루션은 관리형 공급업체 데이터 교환, 데이터 용도 변경 및 프로세스 제어와 같은 이점을 제공해야 합니다. 이러한 기능과 사용자, 라이브러리 및 릴리스 관리와 같은 추가 기능 Capital의 기본 기능입니다.
오늘날의 고급 E/E 시스템 개발 솔루션은 관리형 공급업체 데이터 교환, 데이터 용도 변경 및 프로세스 제어와 같은 이점을 제공해야 합니다. 이러한 기능과 사용자, 라이브러리 및 릴리스 관리와 같은 추가 기능 Capital의 기본 기능입니다.
E/E 시스템 개발은 타 관련 도메인과의 긴밀한 연결을 필요로 합니다. Capital은 주요 MCAD 시스템과의 긴밀한 통합을 제공합니다. 단순한 파일 교환 프로세스를 넘어 설계자는 시스템 간 데이터 이동 시 각 데이터 속성을 정밀히 제어할 수 있습니다. 회사는 데이터의 각 측면에 대한 소유권을 지정할 수 있습니다. 예를 들어 와이어 길이는 MCAD가 정의하고 와이어 색상은 하네스 설계자가 정의합니다. 지정이 완료되면 전기/기계 인터페이스가 모든 데이터 흐름을 제어합니다. 이를 통해 엔지니어는 한 시스템이나 다른 시스템에서 실수로 데이터를 수정해 오류가 발생할 위험 부담 없이 동시에 작업할 수 있습니다. Capital은 바로 사용 가능한 툴이나 웹 서비스 커스터마이제이션을 통한 PLM 시스템과의 통합을 제공합니다. 이는 PLM 시스템에서 릴리스 및 설계 관리 프로세스를 제어하고 추적을 제공하기 위한 요구사항에 대한 링크를 설정하는 데 사용할 수 있습니다.
Capital을 사용하면 규칙 및 자동화를 통해 IP를 포착해 설계 프로세스가 이를 지속적으로 따르고 일관되게 적용할 수 있습니다. 또한 Capital은 API를 통해 완벽하게 사용자 정의할 수 있어 사용자 인터페이스 설계, 사용자 지정 작업 제공, 사용자 지정 설계 규칙 확인, 사용자 지정 보고 및 그 외 프로세스의 많은 부분을 제어할 수 있습니다. SOA 웹 서비스 기술은 Capital 전기 설계 툴에 대해 많은 주요 게이트웨이에서의 인터페이스를 제공해 Capital을 PLM, 구성요소 라이브러리, 구매 및 비용 시스템과 같은 다른 시스템과 마스터 또는 슬레이브로 상호운용 할 수 있도록 지원합니다.
엔지니어링 팀은 정확한 구성 및 데이터 변경 제어를 지원하는 효율적인 전기 시스템용 설계 및 개발 툴을 필요로 합니다. 팀은 Capital을 사용해 설계 및 추상화 전반에 걸쳐 데이터 일관성을 유지할 수 있습니다. 사용자는 변경을 적용하기 전에 그 영향을 파악할 수 있으며, 분석을 통해 변경과 관련된 설계 요소를 빠르게 볼 수 있습니다. 모든 변경 사항을 추적하고 필요에 따라 설계 비교를 수행해 일정에 맞게 개발할 수 있습니다.
전 세계 기업은 끊이지 않는 사이버 범죄와 사이버 스파이, 사이버 테러에 시달리고 있습니다. 시스템 보안 침해는 기업 평판을 심각하게 훼손할 뿐 아니라, 고객의 개인정보와 안전, 웰빙을 위협합니다. 이에 기업은 공급망 전반에 걸쳐 정보를 보호하기 위한 조치를 강화하고 있습니다.
엔지니어링은 조직 내에서 이뤄지는 팀 작업이며, 전체 공급망에 걸쳐 발생합니다. 협업이 필수입니다. 이를 지원하기 위해 솔루션은 툴 내에서 협업하고 데이터를 안전하게 교환할 수 있어야 합니다. 엔지니어는 Capital을 사용해 공급업체와 데이터를 안전하게 공유할 수 있습니다. 컨텍스트 관련 정보 공유를 쉽게 할 수 있도록 설계에 주석을 추가하고 기본적으로 도면에 메모를 추가할 수 있습니다. 핵심 협업 기능 외에도 애드온을 통해 추가 엔터프라이즈 협업이 가능합니다. Capital은 설계 댓글 피드를 구독하는 팀원에게 댓글 업데이트 시 알림을 제공합니다. 또한 개발 팀은 체크리스트를 생성하고 모니터링하며 추적해 설계를 완료하고 검토 또는 릴리스하기 위해 수행해야 하는 작업을 파악할 수 있습니다.
다중 도메인 통합을 통해 도메인 간 데이터 교환 및 디지털 스레드가 가능해 집니다.
산업 전반의 트렌드로 인해 다양한 산업에서 기존의 방법론을 적용하는 것이 어려워지고 있습니다. 전기화가 빠르게 확산하고 있으며 모든 산업에서 제품이 더욱 지능화되고 연결되어 정교한 전자 장치와 임베디드 소프트웨어를 통합하고 있습니다. 미래 시장의 도전 과제를 해결...
Prepare to make the most of your investment
Learn how A&D platform change can be a program differentiator