새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
요구 사항 엔지니어링은 매우 중요합니다. 요구 사항은 고객이 구입할 제품을 정의하지만 단순히 요구 사항을 관리하는 것으로는 충분하지 않습니다. 누구나 정확하고 구성된 일련의 요구 사항에 기반하여 제품 의사결정을 내릴 수 있도록 요구 사항을 제품 라이프사이클에 연결하여 요구 사항을 엔지니어링해야 합니다.
Teamcenter® PLM(제품 라이프사이클 관리)은 요구 사항을 캡처하고 다양한 다운스트림 기능/형상/제품 아키텍처에 요구 사항을 할당하며, 이 모두는 보고서, 문서 및 대시보드를 생성하여 요구 사항 프로세스를 관리하는 동안 이루어집니다. Microsoft Word 및 Excel®을 포함한 비슷한 Microsoft® Office 애플리케이션에서 직접 요구 사항을 생성, 보기 및 편집할 수 있습니다. Teamcenter는 제품 요구 사항과 프로그램 계획을 연결하고 증거 내역 등과 연결된 정확한 테스트를 통해 요구 사항을 검증하고 유효성을 검사(V&V)합니다. V&V에서의 이러한 요구 사항 엔지니어링 피드백 루프는 학습 교훈을 제공하고 제품 개발에 대한 규정 준수를 주도하므로 전체 제품 라이프사이클에서 "통합을 시작하고 유지"하여 올바른 제품을 고객에서 제공할 수 있습니다.
요구 사항 엔지니어링은 매우 중요합니다. 요구 사항은 고객이 구입할 제품을 정의하지만 단순히 요구 사항을 관리하는 것으로는 충분하지 않습니다. 누구나 정확하고 구성된 일련의 요구 사항에 기반하여 제품 의사결정을 내릴 수 있도록 요구 사항을 제품 라이프사이클에 연결하여 요구 사항을 엔지니어링해야 합니다.
Teamcenter® PLM(제품 라이프사이클 관리)은 요구 사항을 캡처하고 다양한 다운스트림 기능/형상/제품 아키텍처에 요구 사항을 할당하며, 이 모두는 보고서, 문서 및 대시보드를 생성하여 요구 사항 프로세스를 관리하는 동안 이루어집니다. Microsoft Word 및 Excel®을 포함한 비슷한 Microsoft® Office 애플리케이션에서 직접 요구 사항을 생성, 보기 및 편집할 수 있습니다. Teamcenter는 제품 요구 사항과 프로그램 계획을 연결하고 증거 내역 등과 연결된 정확한 테스트를 통해 요구 사항을 검증하고 유효성을 검사(V&V)합니다. V&V에서의 이러한 요구 사항 엔지니어링 피드백 루프는 학습 교훈을 제공하고 제품 개발에 대한 규정 준수를 주도하므로 전체 제품 라이프사이클에서 "통합을 시작하고 유지"하여 올바른 제품을 고객에서 제공할 수 있습니다.
Teamcenter 보고 기능을 사용하면 표준 요구 사항 보고서, 대시보드 뷰를 빠르게 생성하고 사양을 생성할 수 있습니다. 요구 사항, 추적 가능성, 검증, 파생 모델, 상태, 영향 분석 등에 대한 보고서를 모두 생성하여 제품 개발 프로세스에 대한 가시성을 제공하는 데 사용할 수 있습니다. 또한 보고서는 의미 있는 방식으로 콘텐츠를 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 귀하에게 할당된 모든 요구 사항을 현재 릴리스에 대한 기한과 함께 표시하는 보고서를 요청할 수 있습니다.
Teamcenter 요구 사항 관리를 사용하면 요구 사항 캡처 및 재사용 기능을 통해 제품 라이프사이클 전반에서 요구 사항을 포함시킬 수 있습니다. 요구 사항은 변경, 워크플로 등을 포함한 표준 제품 관리 프로세스와 연결되며, 요구 사항을 표준 관리 사례의 일부로 만드는 표준 보고서 및 대시보드에도 포함시킬 수 있습니다. 요구 사항은 Word 문서, PDF 파일, Excel 스프레드시트, 데이터 교환 파일(예: RIF) 등의 형식을 포함한 다양한 소스에서 캡처됩니다.
Teamcenter의 요구 사항 확인 및 검증 기능은 집중적인 테스트를 지원하는 한편, 확인 및 검증 결과를 포착하고 요구 사항과 연결하여 요구 사항에 대한 폐쇄 루프를 실현할 수 있도록 지원합니다. Teamcenter 요구 사항 관리 솔루션에는 폐쇄 루프 프로세스 안에 요구 사항이 포함되어 있으며, 여기에는 요구 사항을 확인 및 검증(V&V)하는 방법이 요구 사항과 연결되어 있습니다. Teamcenter에는 테스트 및 검증 관리 기능도 포함되어 있으므로, 요구 사항을 테스트 항목들과 연결하여 검증할 수 있습니다.
Because requirements are an integral part of Teamcenter®, requirements can participate in all aspects of your controlled product development process; requirements are subject to the same product lifecycle processes, configurations, variants, change, workflows, access controls, and other standard practices. For example, setting your product configuration also configures the requirements that apply to that particular version/variant of your product.
Because requirements are managed in Teamcenter®, they can also link to all aspects of the product definition including: specifications, other requirements, Bill of Materials, program/project tasks, test cases, 1D and 3D models, manufacturing processes, and more. This brings X-ray vision impact visibility allowing you to see change propagation in ways never before possible. For example, a warranty issue could trigger a requirement change which in turn could impact/flow to a part, to a test case, to a test set configuration, to manufacturing processes, a PKI target, resources, and more.
In Teamcenter, requirements can participate in standard change management practices either as a requirement change process or included in product level changes. So, requirement changes no longer have to be managed separately but can be included with global product change planning/management—no more working from stale requirements after a product change.
Cross-domain requirements traceability is a key component of successful product development and the Polarion ALM-Teamcenter interoperability provides the cross-domain requirements traceability that enables product development organizations to successfully develop mechanical and software-driven electronic systems. Providing you with a clearer definition of how software is related to specific product functions you can derive software requirements from product requirements and then to validate that the software developed fulfills both the software and product requirements.
Use of Teamcenter facilitates smarter decision-making, product innovation
See all Success StoriesWithin the energy industry, capital projects are growing in complexity, frequently delaying project completions and increasing costs. This is occur...
See how easy it is to capture, share, and maintain requirements. And more importantly, to connect them to your product development processes to ens...
도메인 간 제품 개발을 위한 통합 방식으로 혁신을 촉진할 수 있는 요구사항 연결의 중요성에 대해 알아보시기 바랍니다.
본 영상에서 제품 라이프사이클 관리 소프트웨어를 선택할 때 엔지니어링 요구사항과 비즈니스 전반의 요구사항 간에 균형을 유지하는 방법을 알아보십시오.