콘텐츠로 바로가기

06 August 2008

지멘스 PLM 소프트웨어, CAM Express 신규 버전 출시

- 미드마켓용 NC 프로그래밍 소프트웨어 신규 버전(Version 6) 선보여
- 3축 가공 기능 및 특징 형상 기반의 자동화 등 신개념 혁신 기능 추가
- 신규 버전 기반으로 CAM 산업 내 새로운 업계 표준 정의할 것으로 평가

2008년 8월 6일, 서울 - 지멘스 산업 자동화 부문의 한 사업부이자 세계 선도적인 PLM (Product Lifecycle Management) 소프트웨어 및 서비스 공급 업체인 지멘스 PLM 소프트웨어가 혁신 기술로 각광 받고 있는 동기식 기술이 적용된 신규 버전의 CAM Express (이하 ‘CAM 익스프레스’) 를 전세계 시장에 동시 선보였다고 밝혔다.
CAM 익스프레스는 지멘스 PLM 소프트웨어의 대표 제품군인 벨로시티 시리즈 (Velocity Series)의 NC(Numerical Control) 프로그래밍 소프트웨어 핵심 구성 요소로서 공정 상의 프로그래밍 요구 사항을 폭넓게 지원하는 솔루션이다.
이번에 선보인 신규 버전(V6)은 고속 가공에서 다목적 터닝 및 5축 가공에 이르기까지 기존과는 다른 매우 폭넓은 지원을 해주는 혁신 제품이다. 실제로 3축 가공 기능이 매우 향상되었으며, 특징 형상 기반의 자동화 기능을 비롯해 초보 사용자를 위한 지원이 강화되어 사용자들로 하여금 업무 효율성을 극대화 시켜줄 것으로 기대되고 있다.
특히 중요한 3축 가공 애플리케이션 공간 상에서 대거 새로운 기능이 추가 되었으며, 그 중에서도 고속 가공화 접근법 등이 적용되어 새로운 성능이 추가된 것에 업계의 관심이 모아지고 있다. 새롭게 추가된 주요 성능의 특징은 다음과 같다:
- 곡선/모서리 및 3D 프로파일 절삭의 새로운 전략을 통해 섬세한 트레이싱 커트 (Tracing Cut)의 단순화
- 10% 이상 빨라진 황삭과 최신 모서리 곡선 전환 기법의 지원
- 매끄러운 정삭과 3축 표면 밀링에 있어 특수화된 포인트 배포 지원
- 깊이 파인 부분에 있어서 더욱 짧고 강력한 툴을 사용한 새로운 편집 및 분리 기법을 통한 좀 더 효율적인 공구 경로 지원
실제로 규칙에 기반한 특징 형상가공을 지원하기 위해 CAM 익스프레스 V6는 인식 및 규칙의 개발을 향상시키고 지멘스 PLM 소프트웨어의 테크노매틱스(Tecnomatix) 소프트웨어 기법을 활용하고 있다. 또한 단계별 공정에 있어서 별도의 지침서 및 스크립트가 불필요한 새로운 가공 지식 편집을 통해 매우 단순하게 정의/관리시켜 준다. 뿐만 아니라 CAM 익스프레스 V6는 초보 사용자에게 추가적으로 4개의 매뉴얼을 제공해 줌으로써, 초보자가 쉽게 사용할 수 있도록 돕는 ‘바로가기’ 기능을 지원함과 동시에 그래픽을 최대화하고 있어 사용의 편리성을 대폭 지원한다.
알란 크리스먼(Alan Christman) CIMdata 회장은 "CAM 익스프레스 V6는 지멘스가 CAM 소프트웨어 시장에서 CAM 소프트웨어 기술 업계 리더로서의 선도적 지위를 유지하는데 또 한 번의 결정타라고 할 수 있다” 라며 “동기식 기술의 혁신 기술력이 적용된 신규 버전의 CAM 익스프레스는 향후 CAM의 여러 부문에 있어서 새로운 업계 표준을 정의하게 될 것으로 기대된다"고 말했다.
CAM 익스프레스 신규 버전에 대한 보다 상세한 정보는 www.siemens.com/plm/camexpress에서 확인할 수 있다.

###

Siemens PLM Software 소개

지멘스 A&D 그룹의 Siemens PLM Software는 전 세계 5만1천 여 고객 사에 약 5백50만 개의 라이센스 시트를 공급하는 세계적인 PLM 소프트웨어 및 서비스 공급업체이다. 텍사스주 플라노에 본사를 두고 있는 Siemens PLM Software의 오픈 엔터프라이즈 솔루션은 전 세계 기업 및 단체들이 글로벌 혁신 네트워크를 통해 파트너와 협력하여 세계 정상급 제품과 서비스를 제공할 수 있도록 한다. Siemens PLM Software 제품과 서비스에 대한 자세한 정보는 www.siemens.com/plm 에서 제공된다.

Siemens Industry Sector 소개

지멘스의 산업 부문과 제품 그리고 솔루션들은 생산, 운송, 빌딩 시스템 등의 분야 산업 고객들을 주요 대상으로 하고 있다. 지멘스 산업 분야는 2008년 1월을 기점으로 기존에 구성된 A&D 사업부와, I&S, SBT, 오스람 및 TS 사업 분야가 주류를 이루어 새롭게 형성되었다. 지멘스 산업부문은 전세계적으로 209,000명의 임직원 들이 근무하고 있으며, 지난 2007년 약 €400억 (유로)의 매출을 올렸다. 지멘스 산업 부문에 대한 정보는 www.siemens.com/industry 에서 제공된다.

# # #

주: Siemens 및 Siemens 로고는 Siemens AG의 등록 상표이다. UGS, NX, Teamcenter, Tecnomatix 및 Transforming the process of innovation은 미국 및 기타 국가에서 UGS와 UGS 계열사가 보유하고 있는 등록 상표 또는 상표이다. 여기에서 언급된 모든 다른 제품명은 각 소유자의 재산이다.