콘텐츠로 바로가기

11 December 2007

지멘스 PLM 소프트웨어, D-Cubed 3D 컴포넌트 소프트웨어 솔루션 최신 버전 출시

- 3D Dimensional Constraint Manager, Assembly Engineering Manager, Collision Detection Manager 및 Hidden Line Manager의 최신 버전 선보여

2007년 12월 11일, 서울 – 지멘스 A&D 그룹의 글로벌 사업부이자 세계 선도적인 PLM(Product Lifecycle Management) 소프트웨어 및 서비스 공급 업체인 지멘스 PLM 소프트웨어 (Siemens PLM Software)가 자사의 업계 선도적인 D Cubed™ 컴포넌트 소프트웨어 4개 제품을 출시했다고 밝혔다. 이번에 발표된 솔루션들은 3D Dimensional Constraint Manager (3D DCM), Assembly Engineering Manager (AEM), Collision Detection Manager (CDM) 및 Hidden Line Manager (HLM)의 버전 37.0으로서 신규 기능이 추가된 것으로 밝혀져 업계의 관심이 고조되고 있다.
특히 이번에 선보인 솔루션들은 통합 관리 기능이 매우 강화되어, 각종 애플리케이션을 통합시켜 줌으로써, 지속적으로 증가하는 고객의 요구 사항에 대하여 광범위한 애플리케이션 개발 환경을 제공해 준다. 실제로 32 비트와 64비트의 윈도우 비스타와 리눅스 서스 V10 그리고 리눅스 레드 햇 엔터프라이즈 5 버전과 인텔 32비트 Mac Os X 프로세서 버전까지 지원하고 있어 확장성에 대해 매우 유연한 지원을 해준다.
새롭게 출시된 버전의 솔루션 중 Collision Detection Manager (CDM)의 경우에는, 해석적 요소와 기하학적 요소에서의 상이함에 따른 컴퓨팅의 충돌에 있어서 보다 신뢰성을 높여 성능을 강화하였다. 해석적 기하학 형태 사이에서의 교량 동작을 향상시키기 위하여 새로운 알고리즘이 추가됨에 따라 더욱 다양하고 광범위한 기하학적 형태에 있어서 보다 빠르고 안정성있는 작동을 가능하게 해주는 것으로 나타났다.
또한 Assembly Engineering Manager (AEM)의 경우, 보다 강력한 균형적인 계산이 가능해졌다. 시뮬레이션 상에서의 모든 수식 요소에 대한 안정성 있는 계산을 가능하게 할 수 있도록 새로운 알고리즘이 추가되어 복잡한 요소들의 복합적인 수식 계산을 매우 강화된 계산 기능에 의해 매우 신속한 피드백으로 산출시켜 준다. 이와 더불어 Hidden Line Manager (HLM)의 경우에는, 보이지 않는 부분의 곡선 형태의 모델링에 있어서 보다 완전한 작업을 위한 기능이 향상되었다. 즉, 파라매트릭 곡선 교차에 있어서 보이지 않는 부분에서의 보다 정확한 라인의 접점을 이룰 수 있도록 돕는다.
보다 상세한 신규 버전에 대한 내용은 http://www.ugs.com/en_us/products/open/d-cubed/latest_releases/에서 확인 가능하다.

###

Siemens PLM Software 소개

지멘스 A&D 그룹의 Siemens PLM Software는 전 세계 4만7천 여 고객 사에 약 4백30만 개의 라이센스 시트를 공급하는 세계적인 PLM 소프트웨어 및 서비스 공급업체이다. 텍사스주 플라노에 본사를 두고 있는 Siemens PLM Software의 오픈 엔터프라이즈 솔루션은 전 세계 기업 및 단체들이 글로벌 혁신 네트워크를 통해 파트너와 협력하여 세계 정상급 제품과 서비스를 제공할 수 있도록 한다. Siemens PLM Software 제품과 서비스에 대한 자세한 정보는 www.siemens.com/plm에서 제공된다.

지멘스 A&D 그룹 소개

독일 뉘른베르크에 본사를 두고 있는 지멘스 A&D 그룹(Siemens Automation and Drives Group)은 전세계 선도적인 제조 업체로서, 제조 및 장치 산업과 전기 설비 산업을 위한 표준 제품은 물론, 공작 기계와 같은 시스템 솔루션, 자동차 공장 또는 화학 공장의 전반적인 자동화와 같은 전체 산업을 위한 솔루션 등을 공급하고 있다. 이와 같이 광범위한 제품 및 서비스를 보완하기 위해 A&D는 제품 및 관리의 연계(수직적 및 수평적 IT 통합) 및 제조 공정 최적화를 위한 소프트웨어도 제공하고 있다. A&D는 전 세계적으로 7만 6백여 명의 직원을 보유하고 있으며 U.S. GAAP에 따르면 2006 회계 연도(9월 30일 마감)에 미화 120억 8천4백80만 유로의 매출과 141억8백만 유로의 주문을 통해 15억7천2백만 유로의 그룹 수익을 기록했다. A&D에 대한 보다 자세한 정보는 www.siemens.com/automation에서 확인할 수 있다.

# # #

주: Siemens 및 Siemens 로고는 Siemens AG의 등록 상표이다. UGS, NX, Teamcenter, Tecnomatix 및 Transforming the process of innovation은 미국 및 기타 국가에서 UGS와 UGS 계열사가 보유하고 있는 등록 상표 또는 상표이다.

대표 문의처

Michelle Kim
+82 2 3016 2015
michelle.kim@siemens.com