콘텐츠로 바로가기

02 July 2007

UGS PLM Software, GM과의 PLM 공급으로 디자인 및 제조 강화 지원

- UGS PLM Software, GM과의 PLM 공급으로 디자인 및 제조 강화 지원

2007년 7월 2일, 서울 - 지멘스 A&D 그룹의 글로벌 사업부이자 세계 선도적인 PLM(Product Lifecycle Management) 소프트웨어 및 서비스 공급 업체인 UGS PLM Software가 제너럴 모터스(General Motors Corporation, NYSE: GM)와의 PLM 소프트웨어 라이센스 계약을 연장했다고 밝혔다.
UGS PLM Software는 최근 시장 분석가들과 함께 한 연례 행사를 통해 이를 발표했으며, 이와 함께 UGS는 회사의 주요 임원들이 PLM과 생산 자동화 시장에 대한 미래의 비전을 발표하기도 하였다.

현재 UGS PLM Software의 기술은 GM의 제품 개발, 제조, 공급 팀들이 모든 GM 글로벌 엔지니어링 센터, 제조 현장을 비롯하여 1,000여 개의 공급 현장에서 디지털 제품 정보에 대한 접속을 가능하게 하고, 실시간 디자인 검토를 정의, 구성, 실행할 수 있게 한다. 본 계약은 UGS PLM Software의 PLM 기술 및 서비스의 사용을 연장한 것으로, 공장 배치, 시뮬레이션, 프로세스 계획을 위한 UGS PLM Software 최고의 디지털 매뉴팩처링 솔루션인 UGS Tecnomatix™ 소프트웨어의 사용을 확대한 것이다.

디지털 매뉴팩처링은 기업이 제품을 만드는 과정에 있어서 모든 측면을 향상시키고자 하는 PLM 전략이다. 세계에서 가장 혁신적인 제조 업체로 손꼽히는 기업들은 이미 디지털 매뉴팩처링 기술을 도입 하고 있으며, 높은 자산 활용, 출시 시간의 감소, 프로세스 예측성의 증가, 수익성 제고 등 많은 혜택을 누리고 있다. 심지어 디지털 매뉴팩처링은 실제 공장이 지어지기 전에 가상으로 GM이 공장에서 거치게 되는 모든 과정을 전체적으로 확인할 수 있게 해주기도 한다.

테리 클라인(Terry Kline) GM 정보시스템&서비스부문(General Motors Information Systems & Services)의 PIO(Process Information Officer)는 "GM은 모든 글로벌 자동차 및 파워트레인 프로그램을 위해 UGS PLM Software의 단일 상업용 애플리케이션 제품군 사용을 계속해서 활용해 나갈 계획 이다"라며 "이를 통해 GM은 IT 자원을 더 효율적으로 관리하고, 시스템을 업그레이드하여 IT적 환경을 최적화 함으로써 부문간 실시간의 협력을 가능하게 한다. 30,000개 이상 설치된 시트(seat)를 보유한 UGS PLM Software의 기술은 우리의 글로벌 자동차 개발 및 제조 과정에서 필수적인 구성 요소라고 할 수 있다"라고 말했다. 또한 "그러나, 오늘날의 전세계의 자동차 산업에서는 지역에 제한된 PLM 프로그램을 보유해서는 진정한 글로벌 기업으로 나아가기 어렵다”라며 “경쟁력을 유지하기 위해서 기업들은 프로 그램과 조직을 글로벌 원리에 일치시켜야 하며 UGS PLM Software는 이렇듯 중요한 시장의 수요를 이해하고 있고, 그들의 PLM 기술은 이미 검증된 생산, 제품 개발과 제조를 위한 세계적으로 확장 가능한 시스템에 대한 GM의 요구 사항을 제공해 오고 있다"라고 덧붙였다.

토니 애푸소(Tony Affuso) UGS 회장 겸 CEO는 "GM은 PLM 플랫폼을 글로벌화하고, UGS PLM Software 기술력을 바탕으로 확장 가능성과 협업의 능력을 최대한 활용함으로써 끊임없이 자동차 산업을 선도하고 있다"라며 "GM은 PLM을 통해 끊임없이 혁신 과정을 변화시키고 있으며, 점점 더 탁월한 품질의 자동차와 파워트레인을 짧은 기간 동안에 세계 시장에 내놓을 수 있고 있다. 우리는 가상의 세계와 물리적인 세계를 연결시키는 지멘스 UGS PLM Software의 목표가 반드시 제품 개발 비용을 감소시키고, 전세계적으로 제품 품질과 혁신을 강화하는 결과를 낳을 것이라고 믿어 의심치 않는다” 라고 말했다.
UGS PLM Software의 디지털 라이프사이클 관리 솔루션이자 세계에서 가장 널리 사용되고 있는 PLM 포트폴리오인 UGS Teamcenter 소프트웨어는 GM이 일반 엔지니어링 및 제조 과정을 도입하고 유지하는 데 있어서 플랫폼 역할을 하고 있다. GM은 복잡한 글로벌 제품 생산 프로그램을 성공적으로 수행하는 기업으로 널리 인정받고 있으며, UGS PLM Software 제품들은 그러한 전략을 가능케 하는 핵심적인 요소가 되고 있다. UGS PLM Software는 GM에 앞선 소프트웨어 상호 운용성 및 지식 기반 능력을 제공하여, GM이 필요한 때와 장소에 맞춰 진행되고 있는 실시간의 정확한 디지털 정보에 접근할 수 있게 한다.

UGS PLM Software 소개

지멘스 A&D 그룹의 UGS PLM Software는 전 세계 4만7천 여 고객사에 약 4백40만 개의 라이센스 시트를 공급하는 세계적인 PLM 소프트웨어 및 서비스 공급업체이다. 텍사스주 플라노에 본사를 두고 있는 UGS PLM Software의 오픈 엔터프라이즈 솔루션은 전 세계 기업 및 단체들이 글로벌 혁신 네트워크를 통해 파트너와 협력하여 세계 정상급 제품과 서비스를 제공할 수 있도록 한다. UGS PLM Software 제품과 서비스에 대한 자세한 정보는 www.siemens.com/ugs에서 제공된다.

지멘스 A&D 그룹 소개

독일 뉘른베르크에 본사를 두고 있는 지멘스 A&D 그룹(Siemens Automation and Drives Group)은 전세계 선도적인 제조 업체로서, 제조 및 장치 산업과 전기 설비 산업을 위한 표준 제품은 물론, 공작 기계와 같은 시스템 솔루션, 자동차 공장 또는 화학 공장의 전반적인 자동화와 같은 전체 산업을 위한 솔루션 등을 공급하고 있다. 이와 같이 광범위한 제품 및 서비스를 보완하기 위해 A&D는 제품 및 관리의 연계(수직적 및 수평적 IT 통합) 및 제조 공정 최적화를 위한 소프트웨어도 제공하고 있다. A&D는 전 세계적으로 7만 6백여 명의 직원을 보유하고 있으며 U.S. GAAP에 따르면 2006 회계 연도(9월 30일 마감)에 미화 120억 8천4백80만 유로의 매출과 141억8백만 유로의 주문을 통해 15억7천2백만 유로의 그룹 수익을 기록했다. A&D에 대한 보다 자세한 정보는 www.siemens.com/automation에서 확인할 수 있다.

# # #

주: Siemens 및 Siemens 로고는 Siemens AG의 등록 상표이다. UGS, UGS NX, UGS Teamcenter, UGS Tecnomatix는 미국 및 기타 국가에서 UGS와 UGS 계열사가 보유하고 있는 등록 상표 또는 상표이다.

대표 문의처

Michelle Kim
+82 2 3016 2015
michelle.kim@siemens.com