대표 문의처
Michelle
Kim
+82 2 3016 2015
michelle.kim@siemens.com
텍사스주 플레노 – 지멘스 A&D 그룹의 글로벌 사업부이자 세계 선도적인 PLM(Product Lifecycle Management) 소프트웨어 및 서비스 공급 업체인 UGS PLM Software는 오늘 UGS NX CAM Express Version 5 소프트웨어를 출시한다고 발표했다. 이번에 새롭게 발표된 UGS NX CAM Express Version 5 소프트웨어에는 한층 향상된 사용자 인터페이스, 사전 구성된 mill-turn 환경, 새로운 기계 키트 그리고 획기적인 Free Flow 가공 기술 등이 추가되었다.
UGS NX CAM Express는 UGS Velocity Series™ 포트폴리오를 구성하는 완벽한 기능의 CAD 독립적인 NC(Numerical Control) 프로그래밍 애플리케이션으로서, 제조 업체들이 프로그래밍 시스템을 요구에 맞게 설계함으로써 자체 공작 기계의 가치를 높일 수 있도록 지원한다.
UGS NX CAM Express V5는 공구 경로를 생성하는 새로운 접근 방식인 Free Flow 가공 기법을 도입했다. 이는 특허 출원 중인 기술을 사용하여 가공할 파트의 독립적인 토폴리지를 따르며, 각 곡면의 기본 지오메트리를 추출하는 전통적인 방식을 뛰어넘는 중대한 기술 발전이라고 할 수 있다.
UGS PLM Software의 컴포넌트 제조 시스템 담당 부사장인 안드레아 자르(Andreas Saar)는 “Free Flow 가공 기술은 NC 프로그래머가 이상적인 절삭 전략을 개발할 수 있도록 지원하여 부품의 자연스러운 형상을 신속하고 손쉽게 모델링할 수 있도록 한다. 새로운 Streamline 정삭 공구 경로 내에 채용된 Free Flow 기술을 통해 프로그래머들은 3D 부품 모델상의 다중 곡면에 의한 제약에서 탈피할 수 있다.”고 설명했다.
새로운 Streamline 공구 경로는 Free Flow 가공 기술을 채택한 정삭 공구 경로로서, 해당 표면 집합을 위한 시스템에 의해 자동으로 식별되는 플로우 곡면을 기반으로 실행된다. Streamline은 플로우 곡면 사이에 자동으로 삽입되며, start 지오메트리에서 finish 지오메트리로 원활하게 전환한다. 이러한 원활하고 중단 없는 절단 패턴은 보다 빠른 절단 시간과 보다 완벽한 정삭을 보장하는 고속 가공에 이상적이다.
CIMdata의 회장인 알란 크리스먼(Alan Christman)은 “Free Flow 가공 기술은 Streamline 공구 경로와 함께 가공에 대한 완전히 새로운 접근 방법을 보여주고 있다. 이를 통해 완벽한 부품 표면 정삭을 수행하고 공구의 마모 및 파손을 줄이며 사용자 생산성을 높일 수 있다. 여러 테스트를 통해 가공 시간이 20% 단축될 수 있는 것으로 예측되며, 개별 부품 정삭에 대한 요구가 감소했다. CIMdata는 이를 각 곡면의 기본 지오메트리를 기초로 실행되는 전통적인 가공 방식에서 훨씬 진일보한 것으로 평가하고 있다. CIMdata는 이와 같은 기술 발전에 깊은 감명을 받았으며 업계 전반에서 광범위하게 채택될 것으로 확신한다.”고 밝혔다.
UGS NX CAM Express V5에는 보다 향상된 그래픽 피드백, 공정 지침 및 명령 지원 등을 통해 NC 프로그래밍 공정을 향상시킨 사용자 인터페이스에 대한 중요한 업데이트가 포함되어 있다. 이 인터페이스는 교육 기간을 단축하는 것은 물론, 최소한의 반복으로 보다 명확한 공구 경로를 제공한다.
캘리포니아 익스트림 프리시젼(Extreme Precision)의 사장인 매트 엘리스(Matt Ellis)는 “UGS PLM Software는 계속해서 CAM 분야에 새롭고 강력한 기능을 제공하고 있다. 새로운 사용자 인터페이스는 모든 사용자에게 강력한 기능을 제공할 것이며 특히 UGS NX CAM Express을 처음 사용하는 사용자들에게 매우 이상적이다. 세련된 색상으로 깔끔하게 정리된 외관을 갖추고 있으며, 사용자들은 이 소프트웨어를 통해 원하는 모든 작업을 수행할 수 있다. UGS PLM Software는 최고로 꼽히는 CAM 기능들을 제공하고 있으며 V5의 출시를 통해 전문 기능도 손쉽게 사용할 수 있다는 사실을 입증했다.”고 설명했다.
사전 구성된 사용자 환경의 팔레트는 mill-turn 기계를 위한 환경을 포함하도록 확장할 수 있다. 이들 환경은 이 소프트웨어를 능률화하고 생산성을 높이며 특히 신규 사용자 측면에서 많은 이점을 제공한다. 다목적 TC(Turning Center)와 mill-turns의 프로그래밍 관련 작업을 수행하는 사용자들에게 초점을 맞춰 설계되었기 때문에 보다 신속하고 효율적으로 프로그램을 생성할 수 있도록 지원한다.
새로운 공구를 위한 공작 기계 키트 확장
UGS NX CAM Express는 완벽한 후처리 기능을 갖추고 있으며 기계 시뮬레이션 기능을 지원한다. 또한 UGS PLM Software는 널리 사용되는 다목적 mill-turn 기계 상에 첨단 솔루션을 신속하게 구축할 수 있도록 지원하는 완벽한 공작 기계 키트를 제공한다. UGS NX CAM Express V5는 Mori Seiki NT 및 Mazak Integrex 시리즈를 위한 공작 기계 지원 키트를 추가했다. 이들 키트는 복잡한 동작을 시각화 및 시뮬레이션하고 이동 터릿(turret) 간의 간섭을 확인하며 전체 mill-turn 프로그램을 게시할 수 있는 최적의 환경을 제공한다.
보다 자세한 내용은 www.ugs.com/nxcamexpress에서 확인할 수 있다.
UGS Velocity Series는 미드 마켓의 PLM(Product Lifecycle Management) 요구를 해결하는 포괄적인 모듈형 통합 솔루션 제품군이다. 사전 구성된 디지털 제품 설계, 분석 제조 및 데이터 관리 소프트웨어 제품군으로 구성된 UGS Velocity Series는 업계 최상의 실행 방안을 활용하여 사용 용이성 및 구축을 획기적으로 향상시킨다. 중견 제조업체들은 UGS Velocity Series를 이용하여 저렴한 총소유비용(TCO)을 유지하는 동시에 혁신 프로세스를 전환할 수 있으며 모든 UGS Velocity Series 제품은 UGS의 업계 주도적인 엔터프라이즈급 PLM 포트폴리오로 완벽하게 확장할 수 있다.
UGS PLM Software는 전 세계 4만7천 여 고객사에 약 4백40만 개의 라이센스 시트를 공급한 세계적인 PLM 소프트웨어 및 서비스 공급업체로서 텍사스주 플라노에 본사를 두고 있다. UGS PLM Software의 비전은 글로벌 혁신 네트워크를 통해 전 세계 기업 및 단체들이 자체 파트너와 협력하여 세계 정상급 제품과 서비스를 제공할 수 있도록 한다는 것이며 UGS PLM Software의 오픈 엔터프라이즈 솔루션을 활용하여 프로세스를 혁신적으로 발전시킬 수 있도록 한다는 미션을 실현하는 데 주력하고 있다. UGS PLM Software 제품에 대한 자세한 정보는 www.siemens.com/ugs에서 제공된다.
독일 뉘른베르크에 본사를 두고 있는 지멘스 A&D 그룹(Siemens Automation and Drives Group)은 전세계 선도적인 제조 업체로서, 제조 및 장치 산업과 전기 설비 산업을 위한 표준 제품은 물론, 공작 기계와 같은 시스템 솔루션, 자동차 공장 또는 화학 공장의 전반적인 자동화와 같은 전체 산업을 위한 솔루션 등을 공급하고 있다. 이와 같이 광범위한 제품 및 서비스를 보완하기 위해 A&D는 제품 및 관리의 연계(수직적 및 수평적 IT 통합) 및 제조 공정 최적화를 위한 소프트웨어도 제공하고 있다. A&D는 전 세계적으로 7만 6백여명의 직원을 보유하고 있으며 U.S. GAAP에 따르면 2006 회계 연도(9월 30일 마감)에 미화 120억 8천4백80만 유로의 매출과 141억8백만 유로의 주문을 통해 15억7천2백만 유로의 그룹 수익을 기록했다. A&D에 대한 보다 자세한 정보는 www.siemens.com/automation에서 확인할 수 있다.
# # #
주: Siemens 및 Siemens 로고는 Siemens AG의 등록 상표이다. UGS, NX, Teamcenter, Tecnomatix 및 Transforming the process of innovation은 미국 및 기타 국가에서 UGS와 UGS 계열사가 보유하고 있는 등록 상표 또는 상표이다.
Michelle
Kim
+82 2 3016 2015
michelle.kim@siemens.com