콘텐츠로 바로가기

29 September 2008

UGS, Solid Edge Version 20 출시를 통해 공장 장비 설계로까지 영역 확장

서울– 세계 선도적인 PLM(Product Lifecycle Management) 소프트웨어 및 서비스 공급업체인 UGS는 오늘, 업계 최강의 3D CAD(Computer-Aided Design) 솔루션인 Solid Edge® Version 20을 발표했다. 수백 여 가지의 향상된 기능을 갖춘 이 새로운 버전은 글로벌 가치 체인 전반에서 엔지니어링 생산성 및 설계 협업을 향상시키는 것은 물론 공장 장비 설계를 위한 주요 기능을 제공한다.

Solid Edge V20은 최신 버전의 UGS 하이브리드 2D/3D CAD 소프트웨어이자 미드레인지 CAD 업계 최고의 설계 중심적 솔루션이다. Solid Edge는 특히 중견규모 제조 업체의 요구를 겨냥한 UGS Velocity Series 포트폴리오의 CAD 구성 요소이다.
Solid Edge 사업부 디렉터인 댄 스테플스(Dan Staples)는 “Solid Edge V20은 업계 최초의 다양한 기능을 통해 엔지니어링 생산성을 크게 향상시켰다. 예를 들어, Solid Edge V20은 2D 목표 추구(goal seeking) 기술을 통해 CAD 분야에서 새로운 경지를 개척하고 있으며 미드레인지 CAD 솔루션 최초로 어셈블리 모델러에 대한 존(zone) 추가 기능을 지원하고 있다. 따라서, 공장 장비 설계 및 생산 현장 설비 배치에 있어 설계 최적화를 실현할 수 있는 새로운 가능성이 열리게 되었다. 또한, UGS는 Teamcenter Express for cPDM을 긴밀하게 통합함으로써 설계 협업 향상을 위한 노력을 계속하고 있다.”고 설명했다.

대형 어셈블리 기능을 통해 공장 장비 설계 시장에서의 입지 확장
Siemens VAI Clecim, Anglo Platinum 및 Krones 등의 업체들은 업계 선도적인 Solid Edge의 첨단 어셈블리 설계 기능을 사용해서 일반적으로 10만 개 이상의 파트가 조합되어 있는 생산 현장 설비 및 공장 장비를 배치하고 있다. Solid Edge V20은 실제 기계 지오메트리(geometry)에 따라 생산 현장 설비를 보다 손쉽게 배치하는 것은 물론, 미드레인지 모델러로서는 최초로 대형 어셈블리 설계를 위해 어셈블리 존을 추가함으로써 중장비나 대형 기계, 공정/전력 등과 같은 산업의 대규모 어셈블리도 처리할 수 있도록 한 단계 발전했다. 뿐만 아니라, Solid Edge는 보다 많은 애플리케이션을 지원하는 것은 물론, 성능 향상을 통해 대형 어셈블리에서의 사용자 작업을 돕는 등 64비트 아키텍처를 계속해서 발전시키고 있다.

German Electron Synchrotron(DESY)은 세계 최고의 가속화 센터 가운데 하나이다. DESY(독일)의 설계 엔지니어인 요제프 콘쉬오르(Josef Gonschior)는 “우리가 일상적인 업무에서 사용하는 평균 크기의 어셈블리는 5000개의 파트로 이루어져 있는 반면, 최대 크기의 어셈블리는 30,000 ~ 50,000개의 파트로 구성되어 있다. Solid Edge V20의 새로운 존 명령어는 특정 작업 영역의 분리와 지오메트리 절감을 통한 성능 향상의 이점을 제공한다. 그 결과, 대형 어셈블리에서 여러 개발자들과 협업을 수행할 수 있게 되었다. 존 명령어는 다른 개발자가 사용하는 인접 어셈블리에 대한 통찰력을 제공한다.”라고 평가했다.

PLM 지원을 위한 가치 체인 전반에서의 설계 협업
Solid Edge V20은 새로운 Teamcenter SOA(Service Oriented Architecture)를 통합함으로써 공급망 협업을 향상시켰다. 덕분에 WAN을 통해 원격지에서 보다 신속하게 중앙 데이터베이스에 액세스할 수 있게 되었다. 또한 새로운 “어셈블리에서의 자동 제한(Auto-constrain in Assembly)” 기능이 출처나 변환 방법에 관계없이 임포팅된 데이터에 파라메트릭 인텔리전스를 추가한다. 뿐만 아니라, 직접 편집을 위한 새로운 동적 검토 기능이 임포팅된 모델을 편집할 때 실시간 피드백을 제공한다.

Solid Edge V20은 AutoCAD에서 Solid Edge로의 마이그레이션을 수행하고 Catia V5와 협업을 수행하며 STL 파일 포맷을 읽어 다양한 시스템과 손쉽게 파일을 공유할 수 있도록 돕기 위해 새로운 변환기도 채용하고 있다.

Hatch(캐나다 온타리오주 미시소거 소재)는 50년이 넘는 세월 동안 전 세계 80개국의 철광업, 에너지 및 인프라 시장을 위해 일해오고 있는 세계적인 업체이다. Hatch의 기계 설계자인 존 매튜스(John Matthews)는 “기업 내에서는 물론 공급업체 및 고객으로까지 설계 협업을 확장하는 것이 항상 우리의 과제이다. Solid Edge를 사용하면서 능률화된 커뮤니케이션을 통해 프로젝트를 보다 효율적으로 수행할 수 있게 되었다. 예를 들어, 과거 우리는 Solid Edge를 사용해 한국, 우크라이나, 중국 및 영국의 고객들을 위한 6가지 Coilbox 디자인을 설계했으며 원래 모델을 수정, 향상 및 재사용 했다. 이제는 특히 Auto CAD 변환과 같은 Solid Edge V20의 새로운 툴을 통해 공급망 전반에서 효율적으로 커뮤니케이션을 수행할 수 있게 되었다.”라고 칭찬했다.

엔지니어링 향상을 통한 생산성 증대


Solid Edge V20은 아래와 같이 파트 설계 및 도면에 170개가 넘는 향상 기능을 추가함으로써 생산성 향상을 실현했다.
• 실시간 방정식을 사용할 때 보다 훨씬 손쉽게 그래픽으로 표시되는 2D 엔지니어링을 지원하기 위한 목표 추구 기술. 사용자는 엔지니어링 계산의 목표값을 알고 있는 목표 추구 기술을 통해 특정 매개 변수를 설정할 수 있으며, 이와 동시에 시스템은 다른 요소의 값을 변경해서 원하는 결과를 달성할 수 있다. 이렇게 달성된 결과를 사용해 진정한 하이브리드 2D/3D 설계 환경에서 3D 지오메트리를 구현할 수 있다.
• 공통 기능을 효과적으로 재사용하기 위한 파트 기능 그룹핑을 포함한 첨단 기능 라이브러리
• 전체 파트에 대한 단일 도면을 작성하기 위한 도표화된 도면

대표 문의처

Michelle Kim
+82 2 3016 2015
michelle.kim@siemens.com