콘텐츠로 바로가기

01 June 2006

UGS, NX CAM Express 출시로 CAM 시장 주도권을 미드 마켓으로 확장

- UGS, NX CAM Express 출시로 CAM 시장 주도권을 미드 마켓으로 확장

미드 마켓용 PLM 솔루션인 UGS Velocity Series 포트폴리오에 NC 프로그래밍 기능 추가

2006년 6월 1일 오전 9시(중부 표준시) 발표

텍사스주 플레노 –세계 선도적인 PLM(Product Lifecycle Management) 소프트웨어 및 서비스 공급업체인 UGS는 미드 마켓용 PLM 솔루션으로 인기를 모으고 있는 UGS Velocity Series™의 핵심 요소로서 사용하거나, 단독으로 사용할 수 있는 NX™ CAM Express – 새로운 CAD(Computer-aided Design) 독립적인 NC(Numerical Contro) 프로그래밍 애플리케이션 – 를 출시한다고 발표했다. 전 세계적으로 설치된 소프트웨어가 3만 5천 시트에 이르는 등 CAM(Computer-aided Manufacturing) 소프트웨어 시장의 선두 주자인 UGS는 NX CAM Express를 통해 중소, 중견 기업들에게 세계 정상급 디지털 제조 기능을 제공하고 있다.

CIMdata의 회장이자 CAM 시장에 대한 권위 있는 전문가인 앨런 크리스만(Alan Christman)은 “UGS는 CAM 소프트웨어 시장에서의 주도적인 입지를 토대로 중간 규모 제조업체들의 요구에 적극 부응하는  프로그램을 개발하고 있다. NX CAM Express는 금형 또는 Mill-Turn 가공 등 분명하게 정의된 주요 가공 영역을 위한 전문적인 기능을 손쉽게 개발 및 사용할 수 있는 소프트웨어로 제공하도록 설계되었다. post processor 라이브러리와 같은 핵심 요소에 대한 즉각적인 액세스는 물론, 업계 베스트 프랙티스를 토대로 사전 구성된 소프트웨어를 통해 고객들은 더욱 저렴한 비용으로 빠르고 쉽게 생산성을 향상시킬 수 있다.”라고 설명했다.

NX CAM Express는 주요 가공 요구 사항을 해결할 수 있는 CAD 독립적인 패키지로 판매되며, UGS의 차세대 통합 완전 연관(fully associative) CAD/CAM/CAE 애플리케이션 제품군인 NX 또는 UGS의 강력한 3D CAD 소프트웨어인 Solid Edge®와 통합된 시스템으로 제공된다. 또한 이 소프트웨어는 고속 가공 및 프로그래밍 다기능 Mill-Turn 또는 5축 가공 등의 주요 기회에 대처하도록 설계된 패키지와 함께 모듈형 솔루션으로 제공된다.  이들 기계를 올바르게 사용할 경우, 가공 업체의 효율성을 획기적으로 향상시키거나 더욱 복잡한 부품을 가공할 수 있다. NX CAM Express를 사용하면 고객들이 기본 제공되는 베스트 프랙티스 및 최적의 가공 방법에 대한 지침을 바탕으로 이러한 첨단 기계의 활용도를 최고 수준으로 높일 수 있다.

메인(Maine) 주 포틀랜드에 위치한 LMGi의 사장인 릭 로링(Rick Loring)은 “이 제품은 탁월한 기능의 CAM 소프트웨어 솔루션을 시장에 출시할 수 있는 기회를 제공하며, 기존 UGS 채널 파트너로서 현재 추진하고 있는 LMGi의 사업 계획과 완벽하게 일치된다. 실제로 우리는 UGS의 CAM 소프트웨어를 통해 성공적으로 사업을 영위해 왔으며, Solid Edge 및 Teamcenter Express와 같은 여타 UGS Velocity Series 제품의 판매와 함께, NX CAM Express 제품이 제조 비즈니스를 개발하는 데 필요한 핵심 요소라고 확신한다.”라고 설명했다.

NX CAM Express 소프트웨어는 2.5축 가공, 금형 또는 5축 가공 등의 주요 가공 유형에 따라 작업하는 사용자에 맞춰 시스템을 자동으로 설정하는 사전 구성된 프로그래밍 환경에서 제공된다. 따라서 시스템의 성능을 최대한 활용하는 동시에 사용 용이성을 유지할 수 있다. 신규 사용자들은 일반적인 작업을 안내하고 업무 외 훈련의 부담을 줄여 주는 자습서(소프트웨어와 함께 제공)를 활용할 수 있다.

UGS의 NX CAM Express의 마케팅 담당 이사인 바인스 파라다이스(Vynce Paradise)는 “저렴한 총소유비용(TCO)을 유지하도록 개발된 NX CAM Express는 미드 마켓의 요구를 충족하며, UGS Velocity Series 포트폴리오에 중요한 신규 기능을 추가했다. UGS의 글로벌 채널 파트너는 최소 규모의 가공 업체뿐만 아니라 세계 최대 규모의 제조업체에도 서비스 및 지원을 제공할 수 있기 때문에 지역과 규모에 관계 없이 모든 기업들이 UGS의 CAM 전문성을 활용할 수 있다.”라고 강조했다.

가공 업체의 요구 사항에 역점을 둔 NX CAM Express 패키지

NX CAM Express Mill-Turn 및 NX CAM Express Three-Axis Milling을 비롯한 각 NX CAM Express 패키지는 툴 경로 검증, 포스트 프로세서(post processor) 작성 및 편집 애플리케이션, CAD 번역기 및 가공 매개 변수 데이터베이스와 함께 제공된다. 이 소프트웨어는 황삭(roughing) 또는 끝처리(finishing) 등의 가공 작업과 재고 자재, 툴 치수 및 대상 공작 기계에 따라 데이터베이스의 주요 가공 매개 변수를 자동으로 선택한다.   이 데이터베이스는 금형 작업으로 가공되는 대다수의 자재를 처리하게 된다.  또한 UGS의 Feature Based Machining 및 Machining Wizard Builder의 형태로 프로그래밍 자동화 툴을 각 패키지에 포함시켜 프로그래밍 속도를 향상시키고 숙련되지 않은 사용자들도 손쉽게 작업을 수행할 수 있기 때문에 가공 업체의 입증된 방식 및 리소스 활용도를 높일 수 있다.

Mil-Turns와 같은 첨단 다기능 기계를 개발하는 경우, UGS는 효과적인 포스트 프로세서 및 정밀 가공 시뮬레이션을 입수하는 문제를 해결하기 위해 Machine Tool Support Kit를 제공한다. 첫번째 키트는 NX CAM Express와 함께 출시될 예정이다.

NX CAM Express는 2006년 3/4분기에 출시될 예정이며 UGS 글로벌 채널 파트너 프로그램에 참여한 모든 공인 파트너에게 재판매가 허용된다. UGS와의 제휴에 관심이 있는 기업은 www.ugs.com/partners에서 자세한 정보를 확인할 수 있다.

자세한 정보는 www.ugs.com/velocity 또는 www.ugs.com/nxcamexpress에서 제공된다.

UGS Velocity Series에 대해

UGS Velocity Series™ 포트폴리오는 미드 마켓의 PLM(Product Lifecycle Management) 요구를 해결하는 포괄적인 모듈형 통합 솔루션 제품군입니다. 사전 구성된 디지털 제품 설계, 분석 및 데이터 관리 소프트웨어 제품군으로 구성된 UGS Velocity Series는 업계 최상의 실행 방안을 활용하여 사용 용이성 및 구축을 획기적으로 향상시킵니다. 중견 제조업체들은 UGS Velocity Series를 이용하여 저렴한 총소유비용(TCO)을 유지하는 동시에 혁신 프로세스를 전환할 수 있으며 모든 UGS Velocity Series 제품은 UGS의 업계 주도적인 엔터프라이즈급 PLM 포트폴리오로 완벽하게 확장할 수 있습니다.

About UGS에 대해


UGS는 전 세계 4만6천 여 고객사에 약 4백만 개의 라이센스 시트를 공급한 세계적인 PLM 소프트웨어 및 서비스 공급 업체로서 텍사스주 플라노에 본사를 두고 있다. UGS의 비전은 글로벌 혁신 네트워크를 통해 전 세계 기업 및 단체들이 자체 파트너와 협력하여 세계 정상급 제품과 서비스를 제공할 수 있도록 한다는 것이며 UGS의 오픈 엔터프라이즈 솔루션을 활용하여 프로세스를 혁신적으로 발전시킬 수 있도록 한다는 미션을 실현하는 데 주력하고 있다. UGS의 제품 및 서비스에 대해 자세한 정보는 www.ugs.com에서 제공되고 있다.

대표 문의처

Michelle Kim
+82 2 3016 2015
michelle.kim@siemens.com