대표 문의처
Michelle
Kim
+82 2 3016 2015
michelle.kim@siemens.com
- UGS, Solid Edge Version 19 출시 … 가치 체인 전반의 혁신과 공동 작업에 초점
2006년 6월 1일 오전 9시(중부 표준시) 발표
텍사스주 플레노 – 세계 선도적인 PLM(Product Lifecycle Management) 소프트웨어 및 서비스 공급업체인 UGS는 업계 최강의 3D CAD(Computer-aided Design) 솔루션인 Solid Edge® Version 19를 발표했다. 수백 여 가지의 향상된 기능을 갖춘 이 새로운 버전은 글로벌 제조 가치 체인 전반의 혁신과 공동 작업에 초점을 맞춘 비용 효율적인 설계 솔루션을 제공한다.
Solid Edge는 미드레인지 CAD 업계 최고의 설계 솔루션으로서 UGS Velocity Series 포트폴리오의 핵심 구성 요소이다. 미드 마켓의 PLM 요구에 부응하는 UGS Velocity Series의 새로운 기능 및 업데이트 소식은 별도의 보도 자료를 통해 발표되었다.
UGS의 Solid Edge 마케팅 담당 이사인 아드리안 숄즈(Adrian Scholes)는 “UGS는 오늘날의 글로벌 제조 시장에서 나타나는 급격한 변화의 양상을 인식하고 있다. 오늘날 경쟁이 매우 치열한 공급망에서 중소, 중견 기업들이 매우 핵심적인 역할을 담당하는 추세가 일반화되고 있다. UGS는 공동 작업이 성공적인 제품 설계에서 매우 중요하며, Solid Edge Version 19를 통해 OEM과 공급 업체들이 지역에 관계없이 설계 팀 간의 공동 작업을 관리하고 한층 향상시키기 위해 긴밀히 협력할 수 있다는 사실을 인식하고 있다.”라고 설명했다.
Solid Edge Version 19는 설계 정보를 생성, 공유 및 관리하기 위한 여러 다양한 향상된 기능을 포함하고 있다. UGS는 동작 시뮬레이션, 조립/분해 동영상, 3D 설계 주석을 위한 새로운 툴은 물론, 3D 제품 데이터 공유에 가장 널리 사용되는 경량형 포맷인 Open JT 데이터 포맷을 사용하는 시각적 공동 작업 툴을 보완하는 수백 여 가지의 향상된 기능을 선 보였다.
숄즈는 “Version 19는 2D/3D 설계 및 공동 작업을 위한 가장 완벽한 개방형 솔루션으로서 Solid Edge의 입지를 한층 강화하게 될 것이다." 자신했다.
Version 19를 통해 Solid Edge 고객들은 다음 기능 및 관련 이점을 실현할 수 있다.
전체 동작 시뮬레이션 – Version 19는 기어, 도르래, 유압 실린더, 모터 등 다양한 구동기 간의 관계를 빠르고 쉽게 정의할 수 있는 기능을 제공한다. 사용자들은 제품의 시각적 외관을 설명하는 정밀 동작 연구는 물론, 실시간 작동 방식을 공급업체 및 고객에게 제시할 수 있다.
애니메이션 개발 및 동적 문서 작성 – 부품의 조립/분해 방식을 포착 및 수정하고 움직임을 구현하기 위한 향상된 툴을 통해 사용자들은 더욱 명확한 제조 지침서, 기술 매뉴얼 및 교육 자료를 위한 고품질 동영상을 생성할 수 있다.
JT 파일 공유 – Solid Edge는 공통의 부품 및 어셈블리를 위해 JT 표준 파일 포맷을 활용하기 때문에 공급망 내 모든 사용자가 파일을 생성하는 데 사용한 CAD 시스템에 관계없이 인텔리전트 3D 데이터를 교환할 수 있다.
PMI(Product Manufacturing Information) – Version 19는 ASME Y14.4와 같은 세계 표준을 준수하는 3D 설계를 제작하는 데 필요한 기능을 제공한다. Solid Edge 모델은 이제 모든 제품 정보를 포착하는 단일 디지털 표현 표현의 역할을 담당하기 때문에, 설계 검토 또는 제조에 필요한 도면 수를 줄이거나 완전히 없앨 수 있다.
새로운 제조 솔루션 제품군 – UGS의 새로운 NX CAM Express 소프트웨어(오늘 발표된 별도의 보도 자료 참조)와 긴밀히 통합되는 Solid Edge는 제품 설계, 툴 설계 및 NC 프로그래밍 프로세스가 동시에 진행되도록 조정함으로써 생산 시간을 획기적으로 단축시킬 수 있는 모든 범위의 확장 가능한 제조 솔루션을 제공한다.
향상된 판금 설계 –코너 보강재(stiffeners), 크로스 브레이크(cross breaks) 및 헴(hem) 등과 같은 새로운 특징이 추가되고 업계 주도적인 워크플로우가 지속적으로 향상됨에 따라 사용자들은 제품 설계에서 확립된 경쟁 우위를 제조 프로세스까지 확장할 수 있다.
AutoCAD 데이터를 위한 향상된 워크플로우 –2D AutoCAD에서 Solid Edge로 전환하는 사용자들은 향상된 워크플로우와 친숙한 외관과 느낌(look&feel)의 도면을 통해 학습 시간을 단축하는 동시에 일관성 및 데이터 무결성을 보장할 수 있다.
새로운 64비트 버전 – Solid Edge 사용자들은 10만 개 이상의 부품으로 어셈블리를 만들며, Version 19과 함께 도입된 새로운 64비트 에디션은 대형 어셈블리 및 관련 도면을 신속하게 생성할 수 있다.
이들 기능을 통해 기업들은 가치 체인 전반에 비용 효율적인 공동 작업 설계 솔루션을 구현하는 것은 물론, PLM 업계 리더인 UGS로 지원 창구를 일원화하는 이점을 누릴 수 있다. 또한 Solid Edge Version 19는 기계, 전자 기계 장비, 소비자 제품, 지그(jig), 설비 및 몰딩 등의 설계자들을 위해 성능 향상 툴에 대한 표준을 새로운 차원으로 끌어 올렸다.
SEB의 프로젝트 관리자인 올리버 펠러린(Oliver Pellerin)은 “Solid Edge를 선택한 이유는 사용 용이성 때문이다. 많은 기능을 갖추고 있지만 복잡하지 않다는 것이 장점이며, 렌더링 및 애니메이션 기능을 통해 다른 부서와 효율적으로 커뮤니케이션할 수 있다. Version 19를 사용하면 단순히 말로 설명하는 것이 아니라 시각적으로 보여 줄 수 있기 때문에 생산성이 향상된다. 또한 고객 의견에 귀를 기울이는 Solid Edge 개발자들과 보다 수월하게 협력할 수 있다.”라고 설명했다.
Solid Edge의 각 릴리즈는 UGS와 글로벌 채널 파트너 간의 전략적 관계를 반영하고 있다. Solid Edge 개발 팀은 성공적인 제품 계획을 위해 일선에서 활용하는 UGS 영업 파트너들의 의견을 수렴하고 있다. 이와 같이 협력적인 환경에서 시장의 요구에 부응하는 경쟁력 있는 제품이 탄생하는 것이다.
Emotional Technologies Ltd.의 상무 이사인 앨런 오차드(Allen Orchard)는 ”몇몇 업체와의 상담 끝에 UGS가 이 시장에서 최고의 기회를 제공한다는 결론을 내렸다. UGS는 Velocity Series와 같은 신뢰할 수 있는 제품, 훌륭하고 전문적인 조직 체계, 비즈니스의 모든 측면을 지원하는 서비스 및 지원 등 여타 리셀러와는 확연하게 차별화되는 강점을 가지고 있을 뿐만 아니라, 업계 최고의 제품 포트폴리오를 완비하고 있다.”라고 평가했다.
Solid Edge Version 19에 대한 자세한 정보는 www.ugs.com/velocity 또는 www.solidedge.com/v19에서 제공된다.
UGS Velocity Series™ 포트폴리오는 미드 마켓의 PLM(Product Lifecycle Management) 요구를 해결하는 포괄적인 모듈형 통합 솔루션 제품군입니다. 사전 구성된 디지털 제품 설계, 분석 및 데이터 관리 소프트웨어 제품군으로 구성된 UGS Velocity Series는 업계 최상의 실행 방안을 활용하여 사용 용이성 및 구축을 획기적으로 향상시킵니다. 중견 제조업체들은 UGS Velocity Series를 이용하여 저렴한 총소유비용(TCO)을 유지하는 동시에 혁신 프로세스를 전환할 수 있으며 모든 UGS Velocity Series 제품은 UGS의 업계 주도적인 엔터프라이즈급 PLM 포트폴리오로 완벽하게 확장할 수 있습니다.
UGS는 전 세계 4만6천 여 고객사에 약 4백만 개의 라이센스 시트를 공급한 세계적인 PLM 소프트웨어 및 서비스 공급 업체로서 텍사스주 플라노에 본사를 두고 있다. UGS의 비전은 글로벌 혁신 네트워크를 통해 전 세계 기업 및 단체들이 자체 파트너와 협력하여 세계 정상급 제품과 서비스를 제공할 수 있도록 한다는 것이며 UGS의 오픈 엔터프라이즈 솔루션을 활용하여 프로세스를 혁신적으로 발전시킬 수 있도록 한다는 미션을 실현하는 데 주력하고 있다. UGS의 제품 및 서비스에 대해 자세한 정보는 www.ugs.com에서 제공되고 있다.
Michelle
Kim
+82 2 3016 2015
michelle.kim@siemens.com