콘텐츠로 바로가기

26 March 2006

UGS의 NX Nastran, 고성능 컴퓨팅에 대한 새로운 표준 수립

- 라이프사이클 전반에 걸쳐 실시간 시뮬레이션 실행
- Nissan, Lockheed Martin Aeronautics 및 EADS SODERN를 비롯한 신규 고객 확보
- 해당 카테고리에서 새로운 벤치마크 기록 달성
– 최고 크기이자 최고 속도로 알려진 연산 해결

세계 선도적인 PLM(Product Lifecycle Management) 소프트웨어 및 서비스 공급 업체인 UGS는 새로운 NX™ Nastran® 고객과 NX Nastran이 이러한 유형의 계산으로서는 최고 크기이자 최고 속도로 알려진 200 MDOF(Million Degrees Of Freedom) 모델에 대한 해석을 수행함으로써 이 분야에서 새로운 벤치마크 기록을 수립했다고 발표했다.
Daratech Summit 2006 행사의 기조 연설에서 새로운 패러다임을 발표한 UGS의 회장 겸 CEO인 토니 애푸소 사장은 “이와 같은 획기적인 성과를 통해 UGS는 고성능 컴퓨팅 분야에 대한 주도권을 한층 강화할 수 있게 됐다. NX Nastran은 제품 라이프사이클 전반에 걸쳐 실시간 시뮬레이션을 실행하는 UGS의 라이프사이클 시뮬레이션 전략의 핵심 요소로서 머지 않아 최고 10억 DOF(Degrees Of Freedom) 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대하고 있다. NX Nastran은 탁월한 확장성과 속도를 바탕으로 고객의 생산성을 획기적으로 향상시키는 것은 물론 보다 신속하게 아이디어 검증 작업을 수행하고 혁신을 가속화할 수 있도록 지원한다.”라고 설명했다.

2005년 4/4분기 신규 NX Nastran 고객

• AMES – 오스트리아 최초의 EN/AS9100 인증 하이테크 엔지니어링 공급업체로서 항공 및 기계 엔지니어링 업계를 대상으로 서비스 제공
• EADS(European Aeronautic Defense and Space Company) SODERN – 위성 장착에 사용되는 저궤도 및 정치 궤도용 원뿔형 지구 관측 센서 제조
• Florida Turbine Technology – 가스 터빈 업계, 항공기 가스 터빈 및 로켓 업계에 완벽한 가스 터빈 구성 요소 설계, 제작 및 지원 서비스를 제공하는 선도적인 공급 업체
• INTALES GmbH – 기존의 압력 엔지니어링에서 최첨단 수치 애플리케이션에 이르기까지 항공 업계를 위한 다양한 구조 해석 제공
• Joe Gibbs Racing – 2005 NASCAR® NEXTEL 컵 챔피언 경주 팀
• Lockheed Martin Aeronautics Company – 세계 최고의 군용 항공기 개발 및 제작 업체
• Nissan Motor Co., Ltd. – 세계 최고의 자동차 제품, 산업용 기계 및 해양 장비 제조, 판매 및 관련 비즈니스 제공 업체
• Saber Design and Analysis Services, LLC. – 유한 요소 메소드 및 CAE 툴의 실용적인 애플리케이션을 통해 엔지니어링 문제에 대한 기계, 열 및 흐름 솔루션을 제공하는 업체
• SEIV Aquitaine– 주로 기계 애플리케이션을 위한 복잡하고 중요한 장비 및 시스템을 설계, 제작 및 유지 보수하는 PIB Group의 자회사
• Université de Caen – 프랑스의 주요 대학

기술 사양

이 해석은 전단 하중 상태에서 날개 구조의 작동을 시뮬레이션하기 위해 수행되었다. NX Nastran은 3,400만여 개의 4변형 쉘 요소와 약 3,500만 개의 노드점으로 구성된 200 MDOF 모델에 대한 선형 정적 해석을 실행했다. 해답을 얻기까지 7시간이 소요됐다. 이는 4.2테라바이트의 I/O가 공유 메모리 병렬 패러다임으로 8개의 프로세서를 이용해 처리되는 데 걸린 시간이다. 최고 메모리 사용량은 20기가바이트였으며 필요한 디스크 공간은 971기가바이트였다. 이러한 수치는 내연적 한정 요소 해석 업계에서 실로 획기적인 발전을 이루어낸 것이다.
이 해석은 2.2GHz 및 128GB의 DDR2 메모리에서 실행되는 16개 POWER5+™ 프로세서를 장착한 최신 IBM System p5 570에서 실행되었다. 1.4테라바이트 스크래치 파일 시스템은 19개의 내부 15k rpm 디스크에서 스트라이핑되었다.
NX Nastran은 1개의 클러스터에 여러 대의 기계를 통합하고 HDMP(Hierarchic Distributed Memory Parallel)라고 알려진 NX Nastran의 업계 선도적인 분산 수치 기술을 활용함으로써 머지 않아 최고 10억 DOF에 이르는 유사한 문제를 해결하게 될 것이다.

자세한 정보는 www.ugs.com/go/nxsimulation에서 제공된다.

대표 문의처

Michelle Kim
+82 2 3016 2015
michelle.kim@siemens.com