콘텐츠로 바로가기

01 February 2005

닛산 자동차, UGS 선택

- 닛산 자동차가 신차 설계 및 차세대 CAD 시스템으로 UGS의 NX 소프트웨어를 선택했습니다. 
-장기간의 경쟁에서의 UGS가 승리했다는 사실은  PLM 시장에  있어서 UGS의 역량을 강화시키는 계시가 되었으며 이 효과는 닛산 자동차의 계열사에도 파급됩니다. 
-UGS를 선택함으로써 닛산 자동차는 안정적인 성장 및 수익성을 확보하였으며, 중기적인 사업계획인 “Nissan Value-Up”을 통한 ROI를 높일 수 있게 되었습니다. 닛산 자동차와 UGS는 현재 구축 계획 마무리 단계에 있습니다.

Seoul, Korea and PLANO, Texas - 전세계적인 PLM 소프트웨어와 서비스 공급업체인 UGS는 오늘 닛산 자동차가 UGS를 새로운 PLM 시스템 공급업체로 선정했다고 발표했다. 닛산 자동차와 그 계열사들은 차세대 자동차 설계 조립부문에 있어 UGS의 PLM 시스템을 도입할 것이다.

이번 닛산 자동차의 선택은 UGS의 2005년 가장 큰 성과이다. 닛산 자동차는 디지털 설계부문에 있어서는 UGS의 NX® CAD 소프트웨어를, 제품 데이터의 디지털 관리 및 전세계에 걸친 닛산 자동차 자동차의 디지털 프로토타입을 위해서는 UGS의 Teamcenter®을 사용할 것이다.

UGS의 회장이자 CEO인 토니 애푸소는 닛산 자동차는 전세계에서 가장 혁신적이고 성공적인 회사라며 UGS이 기술력이 닛산 자동차의 혁신적이고 지식기반적인 자동차 개발 프로세스에 더해 그 역량을 더욱 강화할 수 있음을 기쁘게 생각한다며, “다른 어떤 PLM 회사도 우리보다 나은 기술이나 다양한 전세계 고객 사이트에 걸친 제품 확장성, 그리고 수많은 전세계 고객들을 지원하면서 증명된 역량을 통합할 수 없습니다. UGS의 전문가들은 그들만의 검증된 고객 성공의 노하우를 니산에 보여줄 준비를 하고 있습니다.”라고 자신감을 밝혔다.

“Nissan Value-Up” 
 

이번 닛산 자동차의 선택은 2005년 4월에 시작된 닛산 자동차의 3개년 사업계획인 “Value-Up”의 일환으로 PLM 파트너를 선정을 위한 CAD 시스템을 평가하는 몇 년간의 과정의 결과물이다. “Value-Up” 계획 하에, 닛산 자동차는 3년 동안 해마다 전세계 자동차 제조업체들 중에서 가장 높은 영업 이익 마진을 올리며, 2008년에는 전 세계 4백 20만 대를 팔아야 하고, 3년 평균 자산 투자 대비(현금 제외) 20%의 수익을 올려야 한다.

UGS Leadership in PLM and Automotive

닛산 자동차의 UGS 선택은 자동차 산업 뿐만 아니라 산업을 초월하여 제조업체들에 CAD와 cPDM을 공급하는데 있어서의 UGS의 리더쉽을 더욱 강화시킬 것이다.

  • UGS는 통합된CAD/cPDM 솔루션의 선도적인 공급업체이다.

  • UGS는 중국 및 신흥 아시아 시장에서 CAD 시장 선두이다.

  • 1,000개 이상의 PDM 시트를 사용하는 회사들 중에서 90%가 UGS의 솔루션을 사용하고 있다.

  • UGS는 200,000개의 시트를 자동차 OEM에게 판매한 자동차 OEM 업계의 제품 개발 솔루션 분야의 선도적인 리더이다.

선도적인 PLM 산업 분석 회사인 Collaborative Product Development Associates, LLC의 돈 브라운 회장은 “닛산 자동차의 이번 선택은 자동차 산업 PLM 의 변곡점” 이라며 아래와 같이 평가했다. “우리 회사와 함께 일한 세계적 자동차 업체, 특히 상위 5개 자동차 OEM 중 닛산 자동차는 설계와 엔지니어링 분야의 소프트웨어 평가와 필요 요건 검토에 있어 가장 구조화되고 숙련된 방법을 사용했습니다. 이러한 작업은 주요 설계 플랫폼의 전략적 사업 평가와 더불어 올해 초에 시작되었으며, 닛산 자동차는 매트릭스 평가 및 수치화에 있어 지나치다 싶을 만큼의 고도로 세밀하며 엄밀한 접근 방법을 사용했습니다. UGS가 승자가 됐다는 사실은 UGS가 세계적 수준의 CAD를 세계적 수준의 PDM과 결합시키는 유일한 능력을 가졌기 때문임을 분명히 합니다. 자동차 회사들은 차세대 CAD 시스템을 선택함에 점점 더 선택의 폭이 넓어질 것이기에, 이러한 멀티 CAD 환경은 공급 체인에 있어 보다 많은 개방성과 통합성을 요구합니다. UGS는 이 주된 힘을 갖고 있습니다. 이번 닛산 자동차의 선택은 다른 산업으로도 연동될 것입니다.”

UGS에 대하여

UGS 는 전세계 46,000여 고객에게 4백 만개 이상의 라이센스 시트를 공급하는 세계적인 PLM 소프트웨어 및 서비스 회사로 미국 Texas의 Plano에 본사를 두고 있습니다. UGS는 고객의 혁신적 프로세스의 전환이라는 미션을 달성하기 위해 노력하며 또한 전세계에 걸친 협업이 요구되는 시대에 고객이 최고 수준의 제품과 서비스를 생산하는데 이바지한다는 비전을 갖고 있습니다. UGS의 제품과 서비스에 대한 보다 많은 정보를 보기 원하시면 www.ugs.com을 방문하시기 바랍니다.

대표 문의처

Michelle Kim
+82 2 3016 2015
michelle.kim@siemens.com