콘텐츠로 바로가기

29 September 2008

NX Nastran4 출시

- UGS, NX Nastran 4로 새로운 차원의 CAE 성능 실현

UGS의 디지털 시뮬레이션 및 분석 성능 부문 시장 주도권을 한층 강화할 것으로 전망.

업계 최고 수준의 PLM 통합 및 최신 64비트 기술 활용으로 제품 개발 전반에 걸쳐 CAE 가치 극대화 실현 기대

전세계 선도적인 PLM 소프트웨어 및 서비스 공급 업체인 UGS는 오늘 첨단 CAE(Computer-Aided Engineering)를 위한 자사 주력 솔루션의 최신 버전인 NX™ Nastran 4 소프트웨어를 출시한다고 발표했다. UGS는 NX Nastran 4 소프트웨어가 향후 전사적인 디지털 시뮬레이션 전략에서 중추적인 역할을 담당하게 될 것이라고 밝혔다. 새로운 NX Nastran 4는 광범위한 개선 기능을 포함하고 있는 것은 물론, 최신 64비트 컴퓨팅 기술을 활용하고 업계 최고 수준의 PLM 통합을 지원하여 제품 개발 프로세스 전반에서 CAE 가치를 극대화함으로써 대폭 향상된 대형 모델 처리 성능을 발휘할 수 있다.

Spar Point Research LLC의 매니징 파트너인 브루스 젠킨스(Bruce Jenkins)는 “오늘날 여러 산업 분야의 첨단 제품 개발 프로세스에서 성공을 거두는 데 있어 무엇보다 중요한 요인 중 하나는 디지털 시뮬레이션 기술을 보다 일찍, 그리고 보다 광범위하게 적용하는 것이다. 포괄적인 제품 개발 환경의 핵심 부분에 CAE 기능이 지원된다면 이러한 목표를 달성하기 위해 해결해야 하는 문제를 크게 줄일 수 있다. NX Nastran 4의 새 기능과 NX 포트폴리오의 통합으로 CAE 시장에서 UGS의 전반적인 제품 경쟁력이 강화되는 것과 아울러 고객들이 지속적으로 CAE의 비즈니스 효과를 높일 수 있도록 뒷받침할 것으로 기대하고 있다.”라고 밝혔다.


 

64비트 기술을 위한 업계 최고의 성능

UGS는 NX Nastran 4 를 출시하면서 메모리 관리 측면에서 상당한 개선을 이루어냈다. 이제 NX Nastran에서 64비트 아키텍처 메모리의 이점을 십분 활용할 수 있기 때문에 대형 메모리를 장착한 컴퓨터의 성능을 최대한 활용하여 복잡한 제품 성능 시뮬레이션 문제를 해결할 수 있게 된 것이다.

이와 같은 개발 작업은 고성능 해석 부문에 대한 NX Nastran의 시장 선도적인 입지를 토대로 이루어졌다. NX Nastran 4의 또 다른 이점으로 클러스터 하드웨어 시스템상의 NX Nastran 병렬 처리 확장성과 성능 확장을 들 수 있다. 이를 바탕으로 최고 64대의 컴퓨터에서 동시에 초대형 모델 해석을 실행할 수 있으며 궁극적으로 생산성을 대폭 개선할 수 있다.

인텔의 HPC 및 워크스테이션 애플리케이션 담당 이사인 파레쉬 파타니(Paresh Pattani)는 “UGS는 양 사의 고객들에게 업계 선도적인 플랫폼 성능과 소프트웨어 툴을 제공한다는 인텔의 전략에 발 맞춰 CAE 성능을 최고 수준으로 높이기 위해 노력하고 있다. UGS가 NX Nastran 개발과 성능 향상을 위해 Math Kernel Libraries에서 인텔의 64비트 Linux 컴파일러를 사용하는 것도 이러한 노력의 일환이라 할 수 있다. 인텔은 8년 여 동안 UGS 애플리케이션과의 긴밀한 협력을 통해 성능 향상과 최적화를 추진해 왔다. 이제 개발, 테스트 및 성능 최적화를 위해 여타 업체들보다 한 발 앞서 64비트 제온 플랫폼에 대한 액세스를 지원하는 것은 물론, 32/64/128 노드의 64비트 제온 및 아이테니엄 2 플랫폼/클러스터에 대한 원격 액세스를 지원함으로써 64비트 제온 및 아이테니엄 2 플랫폼 모두에서 탁월한 NX Nastran 4 성능을 발휘할 수 있도록 했다는 데 대해 매우 기쁘게 생각한다.”라고 밝혔다.

강력한 기능 향상을 통해 업계에서 가장 긴밀한 PLM 통합 보완

NX Nastran 4에는 최신 성능 강화 하드웨어 기술과 함께 고객 의견을 반영해 개발한 많은 소프트웨어 기능 향상이 포함되어 있다. 디지털 제품 개발에서 CAE의 역할을 대폭 확대한 회전체 역학(rotor dynamics)과 고급 비선형(advanced nonlinear, 명시적 솔버 포함) 등과 같은 새로운 물리학 기능이 제공된다. 뿐만 아니라 NX Nastran 4는 NX, I-deas® NX Series, Femap® 등과 같은 UGS의 여러 디지털 제품 개발 애플리케이션으로 구성된 데스크탑 환경에 더욱 강력하게 통합되며 UGS의 Teamcenter® PLM 포트폴리오와 긴밀히 연동된다. 이와 같이 UGS 제품 라인 전반에서의 통합이 한층 강화됨에 따라 고객들은 프로세스 기반의 수직 솔루션을 보다 손쉽게 활용하는 것은 물론, CAE를 통한 제품 개발 주기 단축, 비용 절감 및 수익성 향상 등의 효과를 더욱 확대할 수 있다.

UGS의 PLM Product 담당 수석 부사장인 척 그라인드스태프(Chuck Grindstaff)는 “ NX Nastran을 통해 분석 성능 및 확장성 측면에서 놀라운 성과를 이루었다. UGS의 개발팀은 고객 의견을 반영한 기능을 제공하는 데 초점을 주력하고 있다.  UGS는 Nastran 시장에 진입한지 불과 2년만에 최첨단 멀티 CPU 하드웨어 플랫폼을 활용할 수 있는 첨단 아키텍처를 갖추게 되었다. NX Nastran은 업계 최고의 기업 가치를 제공할 뿐만 아니라 현재 출시된 제품 중 최고 속도를 자랑하는 솔루션이다.”라고 자신했다.

고객 의견을 기초로 기능 향상

UGS는 소프트웨어 솔루션에 적용해야 할 가장 필수적이며, 가장 중요한 기능 향상이 무엇인지 파악하고 그 우선 순위를 결정하는 데 고객의 의견을 적극 반영하고 있다. NX Nastran 4는 이러한 고객의 의견을 토대로 3가지 주요 카테고리에서 다양한 개선 기능을 제공하고 있다.

 

성능 향상

·         HDMP(Hierarchic Distributed Memory Parallel) 솔버에 대한 확장 – 분산 병렬 솔루션의 향상으로 복잡한 대형 모델을 처리하는 성능을 크게 높이는 것은 물론, 동적 응답 해석을 지원할 수 있게 됐다. NX Nastran은 최고 64대 컴퓨터의 병렬 처리 성능을 활용하여 초대형 제품 성능 시뮬레이션 문제를 해결할 수 있기 때문에 경쟁 업체의 솔버를 훨씬 능가하는 생산성 향상을 실현할 수 있다.

·         메모리 관리 기능 향상 – NX Nastran 4는 메모리 처리를 재설계해서 액세스할 수 있는 RAM 용량을 100만 테라바이트 이상으로 대폭 늘렸다. 이제 메모리 요구는 하드웨어 시스템에 의해서만 제한되기 때문에 대형 해석 시나리오의 전반적인 성능을 대폭 개선하는 것은 물론, 이전에는 불가능했던 대형 모델 해석을 실행할 수 있게 되었다.

·         Lanczos Eigensolver 성능 향상– 표준 Lanczos Eigensolver의 개선을 통해 대규모 쉘(shell) 요소 중심 모델에서 해석 시간을 15-25% 단축할 수 있다.

·         HP-MPI 기술은 NX Nastran은 통해 확장 가능한 성능, 견고성 및 플랫폼 유연성을 높이는 방식으로 모든 적용 가능한 플랫폼 전반에서 활용된다. 

 

규칙 확장

·         고급 비선형 솔버로의 확장 – 추가된 기능을 통해 보다 많은 초탄성(hyperelastic) 재질 모델을 포함하고 솔루션 알고리즘을 개선하며 보다 비선형적인 요소 모델을 추가하는 등 시뮬레이션 애플리케이션의 범위가 확대됐다.

·         명시적 비선형 솔버 – 고속 충격 영향 및 판금 성형(metal forming) 해석의 효율적인 시뮬레이션을 위해 새로운 솔버 기능이 제공된다.

·         회전체 역학–엔지니어가 회전 시스템의 불안정한 작동 속도 문제를 해결하여 설계를 개발할 수 있도록 지원하는 새로운 동적 분석 기능

·         선형 접촉(linear contact)–사용자가 시뮬레이션에 대해 신속하고 효율적으로 표면 대 표면 접촉 해석을 수행할 수 있도록 지원하는 새로운 기능. 이 기능이 지원되지 않는 경우 선형으로 수행해야 한다.

·         곡선 보(curved beam) 요소 향상 –플랜지/연귀 이음 파이프의 설계를 위해 업데이트된 “ASME Boiler and Pressure Bessel Code”의 규격 요건을 지원한다. 이들 지침은 원자력, 발전 및 화학 산업 분야에서 널리 사용되고 있다.

·         모달 에너지 메소드(Modal Energy Method) - 새로운 모달 에너지 출력이 엔지니어가 시스템의 동적 작동 상태를 정확하게 파악할 수 있도록 지원한다.

Daimler Chrysler AG의 맨프레드 밤슬러(Manfred Wamsler)는 “모달 에너지 메소드의 구현은 분명 NX Nastran 4의 주요 특징 중 하나이다.  기존의 포괄적인 NX Nastran 평가 툴 스위트에 모달 에너지 메소드를 추가했다는 것은 UGS가 고객의 요구에 부응하기 위해 적극 노력하고 있다는 것을 다시 한 번 확인시켜 주고 있다.”라고 평가했다.

 

프로세스 향상

·         강제 동작(enforced motion) 기능 향상 – 동적 강제 동작 시뮬레이션을 지원하도록 강화된 기능을 통해 정확성을 높일 수 있다.

·         복합 구조의 온도 종속 모델링 – 최신 기능 향상을 통해 복합 구조의 열하중을 보다 정확하게 계산할 수 있다.

위에서 설명한 기능 향상 이외에도 NX Nastran 4는 UGS의 전체 PLM 제품 포트폴리오 간의 긴밀한 통합을 지속적으로 추진하고 있으며 모든 UGS 애플리케이션을 위한 표준 솔버로서 시장 주도권을 십분 활용하고 있다.

NX Nastran은 UGS의 전사적인 디지털 시뮬레이션 전략에서 매우 중요한 부분으로서 고객이 자체적으로 최상의 실행 방안을 구현하고 설계 단계에서 시뮬레이션의 효과를 더욱 높일 수 있도록 돕는 핵심 솔루션이다. NX Nastran 4는 디지털 제품 개발을 위한 UGS의 포괄적인 소프트웨어 솔루션인 NX 4의 출시에 발맞춰 발표되었다. NX 4에 관한 내용은 오늘 발표된 별도의 보도 자료에 자세히 설명되어 있다.

대표 문의처

Michelle Kim
+82 2 3016 2015
michelle.kim@siemens.com