콘텐츠로 바로가기

14 September 2005

UGS, NX4 출시

- UGS, NX 4 발표: “부단한 기술 혁신”으로 최첨단 디지털 제품 개발 선도

-디지털 시뮬레이션 및 지식 기반 엔지니어링 부문에 대한 NX의 강력한 시장 주도권과 고객 의견을 바탕으로 개발한 수백 여 종의 기능 향상 선 보여

-NX로 마이그레이션하는 I-deas 사용자들에게 많은 이점을 제공하는 데이터 마이그레이션 툴과 더불어 새 기능을 통해 제품 스타일링, 설계, 시뮬레이션 및 제조 문제 해결

선도적인 PLM 소프트웨어 및 서비스 공급 업체인 UGS는 디지털 제품 개발을 위한 포괄적 소프트웨어 솔루션인 NX™ 소프트웨어의 최신 버전인 NX™ 4를 발표했다. NX 4는 업계 최강을 자랑하는 제품 개발 프로세스 전반의 지식 포착 및 성능 시뮬레이션 기능을 토대로 고객 의견을 수렴하여 구현한 수 백 여 종의 기능 향상이 포함되어 있다. 이러한 기능 향상을 통해 제조 업체들은 제품을 차별화하고 혁신 프로세스를 새로운 차원으로 끌어 올릴 수 있는 능력을 강화할 수 있을 것으로 기대되고 있다.

Design Insight 담당 상무 이사인 피터 마크(Peter Marks)는 “기업들은 차세대 킬러(killer) 제품을 생산하겠다는 ‘원대한 포부’를 가지고 있다. 그러나, 최근 실시한 조사에서 알 수 있듯이 세계를 선도하는 유수의 기업들은 고객 만족도를 높일 수 있는 방법을 찾기 위해 부단히 노력하고 있다. 고객의 관점에서 보면 고객들의 관심사는 최소한 8가지가 있으며 제품 수명 주기 동안 최소한 4번 이상 인식의 변화가 이루어지게 된다. NX는 부단한 혁신 전략을 뒷받침하는 데 필요한 지식 포착을 지원하는 개선된 설계와 시뮬레이션 툴을 통해 세부 사항에 주목할 수 있다는 점에서 기대를 모으고 있다.”라고 설명했다.  

NX, 다이슨의 지속적인 혁신 지원

진공 청소기 제조 업체인 다이슨(Dyson)은 지난 해 1백억 달러 이상의 매출을 기록하면서 장기적인 지구력을 갖춘 업계 리더로 부상했다. 매 설계마다 수백 종의 특허를 출원하는 데서 알 수 있듯이 다이슨은 기술 혁신에 총력을 기울이고 있다. 특히 제품 개발 프로세스 전반에서 NX를 활용하여 지속적인 기술 혁신을 통한 경쟁 우위 유지를 도모함으로써 진공 청소기 분야에 일대 혁신을 일으키고 있다.

다이슨의 CAD 시스템 매니저인 존 마이어스(John Myers)는 “다이슨의 기업 이념은 기존 기술에 도전하고 새로운 기술 혁신과 설계에 대처할 수 있는 능력과 긴밀히 연계되어 있다. NX는 상세 3D 모델 개발, 디지털 시뮬레이션 수행 그리고 신속한 프로토타입 개발에 필요한 노력을 상당 부분 덜어 주는 강력한 설계 기술을 통해 이러한 혁신 문화를 뒷받침할 수 있도록 지원한다.”라고 강조했다.  

고객 중심의 기능 향상으로 NX 및 I-deas 사용자를 위한 이익 실현

UGS는 고객들의 의견을 적극 반영하며 NX 4 전반에 걸쳐 다양한 기능을 새롭게 추가하고 데이터 마이그레이션 기능을 대폭 개선하여 I-deas® 사용자가 신속하게 효율적으로 NX 시리즈로의 마이그레이션을 수행할 수 있도록 했다.

UGS의 제품 사업부 부사장인 척 그라인드스태프(Chuck Grindstaff)는 “NX 4는 디지털 제품 개발에 필요한 높은 생산성의 첨단 기술을 제공하는 데 있어 업계 선도적인 입지를 확보하고 있다. 또한 제품 스타일링, 설계, 해석, 시뮬레이션 및 제조와 관련하여 수백 여 종의 혁신적인 기능 향상을 제공하는 등 혁신 제품을 개발하는 데 대한 새로운 접근 방식을 적용했다. 뿐만 아니라 NX 4는 향상된 데이터 마이그레이션 툴을 포함하여 I-deas 고객들이 NX로 신속하게 마이그레이션할 수 있도록 돕는다는 UGS의 약속을 충실하게 이행하고 있다.”라고 평가했다.

Goodrich Wheel and Brakes의 시스템 전문가인 데이비드 펜스(David Pence)는 “NX 제품에 I-deas 및 Unigraphics 커뮤니티를 통합한다는 UGS의 지속적인 노력과 그 성과에 상당히 깊은 인상을 받았다. NX 4 베타 소프트웨어는 첨단 기술을 제공하는 동시에 미드레인지 CAD 패키지만큼이나 사용이 쉽다.”라고 평가했다.

새로운 기능으로 제품 개발 전반의 혁신에 박차

NX 4는 제조업체들이 디지털 시뮬레이션, 지식 포착, 사용 용이성, 시스템 엔지니어링 등 4가지 주요 카테고리에서 혁신을 추구할 수 있도록 지원한다. 이들 각각의 영역에는 새로운 기능이 포함되어 있어 제품 개발 전반에서 부단한 혁신을 뒷받침하는 디지털 툴의 역할을 수행하게 된다.

  • 디지털 시뮬레이션

    NX 4에서는 많은 고급 CAE 기능이 추가되었다.  이러한 기능은 PLM에 필수적이며 혁신을 뒷받침하는 확장 가능한 해석 기능을 제공한다. 또한 엔지니어링 해석 전문가들을 위한 최고 성능의 시뮬레이션 기능과 설계자들이 사용할 수 있는 설계 시뮬레이션 툴이 포함되어 있다.   고급 해석 기능은 개방적이며 뛰어난 생산성을 발휘하는 NX의 사용 용이성 패러다임을 십분 활용하며  새로운 통합 CFD 및 열 해석 애플리케이션은 우주 위성 설계에서 소비자 가전 제품과 자동차 패키징 연구에 이르는 다양한 응용 분야에서 그 뛰어난 성능을 입증했다. 또한, NX 4에서는 “설계의 개방성(Open by Design)”이라는 UGS의 전략에 따라 NX Nastran의 광범위한 해석 기능은 물론, ABAQUS 및 ANSYS 같은 타사 솔버(solver)를 활용할 수 있도록 그 지원 범위가 확대되었다. NX Nastran은 UGS의 전사적인 디지털 시뮬레이션 전략에서 매우 중요한 부분으로서 고객이 자체적으로 최상의 실행 방안을 구현하고 설계 단계에서 시뮬레이션의 효과를 더욱 높일 수 있도록 돕는 핵심 솔루션이다. 

  • 지식 포착

    NX 4는 사전 패키징된 공통의 엔지니어링 기능 라이브러리를 비롯하여 DesignLogic을 위한 기능 향상들을 포함하고 있다.  DesignLogic을 통해 엔지니어들은 설계에 제품 지식을 내장하고 설계 반복 프로세스 전반에서 활용할 수 있도록 함으로써 혁신과 생산성을 향상시킬 수 있다.

    새로운Manufacturing Wizard Builder를 사용하면 설계 관련 지식뿐만 아니라 제조 프로세스 지식도 포착할 수 있다. NX 3에 탑재된 코어 Process Studio 기술을 토대로 개발된 Manufacturing Wizard Builder를 통해 단순한 워크플로우 환경에서 공통의 제조 프로세스를 포착할 수 있다.  그런 다음, 모든 사용자를 대상으로 퍼블리싱할 수 있는 자동화 프로그램인 “마법사”의 개발 프로세스를 자동화하게 된다. 이러한 접근 방식을 통해  기업은 제조 프로세스를 간소화하고 프로세스 재사용을 통해 제품 출시 기간을 단축할 수 있다.

    UGS는 NX 4에서 고객이 자신이 원하는 언어를 사용하여 자유롭게 사용자 정의 애플리케이션을 개발할 수 있도록 하는 데 심혈을 기울였다. NX 4는 Java 프로그래밍 언어를 지원하여 사용자가 자신의 요구에 가장 적합한 툴을 사용하여 애플리케이션을 개발할 수 있도록 보장하며 NX 코어 기능에 액세스하는 데 필요한 공통의 프레임워크를 제공한다. 이와 같은 개방적인 애플리케이션 접근법을 통해 기업들은 비용 관리를 위한 전용 시스템을 연결하는 등 외부 시스템에 NX 애플리케이션을 통합할 수 있다.

  • 사용 용이성 NX 4는 산업 부문과 숙련도에 기초한 일련의 사용자 인터페이스 템플릿을 제공하여 즉각적인(out-of-the-box) 사용 용이성을 개선했다. 사용자는 숙련도와 산업 부문을 선택할 수 있으며 NX는 이러한 선택을 기초로 가장 생산성이 높은 기능 세트를 표시하게 된다. 기업들은 NX를 사용하여 자체 요구에 따라 자체 스크린 레이아웃과 아이콘 맵을 구성하여 생산성을 한층 높일 수 있다.
  • 시스템 엔지니어링 2-D 레이아웃은 여타 NX 경쟁업체들이 제공하지 못하는 개념 설계에 대한 새로운 접근 방식으로서, 사용자들이 제품 발전에 따라 보완할 수 있는 설계 체계를 신속하게 구축할 수 있도록 지원한다는 것이 특징이다. 또한 초기 단계에서 개념적 레이아웃을 통합 설계 프로세스에 제공하여 혁신에 소요되는 시간을 훨씬 단축할 수 있다. 
  • Collaborative Product Development Associates LLC의 책임자이자 PLM 연구 디렉터인 켄 버스필레(Ken Versprille) 박사는 “UGS가 PLM 업계에서 정상의 자리를 고수할 수 있었던 것은 항상 고객의 의견에 귀 기울이고 해당 부문에 대한 헌신적인 노력을 아끼지 않았을 뿐만 아니라 혁신적인 소프트웨어 솔루션 제공을 통해 고객과의 약속을 충실하게 이행했기 때문이다.  ‘부단한 혁신’이라는 슬로건은 UGS 고객이 혁신적인 제품을 생산할 수 있도록 돕는 NX 4의 능력 뿐만 아니라 PLM 업계를 위한 UGS의 소프트웨어 개발 방식에도 해당되는 것이다.”라고 설명했다.

    그 외 혁신적인 제품 개발을 위해 중요한 NX 4의 특징은 다음과 같다.

    • 표준:  NX 4는 사용자가 3-D 모델에 간편하게 주석을 작성할 수 있는 새로운 PMI(Product and Manufacturing Information) 애플리케이션을 제공하여 필요한 제조 정보와 비그래픽 데이터를 추가할 수 있도록 했다.  이는 설계자가 2-D 드로잉에 의존하지 않고 제조 담당자와 제품 정보를 교환할 수 있도록 하여 생산성을 높여 준다.  PMI 애플리케이션은 ASME Y14.41및 ISO 10 표준을 준수한다.
    • 데이터 관리: NX 4는 Teamcenter® 소프트웨어와 긴밀히 연계되기 때문에 디자이너가 다양한 제품 구조를 트루 컨텍스트를 위한 가상 어셈블리에 통합할 수 있도록 지원하는 조형(composition) 기능을 비롯한 고급 제품 구조 툴을 활용할 수 있다..
    • NC 프로그래밍 및 툴 설계: NX 4는 일반적인 고속 밀링(milling), 다기능 머신 지원, 5축 가공(five-axis machining), 프로그래밍 자동화 기능 등을 한층 강화했다. 이들 모두는 향상된 머신 툴 시뮬레이션을 통해 지원된다.  NX을 통해 고객은 자사의 가장 효율적인 최신 시스템 툴의 가치를 최고 수준으로 끌어 올릴 수 있다.  NX 4는 금형 설계 고객을 위한 Electrode Design 지원을 위해 새로운 툴 설계 기능을 추가했다..
    • 개방적 협업:  NX 4는 널리 사용되는 JT 데이터 형식의 다른 CAD 시스템에서 만들어진 모델을 사용할 수 있으며 연관성은 그대로 유지된다.  예를 들어 NX 4는 JT 형식의 컴포넌트를 사용하여 어셈블리 제약 조건을 작성할 수 있으며 JT 컴포넌트가 변경되면 어셈블리 및 연결 조건이 자동으로 업데이트되기 때문에 진정한 의미의 멀티 CAD 어셈블리 설계를 실현할 수 있다. 이러한 연관성은 가공과도 연관된다.  NX 4에서 생성된 툴 경로가 JT 모델에 연결되면 원래 설계에 대한 모든 업데이트 내용이 NX 및 JT 모델에 적용되어 툴 경로가 자동으로 업데이트된다.

대표 문의처

Michelle Kim
+82 2 3016 2015
michelle.kim@siemens.com