콘텐츠로 바로가기

Plano, Texas, 24 April 2018

유럽 최대 가전업체 BSH, 제품 행동 해석 위해 지멘스 심센터 기술 채택

  • BSH, 컴퓨터 유체 역학 해석 위해 지멘스 심센터 STAR-CCM+ 사용
  • 예측 엔지니어링 분석 사용해 개발 간소화 및 보다 신속한 혁신 주기 구현

2018년 4월 25일 – 지멘스 PLM 소프트웨어는 유럽 최대 가전 제조업체인 BSH Hausgerate GmbH가 전산유체역학(CFD) 해석 역량을 보완하기 위해 지멘스 심센터(Simcenter) STAR-CCM+ 소프트웨어를 채택했다고 밝혔다. 심센터 포트폴리오의 일환인 STAR-CCM+는 CFD 중심의 멀티피직스(multiphysics) 시뮬레이션 도구로, 단일 엔드-투-엔드 환경에서 고유한 방식으로 지능형 설계 탐색과 다양한 물리를 통합한다. BSH는 심센터 STAR-CCM+를 사용해 제품의 거동을 해석하고 탐색할 수 있으며, 이를 통해 개발 프로세스 초기부터 데이터에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있다. 또한, 설계 프로세스 초기부터 시뮬레이션 데이터에 액세스 할 수 있어 제품 혁신을 주도하고 보다 신속한 제품 개발이 가능하다. 

우베 톤치(Uwe Tontsch) BSH 제품 수명주기 관리(IT) 총괄은 “심센터 STAR-CCM+를 채택하면 제품 개발 프로세스를 가속화 할 수 있다는 분명한 장점이 있다. 특히 향후 비즈니스 확대를 지원할 목적으로 디지털 트윈을 구현할 때 그렇다. BSH 사업부는 CFD 해석으로 개발 초기에 제품을 시뮬레이션 해 제품 개발 시간과 비용을 절감할 수 있으며, 이를 통해 고객에 더 큰 가치를 지닌 향상된 제품을 제공할 수 있다”고 말했다.  

심센터 STAR-CCM+는 전처리/후처리 작업과 모든 CFD 관련 분야 및 솔버(Solver)를 위한 최신 단일 사용자 인터페이스를 제공한다. BSH는 심센터 STAR-CCM+를 사용해 의사 결정 시 얻을 수 있는 가장 중요한 이점으로 유용성(usability)을 꼽았다. 특히 BSH는 심센터 STAR-CCM+의 효율적인 전처리 기능을 사용해 자사 제품용CFD 해석을 확대하려는 계획을 갖고 있다. BSH는 또한 지멘스 팀센터(Teamcenter) 포트폴리오를 사용해 자사의 글로벌 제품 수명주기 관리(PLM) 시스템을 운영한다. 팀센터는 심센터 STAR-CCM+와 같은 도구와 쉽게 통합될 수 있는 솔루션이다. 

우르반 아우구스트(Urban August) 지멘스 PLM 소프트웨어 독일 지사 수석 부사장 겸 총괄은 “BSH는 엔드-투-엔드를 통합하는 PLM 시스템의 가치와 제품 개발에 있어 PLM이 제공하는 이점을 익히 알고 있는 오랜 파트너이다. 심센터 STAR-CCM+는 팀센터나 NX, 테크노매틱스(Tecnomatix) 등 다른 도구와 원활히 통합될 수 있다. 이와 같이 간소화된 프로세스를 통해 나올 수 있는 새로운 혁신적 설계에 대한 기대가 크다”고 말했다. 

지멘스 PLM 소프트웨어 트위터: https://twitter.com/SiemensPLM_KR

Siemens PLM Software 소개

지멘스 디지털 팩토리 디비전(Digital Factory Division)의 사업 부서인 Siemens PLM Software는 산업의 디지털 전환을 주도하는 소프트웨어 솔루션의 세계적인 공급 업체로서, 제조업체가 혁신을 실현 할 수 있도록 새로운 기회를 창출한다. Siemens PLM Software는 미국 텍사스주 플라노(Plano)에 본사를 두고 14만명 이상의 고객을 보유하고 있다. Siemens PLM Software는 다양한 규모의 회사와 협력해, 기업으로 하여금 아이디어 실현, 제품의 구현 및 운영중인 제품과 자산의 활용을 통해 혁신하도록 돕고 있다. Siemens PLM Software 제품과 서비스에 대한 자세한 정보는 http://www.siemens.com/plm에서 제공된다.

Siemens AG

Siemens AG는 165년 이상 뛰어난 공학기술과, 창조정신, 질적인 우수성, 신뢰성, 국제성을 바탕으로 두각을 나타내고 있는 세계적인 기업 발전소이다. 전세계 200개 이상의 국가에서 전기화(electrification), 자동화, 디지털화 기술 분야에 집중하여 활동 중이다. 세계에서 가장 큰 에너지 효율적이고 자원절약형 기술 공급업체인 지멘스는 해안 풍력 터빈 건설에서 최고를 달리며 발전(發電) 사이클 터빈의 주력 공급원이자, 세계적인 송전 솔루션을 공급하고 있다. 또한 인프라(infrastructure), 자동화 분야의 소프트웨어 솔루션 부문에서 선두적인 역할을 하고 있다. 지멘스는 컴퓨터 단층촬영, MRI 와 같은 의료영상기기 분야를 선도하며, 진단 실험과 IT임상에서도 주도적인 역할을 하고 있다. 2017년 9월 30일 기준 회계 연도에서는 경상수입 830억 유로, 경상이익 62억 유로를 달성했다. 2017년 9월 말 기준으로 전세계 37만2000명의 직원을 보유하고 있다. 더욱 자세한 정보는 www.siemens.com에서 확인할 수 있다.

Note: Siemens, Siemens 로고 및 Simatic IT 는 Siemens AG의 고유 상표 또는 등록상표입니다. NX와 Teamcenter는 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 또는 미국 및 다른 국가에 소재한 계열사의 고유 상표 또는 등록 상표입니다. Simcenter 는 Siemens Industry Software NV 또는 관계사의 고유 상표 및 등록 상표입니다. Polarion은 Polarion Software AG의 고유 상표 및 등록 상표입니다. Capital은 Mentor Graphics Corporation의 고유 상표 및 등록 상표입니다. 모든 기타 상표 및 등록 상표, 또는 서비스는 마크는 해당 소유자의 재산입니다. 

대표 문의처

조경숙 마케팅
02-3016-2079
kyung.cho@siemens.com