콘텐츠로 바로가기

Plano, Texas, 23 January 2018

지멘스, 시스템 시뮬레이션 기능 대폭 확대한 Simcenter 최신 버전 공개

  • Simcenter Amesim 최신 버전으로 시스템 시뮬레이션(System Simulation) 생산성 증대할 새로운 기능 및 개선된 사용자 환경 제공
  • 새로이 선보이는 Simcenter Webapp 서버와 Simcenter Embedded Software Designer 시스템 시뮬레이션 사용을 엔터프라이즈 수준으로 확대 

2018년 1월 24일 – 지멘스는 시장을 선도하는 1D 메카트로닉스 시스템 시뮬레이션 플랫폼인 Simcenter Amesim(심센터 아메심) 소프트웨어의 최신 버전을 출시 했다고 밝혔다. 이 제품은 기존 LMS Imagine.Lab Amesim(이매진 랩 아메심) 소프트웨어의 최신 버전으로, 사용자 경험을 대폭 향상시키고, 전체 설계 프로세스 통합성을 강화함으로써 시스템 시뮬레이션의 생산성을 높인 것이 특징이다. 

또한 지멘스는 Simcenter Webapp (심센터 웹앱)서버와 Simcenter Embedded Software Designer(심센터 임베디드 소프트웨어 디자이너)를 새롭게 선보이며, Simcenter 포트폴리오의 시스템 시뮬레이션 역량을 한층 강화했다. 이 외에도 시스템 시뮬레이션 아키텍처 생성 및 모델 관리를 더욱 용이하게하는 Simcenter System Synthesis(심센터 시스템 신세시스) 및 Simcenter Sysdm 버전을 업데이트 했다. 이로써 엔지니어들은 강력한 시뮬레이션 소프트웨어와 테스트 솔루션 제품군이 추가된 Simcenter 포트폴리오를 활용해, 개발 프로세스 초기부터 정확한 설계를 수행할 수 있으며, 이를 통해 설계 주기를 단축시키고, 경쟁력 있는 제품을 보다 쉽게 출시할 수 있게 되었다.

이번에 기능이 강화된 Simcenter Amesim은 설계 주기 동안 메카트로닉 시스템(mechatronic system) 성능을 가상으로 평가하고 최적화 할 수 있는, 확장 가능한 통합형 시뮬레이션 플랫폼이다. 시스템 시뮬레이션 엔지니어들은 즉시 사용 가능한 멀티피직스 라이브러리(multi-physics libraries)와 애플리케이션 및 산업용 솔루션과 결합해, 신속하게 모델을 생성하고 정확하게 분석할 수 있다. Simcenter Amesim은 주요 CAE, CAD 및 제어 소프트웨어 패키지는 물론 다른 Simcenter 솔루션 및Teamcenter(팀센터) 소프트웨어와 결합될 수 있는 FMI와 모델리카(Modelica)를 지원한다. 이러한 유연성으로 다양한 엔터프라이즈 프로세스와 손쉽게 통합할 수 있는 것이 장점이다. 최신의 Simcenter Amesim 소프트웨어는 최적화된 모델링 워크플로우 및 완전히 새로운 사용자 인터페이스를 제공하며, 다른 Simcenter 솔루션과의 표준화를 통해 인체 공학적 요소를 강화하고 전반적인 생산성을 향상시킨다. 

마이클 E. 헙스트라이트(Michael E. Herbstreit) 보잉사 엔지니어링 플랫폼 시스템 관계자는 “지멘스 PLM 소프트웨어 팀의 빠른 대응 덕분에 Simcenter Amesim에 도입된 새로운 기능을 활용해 연료 시스템 내 사이펀 효과(syphoning effects)를 효율적으로 모델링하고 연구할 수 있었다”고 말했다. 

Simcenter Amesim은 연비, 배기 가스 감소, e-모빌리티 등 현재 업계가 맞닥뜨린 과제에 대응할 수 있는 새로운 애플리케이션을 지원한다. 예를 들어 자동차 산업에서는 Simcenter Amesim 최신 버전 기능과 Simcenter STAR-CCM+를 함께 사용해 실제 주행 배기 가스 예측, 밸브 트레인 및 윤활 시스템 모델링, 엔진룸 열 교환기 사전 크기 조정, 배터리 및 전기 모터 설계 등에 활용할 수 있다. 또한, 항공우주 산업을 위한 항공기 전기화, 추진 및 연료 시스템 설계 등과 관련된 새로운 기능도 포함되어 있다. 산업 기계용으로는 지멘스나 타사의 실제 및 가상 PLC 연결을 통해 프론트로드(frontload) 제어 유효성 검증을 지원하는 도구가 포함되어 있다. 

제레미 블라딘(Jérémy Blandin) 발레오 서말 시스템(Valeo Thermal Systems) 연구혁신사업부 1D 시뮬레이션 매니저는 “지멘스 PLM 소프트웨어와의 파트너십을 기반으로 Simcenter Amesim을 통해 새로운 요소 모델을 생성할 때 검증된 예측성능 및 효율성을 제공할 수 있게 되었다. 이는 미래 자동차의 열 관리와 같은 혁신적인 트렌드의 핵심이다”고 말했다. 

Simcenter Amesim 최신 버전은 전체 Simcenter 포트폴리오와 통합을 강화했다. 사용자들은 임베디드 Simcenter STAR-CCM+ 기술을 활용해 엔진룸 이나 차량 실내 열 관리를 위한 애플리케이션 작업 시 초기 설계 단계에서 더욱 정확한 모델을 생성할 수 있다. CAD 가져오기 기능은 다중 제어 시스템, 체적 펌프 설계, 비틀림 진동 및 엔진 냉각 애플리케이션 작업을 요하는 자동차 제조사들이 활용할 수 있으며, 항공우주 산업에서도 환경 제어, 착륙 및 연료 시스템 차원에서 사용할 수 있다. 

올해 말 경 선보일 새로운 Simcenter Webapp 서버를 사용하면 시스템 시뮬레이션 사용을 엔터프라이즈 수준으로 확장할 수 있다. 웹 기반 엑세스와 더불어 맞춤 그래픽 사용자 인터페이스(GUIs)환경에서의 사전 정의된 시스템 모델 매개변수화를 통해 Simcenter Webapp 서버는 메카트로닉 시스템 엔지니어링 워크플로를 상당 수준 간소화 시킨다. 이를 통해 조직 전반에 걸쳐 시스템 시뮬레이션 사용을 확대하는데 도움을 준다. Simcenter Webapp 서버는 프로젝트 엔지니어들의 시스템 통합 활동을 지원하고, 기술 영업 인력이 메카트로닉 제품 성능을 평가할 수 있도록 직접 액세스 할 수 있는 권한을 제공한다. 이 솔루션은 Teamcenter Active Workspace(팀센터 액티브 워크스페이스)와 완벽하게 호환된다. Teamcenter에 웹 앱을 저장할 수 있으며, 사용자는 Teamcenter Active Workspace를 사용해 직접 액세스하고 앱을 구동할 수 있다. 

최근 임베디드 전자제품 및 스마트 소프트웨어는 계속해서 혁신과 제품 차별화의 원동력이 되고 있다. 새로운 Simcenter Embedded Software Designer는 디지털 트윈의 개념을 소프트웨어 엔지니어링으로 확장하기 위해 개발되었다. 소프트웨어 프로젝트 엔지니어들은 이러한 아키텍처 중심의 모델 기반 소프트웨어 개발 환경을 통해 소프트웨어 코드 구현, 통합 및 검증을 위한 사양을 쉽게 만들 수 있다. Simcenter Embedded Software Designer는 소프트웨어 모델링과 코딩 간의 격차를 해소하고 소프트웨어 품질을 개선시키며, 향상된 추적성 및 소프트웨어 모듈 재사용을 통해 생산성을 확대한다. 

Simcenter System Synthesis는 시뮬레이션 아키텍처(architect)와 프로젝트 엔지니어가 수많은 제품 사양을 검토 할 수 있는 환경을 제공한다. 이러한 통합 환경은 효율적인 해석 후 처리 기능을 제공하여, 이종의(heterogeneous) 시스템 시뮬레이션 아키텍처를 생성하여, 사용자가 가지고 있는 모델들의 연결을 효율적으로 평가, 사용할 수 있는 기능성을 제공한다. Simcenter System Synthesis의 최신 버전은 새로운 아키텍처-생성 기능과 더불어 올해 말 선보일 예정이다. 

Simcenter Sysdm은 도구에 구애 받지 않는(tool-agnostic) 환경으로, 시스템 시뮬레이션 데이터 및 모델 관리용으로 사용된다. 협업을 가능하게 하고, 전반적인 효율 개선 및 시뮬레이션 품질을 향상시킨다. 또한 Simcenter Sysdm 최신 버전은 모델 라이프사이클 및 Collection의 개별 맞춤 기능을 제공하며, 클라이언트 서버 구성을 위한 새로운 기능을 제공한다.

얀 루리단(Jan Leuridan) 지멘스PLM소프트웨어 시뮬레이션 및 테스트 솔루션 수석 부사장은 “지멘스의 시스템 시뮬레이션 솔루션 최신 버전은 고객이 미래형 제품을 설계하는데 도움을 줄 뿐 아니라, 다른 Simcenter 솔루션과의 통합을 더욱 강화해 포괄적인 시뮬레이션 및 테스트 제품군을 제공하다. 이를 통해 고객이 모든 제품 개발 단계에 걸쳐 혁신을 가속화할 수 있도록 돕는다”고 말했다.

최신 Simcenter 기능에 대한 보다 자세한 정보는 http://www.siemens.com/plm/simcenter-system-simulation-solutions-16에서 확인할 수 있다. 

지멘스 PLM 소프트웨어 트위터: https://twitter.com/SiemensPLM_KR

Siemens PLM Software 소개

지멘스 디지털 팩토리 디비전(Digital Factory Division)의 사업 부서인 Siemens PLM Software는 산업의 디지털 전환을 주도하는 소프트웨어 솔루션의 세계적인 공급 업체로서, 제조업체가 혁신을 실현 할 수 있도록 새로운 기회를 창출한다. Siemens PLM Software는 미국 텍사스주 플라노(Plano)에 본사를 두고 14만명 이상의 고객을 보유하고 있다. Siemens PLM Software는 다양한 규모의 회사와 협력해, 기업으로 하여금 아이디어 실현, 제품의 구현 및 운영중인 제품과 자산의 활용을 통해 혁신하도록 돕고 있다. Siemens PLM Software 제품과 서비스에 대한 자세한 정보는 http://www.siemens.com/plm에서 제공된다.

Siemens AG

Siemens AG는 165년 이상 뛰어난 공학기술과, 창조정신, 질적인 우수성, 신뢰성, 국제성을 바탕으로 두각을 나타내고 있는 세계적인 기업 발전소이다. 전세계 200개 이상의 국가에서 전기화(electrification), 자동화, 디지털화 기술 분야에 집중하여 활동 중이다. 세계에서 가장 큰 에너지 효율적이고 자원절약형 기술 공급업체인 지멘스는 해안 풍력 터빈 건설에서 최고를 달리며 발전(發電) 사이클 터빈의 주력 공급원이자, 세계적인 송전 솔루션을 공급하고 있다. 또한 인프라(infrastructure), 자동화 분야의 소프트웨어 솔루션 부문에서 선두적인 역할을 하고 있다. 지멘스는 컴퓨터 단층촬영, MRI 와 같은 의료영상기기 분야를 선도하며, 진단 실험과 IT임상에서도 주도적인 역할을 하고 있다. 2017년 9월 30일 기준 회계 연도에서는 경상수입 830억 유로, 경상이익 62억 유로를 달성했다. 2017년 9월 말 기준으로 전세계 37만2000명의 직원을 보유하고 있다. 더욱 자세한 정보는 www.siemens.com에서 확인할 수 있다.

Note: Siemens, Siemens 로고 및 Simatic IT 는 Siemens AG의 고유 상표 또는 등록상표입니다. NX와 Teamcenter는 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 또는 미국 및 다른 국가에 소재한 계열사의 고유 상표 또는 등록 상표입니다. Simcenter 는 Siemens Industry Software NV 또는 관계사의 고유 상표 및 등록 상표입니다. Polarion은 Polarion Software AG의 고유 상표 및 등록 상표입니다. Capital은 Mentor Graphics Corporation의 고유 상표 및 등록 상표입니다. 모든 기타 상표 및 등록 상표, 또는 서비스는 마크는 해당 소유자의 재산입니다. 

대표 문의처

조경숙 마케팅
02-3016-2079
kyung.cho@siemens.com