콘텐츠로 바로가기

Plano, Texas and Berlin, Germany, 23 October 2017

지멘스 PLM 소프트웨어, 컴퓨터 지원 엔지니어링(CAE) 및 시뮬레이션 기능이 향상된 최신 Simcenter 3D 출시

  • 강력한 제너러티브 디자인 워크 플로우, 토폴로지 최적화 솔루션 및 컨버전트 모델링을 통합하여 효율적인 설계 및 시뮬레이션 지원
  • 구조 역학, 모션 및 음향을 위한 지멘스의 Simcenter 전략을 바탕으로, 우수한 기능과 성능 제공
  • 효율적인 대규모 어셈블리 모델링 위한 범용 연결 지원 등 산업 워크플로우 기능 향상

2017년 11월 01일 – 지멘스 PLM 소프트웨어는 자사의 대표적인 다중 컴퓨터 지원 엔지니어링(CAE) 프로그램, Simcenter 3D의 최신 버전을 출시 했다고 밝혔다. 최신 버전에서는 여러 시뮬레이션 분야에 걸쳐 기능을 대폭 강화했다. 

Simcenter 3D는 전문가들을 위한 독립형의 고급 CAE 애플리케이션으로 어떤 CAD 소스의 데이터로도 작업할 수 있다. 지멘스의 NX 플랫폼 위에 구축 되어, NX CAD와도 원활하게 연동된다.  Simcenter 3D는 예측 엔지니어링 분석(predictive engineering analytics)을 위한 시뮬레이션 및 테스트 솔루션인 지멘스 Simcenter 포트폴리오에 포함된다. 새롭게 강화된 기능으로 시뮬레이션 엔지니어들은 자동차, 우주 항공, 산업 기계와 같은 다양한 산업분야의 설계 방식의 혁신을 앞당길 수 있을 것으로 기대된다. 

최신 Simcenter 3D는 컨버전트 모델링(Convergent Modeling) 기술과 원활하게 작동하는 토폴로지 최적화 솔루션을 지원한다. 이를 통해 포괄적인 제너러티브 디자인(Generative Design) 워크 플로우를 제공한다. 이러한 솔루션을 통해 보다 정확한 모션 모델링과 효율적인 음향 및 구조 역학 시뮬레이션이 가능하다. 

또한 Simcenter 3D는 NX Nastran 다단계 비선형 솔버에 기반한 범용 비선형 솔루션, 그리고 LMS Samtech Samcef 소프트웨어에 기반한 고급 복합요소 분석을 확장해서 지원할 수 있게 되었다. 여러 향상된 기능으로 대규모 어셈블리 모델링 연결과 정밀한 플렉시블 파이프 및 호스 시뮬레이션 등 다양한 산업 분야의 워크 플로우를 개선할 수 있다. 

CIMdata의 시뮬레이션 기반 시스템 개발 담당 책임자 도널드 톨레(Donald Tolle)는 "지멘스는 지난 몇 년간 인수해온 CAE 기술들을 신속하게 통합해 나가고 있다. 동시에 새로운 시뮬레이션 기능에 지속적인 투자를 진행하는 등 작년에 발표한 Simcenter 전략을 적극 실행하는 중이다. 최신 버전의 Simcenter 3D는 제너러티브 디자인에 적용되는 토폴로지 최적화를 위한 혁신적인 기능을 제공한다. 또한 복잡한 애플리케이션 상의 고주파 소음 및 진동 같은 문제를 해결하는 시스템 역학 모델링 및 시뮬레이션 기능을 강화하기 위하여 지멘스 고유의 하이브리드 테스트 및 분석 기술을 적용했다. 이러한 기능 향상을 통해 Simcenter 3D는 지속적으로 시뮬레이션 및 분석 전문가를 위해 강력하고 확장 가능한, 다양한 CAE 환경을 제공할 수 있을 것이다"고 말했다.

최신 Simcenter 3D는 지멘스의 NX CAD 솔루션과 컨버전트 모델링 기술과 원활하게 작동하며, 설계자와 전문 분석가를 위한 제너러티브 디자인 솔루션을 제공한다.  또한 지오메트리를 다시 만들 필요 없이, 토폴로지 최적화 프로세스의 결과물을 직접 설계 프로세스에서 활용될 수 있게 되었다. 

나아가, 엔지니어는 직접 스캔한 데이터 또는 최적화된 모양으로 꼼꼼하게 시뮬레이션을 수행하여 제품 성능을 높일 수 있다. 설계 탐색 자동화를 위한 HEED 소프트웨어와 Simcenter 3D를 함께 사용하면, 엔지니어는 설계 공간을 완전히 탐색한 후에 엄격한 설계 요구 사항들을 충족하는 혁신적 설계를 생성할 수 있다.

신제품의 새로운 기능인 하이브리드 모델링을 통해 애널리스트는 테스트 기반 데이터를 시뮬레이션 모델에 통합하여 시뮬레이션 정확성을 더 높일 수 있다. 다른 향상된 기능으로는 모션 어셈블리 내의 하위 메커니즘 모델링 지원, 모션 모델의 분석 접점에 대한 계산 시간 단축, 내외장 음향 시뮬레이션 기능 개선 등이 있다.

Simcenter 3D는 NX Nastran의 기능과 LMS Samcef 솔버의 기능을 통합해 비선형 시뮬레이션 기능을 크게 강화했다. Simcenter 3D는 터보 기계의 비선형 열역학적 움직임을 시뮬레이션하기 위한 강력한 기능을 갖췄을 뿐 아니라, 범용 비선형 시뮬레이션에 대한 지원을 확대하여 더 많은 요소와 알고리즘에 대해 다단계 비선형 시뮬레이션을 수행할 수 있게 되었다. 이로써 사실감이 풍부해지고 솔루션 시간은 단축되었다. 또한 복합 요소의 양생(curing) 시뮬레이션을 지원하기 때문에 잔류 압력 및 스프링 백 효과를 예측할 수 있다.

아울러, 산업별 워크 플로우를 개선하기 위한 기능도 향상되었다. 자동차, 우주 항공 및 중장비 회사의 시뮬레이션 엔지니어들은 통합된 범용 연결 지원을 통해 많은 커넥션을 사용하면서도 효율적으로 대형 시스템 모델을 구축하며, 다양한 솔버를 활용하여 문제를 해결하게 되었다. Simcenter 3D는 또한 다양한 산업에서 일반적으로 사용되는 플렉시블 파이프 및 호스 시뮬레이션을 위해 LMS Samcef 솔버를 활용한다.

지멘스 PLM 소프트웨어의 시뮬레이션 및 테스트 솔루션 수석부사장인 얀 루리단(Jan Leuridan)은 "지멘스의 Simcenter 솔루션을 통해 고객사의 엔지니어들은 자사의 제품 혁신에 활용할 수 있다. 최신 Simcenter 3D를 사용하면 하나의 플랫폼에서 여러 도구의 다양한 기술을 모두 통합할 수 있다. 

지멘스는 구조 역학, 음향, 모션 및 비선형 해석과 같은 영역에서 보유하고 있는 자사의 핵심 강점뿐만 아니라 기하학 기반 CAE 분야에서 쌓아온 풍부한 경험을 활용하여 Simcenter 3D를 향상시켰다. 이로 인해 더욱 간소화 된 워크 플로우와 광범위한 시뮬레이션 세트를 지원할 수 있게 되었고 성능이 크게 개선되었다”고 말했다.

Simcenter 3D에 관한 자세한 정보는 다음 링크에서 확인할 수 있다.
www.plm.automation.siemens.com/en/products/simcenter/3d/v12/index.shtml

지멘스 PLM 소프트웨어 트위터: https://twitter.com/SiemensPLM_KR

Siemens PLM Software 소개

지멘스 디지털 팩토리 디비전(Digital Factory Division)의 사업 부서인 Siemens PLM Software는 산업의 디지털 전환을 주도하는 소프트웨어 솔루션의 세계적인 공급 업체로서, 제조업체가 혁신을 실현 할 수 있도록 새로운 기회를 창출한다. Siemens PLM Software는 미국 텍사스주 플라노(Plano)에 본사를 두고 14만명 이상의 고객을 보유하고 있다. Siemens PLM Software는 다양한 규모의 회사와 협력해, 기업으로 하여금 아이디어 실현, 제품의 구현 및 운영중인 제품과 자산의 활용을 통해 혁신하도록 돕고 있다. Siemens PLM Software 제품과 서비스에 대한 자세한 정보는 http://www.siemens.com/plm에서 제공된다.

Siemens AG

Siemens AG는 165년 이상 뛰어난 공학기술과, 창조정신, 질적인 우수성, 신뢰성, 국제성을 바탕으로 두각을 나타내고 있는 세계적인 기업 발전소이다. 전세계 200개 이상의 국가에서 전기화(electrification), 자동화, 디지털화 기술 분야에 집중하여 활동 중이다. 세계에서 가장 큰 에너지 효율적이고 자원절약형 기술 공급업체인 지멘스는 해안 풍력 터빈 건설에서 최고를 달리며 발전(發電) 사이클 터빈의 주력 공급원이자, 세계적인 송전 솔루션을 공급하고 있다. 또한 인프라(infrastructure), 자동화 분야의 소프트웨어 솔루션 부문에서 선두적인 역할을 하고 있다. 지멘스는 컴퓨터 단층촬영, MRI 와 같은 의료영상기기 분야를 선도하며, 진단 실험과 IT임상에서도 주도적인 역할을 하고 있다. 2017년 9월 30일 기준 회계 연도에서는 경상수입 830억 유로, 경상이익 62억 유로를 달성했다. 2017년 9월 말 기준으로 전세계 37만2000명의 직원을 보유하고 있다. 더욱 자세한 정보는 www.siemens.com에서 확인할 수 있다.

Note: Siemens, Siemens 로고 및 Simatic IT 는 Siemens AG의 고유 상표 또는 등록상표입니다. NX와 Teamcenter는 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 또는 미국 및 다른 국가에 소재한 계열사의 고유 상표 또는 등록 상표입니다. Simcenter 는 Siemens Industry Software NV 또는 관계사의 고유 상표 및 등록 상표입니다. Polarion은 Polarion Software AG의 고유 상표 및 등록 상표입니다. Capital은 Mentor Graphics Corporation의 고유 상표 및 등록 상표입니다. 모든 기타 상표 및 등록 상표, 또는 서비스는 마크는 해당 소유자의 재산입니다. 

대표 문의처

조경숙 마케팅
02-3016-2079
kyung.cho@siemens.com