콘텐츠로 바로가기

Berlin, Germany, 23 October 2017

지멘스 PLM 소프트웨어, 최신 NX 12버전 출시 통합된 플랫폼 내에서 제품 개발 위한 다양한 분야의 기능 제공

  • 멘토 그래픽스 기술 통합으로 진정한 의미의 다분야 설계를 위한 통합 환경 제공
  • 컨버전트 모델링 기술 활용하는 제너러티브(Generative) 설계 툴로 기존 모델과 패싯(facet) 모델을 결합한 최적화된 유기적 설계 가능
  • 제품 개발 및 산업 생산용 3D 프린팅을 위한 새로운 적층 제조 기능 제공

2017년 10월 31일 – 지멘스 PLM 소프트웨어는 자사의 CAD/CAM/CAE 통합 솔루션의 최신 버전인 NX 12 소프트웨어를 출시한다고 밝혔다.

기존 버전이 가진 동급 최강의 사용자 인스톨 환경 및 데이터 관리 역량에 기반한 최신 버전은 차세대 설계, 시뮬레이션 및 제조 솔루션으로, 고객이 기획단계에서 제조까지 아우르는 엔드-투-엔드 프로세스 내에서 디지털 트윈(Digital Twin)의 가치를 실현할 수 있는 역량을 제공한다. NX12는 전장 시스템과 하네스 및 PCB 설계용 멘토 그래픽스 캐피털(Mentor Graphics Capital)과 엑스페디션(Xpedition) 포트폴리오를 통해 전기, 기계 및 제어 시스템을 하나로 통합해, 진정한 의미의 다분야 설계 플랫폼을 시장 최초로 선보였다. 

NX는 기구 와 전장 설계의 두 영역 내에서 논리적, 물리적 개체 간의 중요한 연결을 제공하는 RFLP(Requirements, Functional, Logical and Physical) 방법을 기반으로 제품 개발을 주도하는 시스템 기반의 제품 설계(System Driven Product Development)를 위한 툴을 지원한다. 또한 정밀한 지오메트리와 메쉬 기반의 지오메트리를 원활히 사용하고 모델링하도록 지원하는 컨버전트 모델링(Convergent Modeling™) 기술에 기반한 최신 버전은 사용자들이 설계 최적화, 고급 지오메트리 생성, 자유곡면(Free-from) 생성 및 변수(Parametric) 설계용 툴을 결합하여 진정한 의미의 제너러티브(Generative) 설계를 구현 할 수 있다.

택설(Taxal)의 앨런 베런스(Allan Behrens)는 “NX 최신 버전은 지멘스와 지멘스 고객들에 중요한 이정표와 같다. 기존의 컨버전트 기술을 뛰어넘는 제너러티브(generative), 적층(Additive) 및 다분야 통합 설계 분야에서 이뤄진 괄목할 만한 개발 사항을 한데 모은 점은 매우 인상깊다. 신제품을 통해 선보이는 대대적인 개선을 통해 고객들에 과거와 미래의 투자가 진화해 더욱 까다롭고 복잡한 생산 설계 및 제조 생태계에 부합할 수 있는 최첨단 기능을 제공하게 된 점을 고객들은 매우 기쁘게 생각할 것이라 본다. 이와 같은 개발은 대용량 어셈블리 성능 및 모델 기반 엔지니어링을 포함한 여러 영역에 적용되는 대규모 기능 개선도 또한 포함하고 있다. 최근 멘토의 EDA(회로설계부문)과 전장 시스템 및 임베디드 기술을 확보한데다, 이러한 전장 시스템과 하네스, PCB 요소를 NX 플랫폼과 통합시킨 지멘스는 경쟁사를 능가할 수 있는 특별한 솔루션 커버리지 능력을 갖추게 되었다. 이러한 노력은 자동차 및 항공 산업에 국한되지 않는, 여러 산업에 걸쳐 높은 가치를 제공할 수 있는 기업으로 자리매김 하게 되었다”고 말했다.

전자제품은 산업에 관계없이 모든 제품에 필수 요소로 빠르게 자리잡고 있어 제품 개발 프로세스 전반에 걸친 전장 및 기구 설계자 간 협업이 그 어느때보다 중요해졌다. NX 최신 버전은 최근 인수한 멘토 그래픽스의 기술을 채택해 전장 설계와 기구 설계를 직접 연결한다. 전기적 툴과 3D 모델을 연결하면 교차 탐색을 포함한 공동 설계가 가능해 배선이나 하네스 설계자들이 더욱 긴밀히 협업할 수 있어, 전자기계적 문제로 인한 재작업에 드는 시간 및 비용 소모를 방지할 수 있다. 

다분야 작업은 전장 설계에만 국한되지 않는다. 선박 건조 등 대규모 배관을 사용하는 업계들도 배관도(PID)와 2D 기반의 레이아웃을 긴밀히 통합하는 데서 오는 장점을 누릴 수 있다. 엔지니어들은 NX의 새로운 툴을 활용해 배관도 및 레이아웃 도면을 2D 기반으로 레이아웃 할 수 있으며 이를 3D 공간에 연결해 사용할 수 있다. 이러한 동기화로 작업 시 오류가 제거되고 협업 효과를 높여 작업 시간 절약이 가능하다. 

밥 호브록(Bob Haubrock) 지멘스 PLM 소프트웨어 제품 엔지니어링 소프트웨어 수석부사장은 “임베디드 기술의 복잡성이 계속 증가함에 따라 제품 설계 툴은 고급 제품을 효과적으로 만들고 혁신하기 위해 필요한 다분야 기술보다 한발 앞선 능력을 갖춰야 한다. 지멘스는 NX 최신 버전을 통해 기계, 전기 및 제어 시스템을 결합하는 진정한 의미의 다분야 플랫폼을 제공한다. 각 설계 부문들 간 긴밀한 협업이 이뤄져 오류가 제거되어 작업 시간 및 비용이 절감되며, 궁극적으로 소비자들이 혁신적인 설계를 구현할 수 있도록 지원한다”고 말했다. 

제품을 시장에 더 빨리 선보여야 한다는 압박이 커지면서 제너러티브 설계(generative design)가 제품 개발의 필수로 자리잡고 있다. 여러 다양한 툴의 결합은 복잡한 지오메트리 작업 시 설계자들에 한층 높은 유연성과 선택의 여지를 제공한다. 기업은 이들 기술을 결합 사용해 형상 최적화에만 집중했던 기존 솔루션을 너머, 진정한 의미의 다분야 설계를 실현할 수 있다. 

부품 무게를 줄이고 자원 사용을 개선하려는 움직임이 계속되는 가운데, 기업은 강도나 구조적 무결성을 손상시키지 않으면서 원하는 개선을 이룰 수 있도록 설계에 격자 구조를 통합시키는 방법을 검토하고 있다. NX 최신 버전은 적층 제조용 설계에 격자 추가를 포함한 여러 새로운 방식을 제공한다. 컨버전트 모델링을 사용하면 앞서 언급한 격자 구조 등 패싯(facet) 지오메트리와 직접 작업이 가능해 의례 긴 시간을 소모하며 진행했던 데이터 전환 절차를 거치지 않아도 된다. 이를 통해 기업은 훨씬 빠른 시간 내에 더욱 가볍고 강력한 제품을 시장에 선보일 수 있다. 

조나스 브로흐먼(Jonas Brochman) 스웨덴 GKN 항공엔진시스템 제조 엔지니어링 사업부 엔지니어링 전문가는 “패싯(Facet)화된 지오메트리는 이제 컨버전트 형태로 인식될 때 시트(Sheet)나 솔리드(solid) 바디로 작용한다는 점은 상당히 유익하다. 패싯(facet)화된 하드웨어 스캔 데이터를 변환하여 제어된 방식으로 연관성을 살려 보완하고 재배치하는 기능은 효율성과 최종 품질을 향상시키는데 매우 큰 역할을 할 것으로 보인다” 고 말했다. 

NX 소프트웨어는 이번에 출시된 최신 버전을 통해 고객 데이터 보호를 위한 동급 최강 솔루션으로써의 수십년 역사를 이어 나가게 되었다. 기존 NX 버전에서 오래 전에 생성된 데이터를 추가 변환 없이 고객 데이터를 열어 현재 최신 버전에서 작업도 가능하다. 보다 자세한 정보는 아래 블로그를 통해 만나볼 수 있다. 
https://community.plm.automation.siemens.com/t5/NX-Design-Blog/bg-p/NXDesignNews.

지멘스 PLM 소프트웨어 트위터: https://twitter.com/SiemensPLM_KR

Siemens PLM Software 소개

지멘스 디지털 팩토리 디비전(Digital Factory Division)의 사업 부서인 Siemens PLM Software는 산업의 디지털 전환을 주도하는 소프트웨어 솔루션의 세계적인 공급 업체로서, 제조업체가 혁신을 실현 할 수 있도록 새로운 기회를 창출한다. Siemens PLM Software는 미국 텍사스주 플라노(Plano)에 본사를 두고 14만명 이상의 고객을 보유하고 있다. Siemens PLM Software는 다양한 규모의 회사와 협력해, 기업으로 하여금 아이디어 실현, 제품의 구현 및 운영중인 제품과 자산의 활용을 통해 혁신하도록 돕고 있다. Siemens PLM Software 제품과 서비스에 대한 자세한 정보는 http://www.siemens.com/plm에서 제공된다.

Siemens AG

Siemens AG는 165년 이상 뛰어난 공학기술과, 창조정신, 질적인 우수성, 신뢰성, 국제성을 바탕으로 두각을 나타내고 있는 세계적인 기업 발전소이다. 전세계 200개 이상의 국가에서 전기화(electrification), 자동화, 디지털화 기술 분야에 집중하여 활동 중이다. 세계에서 가장 큰 에너지 효율적이고 자원절약형 기술 공급업체인 지멘스는 해안 풍력 터빈 건설에서 최고를 달리며 발전(發電) 사이클 터빈의 주력 공급원이자, 세계적인 송전 솔루션을 공급하고 있다. 또한 인프라(infrastructure), 자동화 분야의 소프트웨어 솔루션 부문에서 선두적인 역할을 하고 있다. 지멘스는 컴퓨터 단층촬영, MRI 와 같은 의료영상기기 분야를 선도하며, 진단 실험과 IT임상에서도 주도적인 역할을 하고 있다. 2017년 9월 30일 기준 회계 연도에서는 경상수입 830억 유로, 경상이익 62억 유로를 달성했다. 2017년 9월 말 기준으로 전세계 37만2000명의 직원을 보유하고 있다. 더욱 자세한 정보는 www.siemens.com에서 확인할 수 있다.

Note: Siemens, Siemens 로고 및 Simatic IT 는 Siemens AG의 고유 상표 또는 등록상표입니다. NX와 Teamcenter는 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 또는 미국 및 다른 국가에 소재한 계열사의 고유 상표 또는 등록 상표입니다. Simcenter 는 Siemens Industry Software NV 또는 관계사의 고유 상표 및 등록 상표입니다. Polarion은 Polarion Software AG의 고유 상표 및 등록 상표입니다. Capital은 Mentor Graphics Corporation의 고유 상표 및 등록 상표입니다. 모든 기타 상표 및 등록 상표, 또는 서비스는 마크는 해당 소유자의 재산입니다. 

대표 문의처

조경숙 마케팅
02-3016-2079
kyung.cho@siemens.com