콘텐츠로 바로가기

Seoul, Korea, 06 October 2014

지멘스 PLM 소프트웨어, 제품 개발 생산성 최대 3배 강화된 CAD/CAM/CAE 통합 솔루션 NX10 출시

터치 기반 인터페이스로 시간, 장소 구애 없이 NX로의 접근성 향상

2014년 10월 14일, 서울 - 지멘스 산업 자동화 부문의 한 사업부이자 선도적인 PLM (Product Lifecycle Management) 소프트웨어 및 서비스 공급 업체인 지멘스 PLM 소프트웨어는 CAD/CAM/CAE 통합 솔루션의 최신 버전인 NX 10을 출시한다고 밝혔다.

NX 10은 제품 개발 과정에서의 유연성을 강화했으며, 최대 3배 높은 생산성을 제공한다. 2D 컨셉 설계 솔루션과 같은 새로운 툴을 통해서는 더욱 쉽고 빠르게 설계가 가능하다. 더욱 강화된 NX Realize Shape 모듈을 통해 디자이너들은 독창적인 모양의 제품을 모델링 할 수 있다. 터치 기능이 내장된 새로운 인터페이스로 키보드와 마우스 없이도 NX의 모든 설계 기능들을 사용 할 수 있는 것도 특징이다.

NX 10은 지멘스의 액티브 워크스페이스(Active Workspace) 환경을 통하여 PLM 소프트웨어와 긴밀하게 통합할 수 있어, 제품 정보를 찾는데 필요한 시간을 단축시켜 준다. 또한 CAD/CAM/CAE 통합 솔루션 전반에 걸쳐 다양한 기능이 강화됐다.

지멘스 PLM 소프트웨어의 제품 소프트웨어 엔지니어링 부문 수석 부사장인 짐 러스크(Jim Rusk)는 “고객들은 계속해서 복잡해지는 제품 설계를 관리해야 한다. 이에 지멘스는 더욱 탄탄하고 사용자 친화적인 기능 개발에 노력할 것이다”라며, “새롭게 향상된 기능들은 설계과정 중 가장 중요하게 인식되는 선행 기획 단계를 더욱 쉽고 빠르게 해준다. 새로운 터치 기반의 인터페이스와 Active Workspace와 통합으로, NX10의 기능 강화를 이뤘으며, 시간과 장소의 제약 없이 제품 데이터에 대한 접근이 가능하게 됐다. 이로써 고객들은 보다 현명한 결정에 기반한 최상의 제품 생산 환경을 마련할 수 있다”고 말했다.

제품이 더욱 복잡해짐에 따라 전세계에서 제품 설계 시 3D 모델링을 선호하고 있다. 그러나 기계(machinery) 분야와 복합 전자(complex electronics) 산업에서는 2D 도면으로 더욱 빠르고 쉽게 초기 설계가 가능하다. 새로운 2D 컨셉 설계용 솔루션을 통해 설계자들은 최대 3배 빠르게 새로운 컨셉 설계를 할 수 있다. 일단 컨셉 작업이 끝나면 설계자는 쉽게 3D형태로 변환하여 모델을 완성할 수 있다.

강화된 NX Realize Shape은 디자이너들로 하여금 기존의 모델링(modelling) 방법을 혁신한 지오메트리 제어 기술을 통해, 매우 스타일리쉬한 형상이나 복잡한 외관을 가진 제품이 시장에 출시 되는 것을 돕는다.

NX Realize Shape은 부드럽게 흘러가는 모양의 3D 지오메트리 생성을 위한 수학적 접근법인 분할 공법(sub-division modeling)에 기초하고 있으며, 엔터테이먼트 산업에서 시작이 되었다. 이 툴은 NX에 완벽하게 통합되어 있다. 이를 통해 자유 형태의 디자인과 상세 설계 시 서로 다른 프로그램을 사용함으로 인해 발생했던, 여러 과정을 거치는 번거로움을 없애, 제품 개발 시간을 단축 시켜준다.

NX10의 새로운 터치 기반의 인터페이스는 MS 윈도우즈(Microsoft’s Windows) 운용 체제에서 구동되는 태블릿에서 사용이 가능하다. 시간과 장소 구애 없이 NX를 통한 협업 및 생산성 향상이 보다 원활하게 된 것이다. Active Workspace를 통한 지멘스의 PLM 솔루션인 팀센터(Teamcenter) 소프트웨어와의 긴밀해진 통합 기능으로, 사용자는 다양한 외부 데이터 소스에서라도 관련된 정보들을 쉽게 찾을 수 있다. Active Workspace는 어느 지역 어떤 기기로든 웹을 통해 접속할 수 있다.

NX10은 몇 가지 추가적인 CAD/CAM/CAE 기능들의 개선이 있으며 특히 새로운 NX CAE의 다중 물리(multiphysics) 해석 환경은 두 개 이상의 솔버(solvers)들을 연결시켜 복잡한 시뮬레이션을 수행하는 과정을 빠르게 수행할 수 있는 시뮬레이션 통합 기능을 개선하였다. 이러한 다중 물리 해석 환경은 일관된 룩앤필(look and feel)을 제공함으로써 엔지니어들이 일반적인 요소 타입(element type)과 속성(properties), 경계조건(boundary conditions), 솔버 제어(solver control)와 옵션들을 이용하여 동일한 메쉬(mesh)에 손쉽게 연계 솔루션(coupled solution)을 만들 수 있도록 지원한다.

NX CAM의 산업 특화된 기능들은 엔지니어들이 빨리 프로그램을 짤 수 있도록 하고, 더욱 품질 높은 부품 개발을 돕는다. 새롭게 만들어진 다이나믹하게 조절되는 러핑 가공 전략 생성 기능은 자동으로 파트 지오메트리에 적용되어 품질 높은 툴 경로(Tool path)를 생성하여 금형 가공을 가능하게 한다. NX CMM(coordinate-measuring machines)의 새로운 자동 측정 프로그램 기능은 PMI(Product Manufacturing Information)를 읽어 판독하여 자동으로 측정 프로그램 경로를 생성한다. 이 작업으로 현재의 터치 포인트 방법 보다 더 빠르게 만들어진 제품의 측정 검사를 진행할 수 있다.

NX10은 자동차 조립 제조를 위한 새로운 생산 라인 설계 기능도 제공한다. The new line designer 애플리케이션은 엔지니어들이 NX를 통해 제품 라인의 도면을 설계하고 시각화 할 수 있게 해준다. 또 팀센터와 지멘스의 디지털 매뉴팩처링 솔루션인 테크노매틱스(Tecnomatix) 소프트웨어로 설계를 관리하고 제조 과정을 인증하고 최적화 할 수 있다.

NX10은 2014년 12월에 출시될 예정이다. NX10의 새로운 기능에 대한 자세한 정보는 www.siemens.com/plm/nx10에서 확인할 수 있다.

지멘스 PLM 소프트웨어에 대한 더욱 자세한 정보는 아래 사이트에서 확인할 수 있다.www.siemens.com/plm

Follow us on Twitter at www.twitter.com/siemens_press

Siemens PLM Software 소개

지멘스 산업 자동화 사업 본부의 Siemens PLM Software는 전 세계 약 900만 건 이상의 라이선스 시트를 공급하며, 7만 7,000명 이상의 고객을 보유하고 있는 세계적인 PLM 소프트웨어 및 서비스 공급업체다. 미국 텍사스주 플라노에 본사를 두고 있는 Siemens PLM Software는 수천 개 기업의 계획 및 개발부터 생산과 지원에 이르기까지 수명주기 프로세스를 최적화함으로써 훌륭한 제품을 만들 수 있게 돕는다. HD-PLM 비전은 제품을 만드는 과정에 속한 모든 사람들이 제품을 만들 때 필요한 정보를 원하는 때에 제공해 스마트한 결정을 내릴 수 있게 한다. Siemens PLM Software 제품과 서비스에 대한 자세한 정보는 www.siemens.com/plm에서 제공된다.

Siemens Industry Automation Division 소개

지멘스의 산업 자동화 사업 본부(Nuremberg 소재)는 자동화 기술, 산업용 제어기술, 산업용 소프트웨어의 선도적인 조합으로 제품 설계에서부터 생산과 서비스에 이르는 전반적인 밸류체인(Value Chain)을 지원하고 있다. 지멘스 PLM 소프트웨어 솔루션으로 자동화 사업부는 새 제품의 시장에 출시되기까지의 기간을 50%로 단축시킬 수 있다. 지멘스 산업 자동화 사업 본부는 Industrial Automation Systems, Control Components and Systems Engineering, Sensors and Communications, Siemens PLM Software, 그리고 Water Technologies의 5개의 사업부로 구성되어 있다. 보다 자세한 정보는 웹사이트 www.siemens.com/industryautomation에서 확인할 수 있다.