콘텐츠로 바로가기

14 October 2013

지멘스 PLM 소프트웨어, 산업 전반 제품 개발 생산성이 5배 향상된 CAD/CAM/CAE 통합 솔루션 NX 9 출시

NX 9에 추가된 수백 가지 기능으로 자유 곡면 형상 설계, PLM 통합과 제품 개발 의사결정 프로세스 강화

2013년 10월 16일, 서울 – 세계 선도적인 PLM (Product Lifecycle Management) 솔루션과 서비스 공급업체인 지멘스 PLM 소프트웨어는 CAD/CAM/CAE 통합 솔루션인 최신 NX 9 software (NX 9)을 출시한다고 밝혔다. NX 9에는 제품 개발 과정에서의 유연성을 강화함과 더불어 다양한 산업 부문에서 5배의 생산성 향상을 가능하게 하는 새로운 기능과 획기적인 기술이 추가됐다.

최신 NX 9는 2D데이터 수정을 용이하게 하는 동기식 기술(synchronous technology) 등의 툴이 새롭게 추가됐으며, 4세대 설계(4GD) 기술 도입으로 대용량 어셈블리의 설계 생산성을 향상시켰다. 또한 NX Realize Shape™ 소프트웨어는 뛰어난 제품 개발 통합을 가능하게 하는 최첨단 자유 형상 설계 툴 셋을 제공한다

NX 9는 또한 지멘스의 액티브 워크스페이스(Active Workspace) 환경을 통해 PLM 통합 과정을 더욱 긴밀하게 하며 CAD/CAM/CAE 통합 솔루션 전반에 걸쳐 다양한 기능이 강화됐다. 특히, 새롭게 추가된 기능은 자동차, 항공, 조선, 소비재, 산업 기계 등 각종 산업 전반에서 흔히 직면하는 문제를 해결하고 가치를 창출하도록 돕는다.

지멘스 PLM 소프트웨어의 제품 소프트웨어 엔지니어링 부문 수석 부사장인 짐 러스크(Jim Rusk)는 “NX 9는 지멘스뿐만 아니라 지멘스 고객과 제품 개발을 위해 매우 중요하고 획기적인 발전을 가능하게 하는 솔루션”이라며, “2D와 연동되는 동기식 기술, 4GD, 그리고 NX Realize Shape 등의 기능 향상을 통해 고객의 제품 개발 생산성을 제고함과 동시에 유례없는 설계 유연성을 제공한다. 또한 액티브 워크스페이스 솔루션으로 고객이 보다 현명한 의사결정을 통해 보다 좋은 제품을 생산할 수 있는 HD(High Definition)-PLM 사용자 인터페이스를 강화했다”고 밝혔다.

전세계적으로 제품 설계 시3D 모델링을 선호하고 있는 추세지만 여전히 모든 산업의 제품 개발 단계에서 다양한 디지털 포맷으로 작성된 2D 도면과 제품 데이터를 사용하는 경우가 많다. 그러나 서로 호환되지 않는 데이터 구조와 일관성 없는 CAD 기술로 인해 2D 파일 작업 시 상당 시간이 소요된다. 2D 설계를 위한 동기식 기술은 이런 문제점을 해결하며 2D 데이터에 지능을 부여해 사용자가 데이터를 변환할 필요 없이 멀티CAD 2D 파일을 5배 이상 빠르게 직관적으로 수정할 수 있도록 했다. 이는 특히 많은 양의 2D 레거시 데이터를 활용해야 하는 자동차, 항공, 그리고 기계 산업 등에서 유리하게 활용할 수 있다.

PLM 조사 자문 기업인 라이프사이클 인사이트(Lifecycle Insights)의 수석 애널리스트인 채드 잭슨(Chad Jackson)은 “지멘스의 2D 동기식 기술은 드래프트와 스케치 작업 시 발생하는 많은 문제점을 해결하는 차세대 2D 작업 툴”이라며, “동기식 기술은 2D 도면에 내재된 기하학적 관계를 이해해 변환이 필요한 과정에서 지능화된 수정이 가능하도록 사용자가 조정한 추정치를 적용한다. 또한 신속한 성능을 보장하기 위해 이러한 추정치를 모든 과정에 동일하게 적용하는 대신 국지적으로 적용한다.

NX 9의 Realize Shape 기능은 지멘스만의 특별한 자유 형상 설계 환경을 제공해 고도로 스타일리쉬한 형상이나 복잡한 표면을 가진 제품 생산을 돕는다. 이는 자유 곡면 설계에 있어서 기존의 CAD/CAM/CAE 소프트웨어 패키지와 결합된 가장 선도적이며 사용하기 쉽고, 유연한 툴을 제공하는 업계의 유일한 솔루션을 제공한다. Realize Shape를 통해 다양한 소비재를 생산하는 기업과 항공, 의료와 해양 산업의 기업들이 자유 형상 설계와 엔지니어링 개발 과정에서 각각의 다른 툴을 사용해야 하는 번거로움을 없애고 제품 개발 시간을 단축할 수 있도록 한다.

또한, 이번 NX 9에 추가된 수백 가지의 기능들을 통해 CAD, CAM 그리고 CAE의 모든 면을 강화했다. 4GD의 도입은 협업과 컨텍스트 설계(design-in-context)을 보다 다면적이고 효율적인 방법으로 작업할 수 있도록 돕는다. 이는 수백만 가지의 부품으로 이뤄진 복잡하고 규모가 큰 제품의 개발을 가속화하는 새로운 설계/데이터관리 패러다임이다. 세계에서 가장 널리 이용되는 디지털 라이프사이클 관리 시스템인 지멘스 Teamcenter® 소프트웨어의 혁신적인 인터페이스 Active Workspace 2.0의 내장은 NX 9 사용자들이 다양한 외부 데이터 소스로부터 작업 관련 부품, 할당 업무, 워크플로우, 요구사항과 제품 사양을 신속하게 검색할 수 있도록 한다.

새로운 NX CAE 도구는 복잡한 경계조건 설정에 소요되는 시간을 75% 줄임으로써 비행기 엔진의 열 시뮬레이션 과정을 개선시켰다. 또한 NX CAE의 병렬 열해석 솔버(parallel thermal solver)는 대규모 모델 시뮬레이션을 도와 신속한 결과를 얻을 수 있도록 한다. 전산 능력, 정확도 및 범용성에서 최고의 기능을 자랑하는 FEA 툴인 NX Nastran 소프트웨어 기능도 한층 강화돼 소음, 진동, 정숙성(NVH) 시뮬레이션에 소요되는 시간을 절반으로 단축했다.

생산부문에 도입된 NX의 새로운 기능들은 CAM와 CMM 프로그래밍을 더욱 빠르고 유연하게 할 수 있도록 강화했다. 금형 가공 절단면 관리 기능은 시각화 기능을 제공, 더욱 효율적인 프로그래밍을 위한 사용자 상호 작용을 가능케 한다. 특히 복잡한 부품의 프로그래밍 작업 속도를 최대 40% 향상함과 동시에 정확한 가공 전략 컨트롤을 실현시켰다. 멀티 부품 프로그래밍은 프로그래머가 유사한 부품 설정 과정에서 일련의 가공 작업을 재사용할 수 있게 됐다. 예컨대 한 가지 설정 안에 같은 부품이 여섯 가지가 포함돼 있다면 프로그래밍 작업 속도를 최대 4배까지 가속화할 수 있다.

NX 소프트웨어의MRL Connect 기능은 NX CAM과 Teamcenter의 제조 리소스 라이브러리(Manufacturing Resource Library, MRL)를 직접 연결해 프로그래머들이 표준 작업 툴과 고정 설비, 그리고 각종 템플릿 관련 자료에 쉽게 접근할 수 있도록 돕는다. 최신 버전의CMM Inspection Programming은 솔리드 외에도 판금 부품에 대한 품질 검사 기능이 추가돼 항공/방위 산업체와 첨단 전자 장비, 자동차 생산 업체에 고도로 자동화된 검사 프로그래밍 솔루션을 제공한다.

NX 9는 현재 이용 가능하며 NX 9의 새로운 기능에 대한 보다 자세한 정보는 www.siemens.com/plm/nx9에서 확인할 수 있다.

Siemens PLM Software 소개
지멘스 산업 자동화 사업 본부의 Siemens PLM Software는 전 세계 약 700만 건 이상의 라이선스 시트를 공급하며, 7만 1,000명 이상의 고객을 보유하고 있는 세계적인 PLM 소프트웨어 및 서비스 공급업체다. 미국 텍사스주 플라노에 본사를 두고 있는 Siemens PLM Software는 전세계 기업들과의 협력을 통해 오픈 솔루션을 공급함으로써 그들로 하여금 보다 많은 아이디어를 성공적인 제품으로 생산시킬 수 있도록 돕고 있다. Siemens PLM Software 제품과 서비스에 대한 자세한 정보는 http://www.siemens.com/plm www.siemens.com/plm에서 제공된다.

Siemens Industry Automation Division 소개
지멘스의 산업 자동화 사업 본부(독일 뉘른베르크 소재)는 제품 설계에서부터 생산과 서비스에 이르는 산업 선도적인 자동화 기술, 산업용 제어 기술, 그리고 산업용 소프트웨어의 조합과 함께 업계의 고객들에게 전체적인 가치 사슬을 지원하고 있다. 지멘스 PLM 소프트웨어 솔루션으로 자동화 사업부는 새로운 제품의 시장 출시 시간을 50%로 단축시킬 수 있다. 지멘스 산업 자동화 사업 본부는 5개의 사업부로 구성돼 있다: Industrial Automation Systems, Control Components and Systems Engineering, Sensors and Communications, Siemens PLM Software, 그리고 Water Technologies. 보다 자세한 정보는 웹사이트 www.siemens.com/industryautomation에서 확인할 수 있다.

<주> Siemens 및 Siemens 로고는 Siemens AG의 등록 상표이다. Solid Edge, NX 및 Teamcenter, 기타 Siemens 로고와 등록 상표들은 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 와 그 계열사가 보유하고 있는 등록 상표 또는 상표로서, 언급된 모든 상표는 각 소유자의 재산이다.