콘텐츠로 바로가기

Nuremberg, 02 April 2013

지멘스 PLM 소프트웨어, 항공기체 설계작업 시간 40% 단축 최신 Syncrofit 출시

지멘스 PLM 소프트웨어는 복잡한 항공기 기체(airframe) 어셈블리와 대형 항공 구조물의 효율적인 설계와 제조를 지원하는 Syncrofit™ 소프트웨어의 최신 버전을 출시했다고 밝혔다. 이번에 새롭게 출시한 버전에는 신규 패스너 레이아웃과 부품 크기 조절 기능이 추가돼 기체 엔지니어들이 패스너 패턴 생성, 최초 부품 크기 조절, 설계 검증과 이후의 설계 변경 작업 시간을 40%까지 단축할 수 있게 됐다. 그리고 Syncrofit 13은 기존에 제조 엔지니어가 수동으로 수천에서 수백만 개에 이르는 기체 구조의 패스너들이 제대로 계획되고 어셈블리 설계 요구사항을 충족하는지에 대한 확인 작업을 제거해 준다. 또한 Syncrofit 13은 세계에서 가장 널리 이용되고 있는 지멘스 PLM 소프트웨어의 디지털 라이프사이클 관리 소프트웨어인 Teamcenter® 와 통합 확장된다.

기존에는 기체 패스너 데이터를 제조 기획 단계로 이전하는 작업에 대개 많은 시간이 소요됐으며, 또한 에러로 인한 생산 현장에서의 손실이 자주 발생하곤 했다. Syncrofit 13은 지멘스의 CAD/CAM/CAE 통합 솔루션인 NX™ 에 생산 능력이 검증된 Airframe Manufacturing Environment(AME) 모듈이 통합돼 지멘스의 기체 개발을 위한 제품 포트폴리오를 대폭 강화한다. AME는 CATIA® 소프트웨어 V5 CAD 시스템과 같은 이 기종과도 통합이 가능하며 엔지니어들이 기체 어셈블리 과정에서 부품의 변경 사항을 디지털 환경에서 정의할 수 있게 한다. 이는 기체 제조업체들이 직면하고 있는 개발 비용 절감, 제품 품질 향상, 그리고 신속한 출시 일정 단축 등과 같은 과제를 해결하는데 중요한 역할을 한다.

Syncrofit 13은 Teamcenter와 통합 확장 기능이 포함돼 있으며, 사용자들이 자동화된 제조 어셈블리 공정으로 데이터를 연결 및 관리할 수 있어 수동 작업할 시 발생하는 오류를 감소시키고 시간을 단축할 수 있게 한다. 또한, 오래된 제조 데이터의 사용을 방지해 불필요한 스크랩과 재작업을 줄일 수 있다.

지멘스 PLM 소프트웨어의 Specialized Engineering Software 부문 수석 부사장인 스티브 루비(Steve Luby)는 “Syncrofit 13은 홀(hole)과 패스너 제작 요구사항의 엔지니어링 데이터에 대한 수동 작업을 제거하며, CAD와 PLM 소프트웨어와의 통합이 더욱 강화돼 생산력을 향상시킨다. 이는 항공 구조물의 효율적인 개발과 보다 현명한 설계 의사결정을 하는데 중요한 역할을 한다”며, “Syncrofit 13에는 엔지니어들이 보다 좋은 제품을 보다 빠르고 효율적으로 생산할 수 있도록 설계에서 제조단계의 전 과정을 추적 및 관리할 수 있도록 한다”고 전했다.

더 자세한 사항은 www.siemens.com/plm/syncrofit13에 제공됩니다..

지멘스 PLM 소프트웨어 트위터 https://twitter.com/SiemensPLM_KR.

Siemens PLM Software 소개

지멘스 산업 자동화 사업 본부의 Siemens PLM Software는 전 세계 6만 9천 5백 여 고객 사에 약 7백만 건 이상의 라이센스 시트를 공급하며, 71,000명 이상의 고객을 보유하고 있는 세계적인 PLM 소프트웨어 및 서비스 공급업체이다. 텍사스주 플라노에 본사를 두고 있는 Siemens PLM Software는 전세계 기업들과의 협력을 통해 오픈 솔루션을 공급함으로써 그들로 하여금 보다 많은 아이디어를 성공적인 제품으로 생산시킬 수 있도록 돕고 있다. Siemens PLM Software 제품과 서비스에 대한 자세한 정보는 http://www.siemens.com/industry에서 제공된다.

Siemens Industry Automation Division 소개

지멘스의 산업 자동화 사업 본부(Nuremberg 소재)는 제품 설계에서부터 생산과 서비스에 이르러 산업 선도적인 자동화 기술, 산업용 제어 기술, 그리고 산업용 소프트웨어의 조합과 함께 업계의 고객에게 전체적인 가치 사슬을 지원하고 있다. 지멘스 PLM 소프트웨어 솔루션으로 자동화 사업부는 새 제품의 시장에 출시 되는 시간을 50%로 단축시킬 수 있다. 지멘스 산업 자동화 사업 본부는 5개의 사업부로 구성되어 있다: Industrial Automation Systems, Control Components and Systems Engineering, Sensors and Communications, Siemens PLM Software, 그리고 Water Technologies. 보다 자세한 정보는 웹사이트 www.siemens.com/industryautomation에서 확인 할 수 있다.

Note: Siemens 및 Siemens 로고는 Siemens AG의 등록 상표이다. Teamcenter 및 Siemens 로고와 등록 상표들은 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 와 그 계열사가 보유하고 있는 등록 상표 또는 상표로서, 언급된 모든 상표는 각 소유자의 재산이다.