콘텐츠로 바로가기

25 May 2011

Nordex – 복합소재 풍력 터빈 블레이드 개발에 VISTAGY FiberSIM 소프트웨어 선택

미국 매사추세츠 주, 월섬, 2011년 5월 25일—산업 특화 공학 소프트웨어 및 서비스 제공 업계의 선도 기업인VISTAGY, Inc.는 세계적인 고효율 풍력 터빈 제조업체 Nordex (Xetra Stock Exchange: NDX1)가 복합소재 풍력 터빈 블레이드를 위한 설계에서부터 제조에 이르는 전 과정의 효율을 위해 FiberSIM® 소프트웨어를 구매했다고 오늘 발표했습니다. Nordex는 상세한 플라이 설계, 정밀한 평면 패턴 및 제조 산출량, 공학 배포를 위한 완벽한 문서화를 개발하기 위해 FiberSIM을 사용하고 있습니다.

Nordex는 FiberSIM을 통해 제품 개발 공정의 자동화를 향상시키고 어셈블리 글루 갭을 최적화할 수 있습니다. Nordex는 또한 FiberSIM이 자사의 Creo Elements/Pro (구 Pro/ENGINEER) CAD 시스템 내에서 사용할 때 복합소재 설계 및 제조를 위한 강력한 도구라고 밝혔습니다. FiberSIM은 PTC Creo Elements/Pro, Dassault Systèmes CATIA, Siemens NX CAD 시스템에 완전히 통합됩니다.

“설계와 분석 간의 데이터 전송은 시간 소모가 심한 작업일 수 있다”라고 Nordex 로터 블레이드 사업부 수석 설계자 Hendrik Klein은 말합니다. “그러나 우리가 CAE 분석 도구에 효율적인 인터페이스를 갖춘 설계 도구를 가지고 있다면 제품 개발 주기를 확연히 줄일 수 있다는 것을 테스트 단계에서 알게 되었습니다.”

“또한 FiberSIM은 개발 공정의 자동화를 향상시키고 블레이드 품질을 개선하며 공장의 시간 소모적인 재작업을 줄여줍니다”라고 덧붙였습니다.”

“풍력 에너지의 대표적인 기업 Nordex가 FiberSIM의 가치를 인식하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다”라고 VISTAGY의 제품 및 시장 전략 이사 Olivier Guillermin 박사는 밝혔습니다. “풍력 산업이 대규모의 복잡성이 커진 블레이드 설계 쪽으로 발전함에 따라 전 세계적으로 풍력 블레이드 엔지니어링 공정은 성숙 단계에 진입하고 있고, VISTAGY의 제품과 서비스는 이러한 발전에 주요한 역할을 담당하고 있습니다.”

Nordex 소개
메가와트 터빈 공급업체의 기술적 선도 기업인 Nordex는 특히 대규모 풍력 터빈의 글로벌 트렌드를 통해 발전하고 있습니다. 회사의 제품 범위에는 세계적으로 가장 큰 시리즈에 해당되는 풍력 발전 시스템이 포함되고(N80/N90/N100, 2,500 kW) 지금까지 이러한 터빈이 1500 단위 이상 생산되었습니다. 즉, Nordex는 이 분야의 경쟁사들과 비교했을 때 대형 터빈의 운영 경험 측면에서 주요한 이점을 갖추고 있습니다. 전반적으로 Nordex는 전 세계적으로 6,600 MW의 한도가 넘는 4,400 단위 이상의 터빈을 설치했습니다. 또한 Nordex는 사업 중 수출이 95% 이상을 차지함으로써 세계적인 개발 도상 지역에서 안정적인 위치를 점하고 있습니다. Nordex는 현재 19개국에 지점과 자회사를 운영 중입니다. 총 직원은 세계적으로 2500명 이상입니다.

VISTAGY, Inc.에 관하여
VISTAGY, Inc.는 업계 특정 공학 소프트웨어 및 서비스를 제공하는 세계적인 주요 회사로서 설계 주기 초기에 현명한 결정을 내리는데 도움이 되는 다양한 제품을 창조합니다. 이 회사는 전문 설계 과정 지식 및 업계 전문 기술을 적용하여 상업용 3D CAD 플랫폼의 기능성을 강화함으로써 세계적으로 가장 난해한 공학 기술 문제에 대한 해결책을 창조합니다. 그 결과, 고객 회사들은 공학 데이터의 재사용을 시사적으로 증가시키며, 궁극적으로 비용이 절감되고 품질이 향상되며 시장 진출 시간이 단축됩니다. VISTAGY사는 Bombardier Aerospace, General Motors 및 Sinomatech Wind Power Blade Co. 등 항공우주, 자동차 및 풍력 에너지 분야의 수백개 주요 제조업체들의 전략적 파트너입니다. 미국 매사추세츠주 Waltham시에 본부(www.vistagy.com)가 있습니다.

“VISTAGY. Engineer success.”™

VISTAGY, VISTAGY 로고, FiberSIM 및 Engineer Success는 미국 및 다른 국가들에 소재한 VISTAGY, Inc.의 등록 상표 또는 상표입니다. 본 글에 인용된 모든 다른 회사들 및 제품들은 각 보유자들의 상표들 또는 등록 상표들을 가지고 있습니다.

###

본 보도자료는 2011년 12월, Vistagy가 Siemens PLM Software에 인수합병 되기 전에 Vistagy, Inc.명으로 배포된 자료입니다.

대표 문의처

Jeff Grossman
+1 781 250 6895
jeff.grossman@vistagy.com