콘텐츠로 바로가기

11 March 2011

Frost & Sullivan, 2011 글로벌 고객 가치 증진상 수상 기업으로 VISTAGY 선정

미국 매사추세츠주, 월섬, 2011년 5월 11일 — 산업별 엔지니어링 소프트웨어 및 서비스 공급업체의 선두 주자인 VISTAGY, Inc.는 오늘 복합재료 설계 엔지니어링 솔루션 분야의 활동을 인정받아 Frost & Sullivan Global 2011 Customer Value Enhancement Award를 수상했다고 발표하였습니다. 고객 가치 증진의 공로를 인정하는 Frost & Sullivan 상은 서비스 또는 제품에서 고객이 시현하는 투자수익률을 증진하는 데 초점을 맞추면서 매년 고객의 가치를 앞서 창조하는 전략을 수행하는 데 우수한 성과를 보인 기업에게 수여됩니다.

Frost & Sullivan의 우수 사례 보고서에 따르면 “VISTAGY는 자사의 독특한 핵심 기술, 해당 분야 전문 기술 및 공정 지식을 적용하여 혁신적이고 생산적인 고객 주도 솔루션을 생산하여 여러 분야에서 선두 주자로 자리매김했습니다.”라고 밝혔습니다. 조직의 일관적인 수행과 늘어나는 고객 기반은 미국을 비롯한 전세계에서 제조 경쟁력을 주도할 수 있는 가능성을 겸비한 우수한 솔루션 제품군이라는 점을 증명합니다.

Frost & Sullivan의 프로그램 매니저 Arunkumar Janarthanan는 “VISTAGY는 29%의 수익 상승과 우수 고객 증가로 증명된 것처럼 수많은 사용자에게 독특한 솔루션을 제공하는 자사의 방식을 분명히 가다듬었습니다. 우리의 연구 조사를 통해 이 회사의 설계 엔지니어링 솔루션에 대한 고객 중심 제품군은 설계와 제조 분야에 있어서 가장 어려운 문제를 해결하는 능력으로 널리 인정받고 있다는 점을 확인했습니다. VISTAGY는 다른 PLM 회사가 직면한 문제들을 효과적으로 해결하는 선구적인 솔루션을 제공하므로 최종 사용자들 사이에서 매우 우수한 브랜드 인지도를 달성할 수 있었던 것으로 생각합니다.”라고 밝혔습니다.

보고서에는 “VISTAGY의 기술력으로 이 회사를 여러 CAD 플랫폼에 효과적으로 통합시킬 수 있었습니다. 최종 사용자의 요구를 효과적으로 처리하고 제품 배송 능력을 향상시키기 위해 수많은 CAD와 PLM 솔루션을 VISTAGY와 협력하는 파트너에 제공합니다. Dassault Systèmes를 비롯하여 Siemens PLM와 PTC 같은 일부 선두 PLM 솔루션 제공업체는 VISTAGY와 협력하여 VISTAGY 솔루션의 독특한 강점과 고객이 해당 분야 리더로 VISTAGY를 인정한 점을 증명하는 FiberSIM® 복합재료 엔지니어링 모듈을 통해 해당 분야 전문 기술을 활용하고 있습니다.”라는 사실을 강조하고 있습니다.

아울러, 보고서는 “신속한 시장 진입 시간, 최적의 자재 사용, 총 설계 비용 절감 및 비용 예측 능력 개선”을 보증하는 VISTAGY의 운송용 좌석 설계용 Seat Design Environment™(SDE) 소프트웨어에 대해 찬사를 보내고 있습니다.

VISTAGY 제품 관리 및 마케팅 담당 부사장 Bruce Boes는 “이 상을 수상하게 되어 자랑스럽게 생각하며 당사의 활동을 인정해 준 Frost & Sullivan에게 감사의 말을 전하고 싶습니다.”라고 말하면서 "항공 우주, 자동차, 풍력 에너지 및 해양 시장을 겨냥한 소프트웨어와 서비스에 산업별 접근 방식을 취함으로써, 자재 사용을 최적화하고, 중량을 줄이며, 강도 대 중량 비율을 늘리고, 새로운 프로세스를 새롭게 도입하며, 최신 자재를 편입하여 적은 비용으로 많은 일을 할 수 있게 하는 고객 주도 솔루션을 제공할 수 있게 되었습니다.

이러한 노력으로 당사의 영향력을 기존 복합재료에서 항공기 기체 조립, 패스너 관리, 운송용 좌석과 같은 여러 전문 분야로 확장하게 되면서 VISTAGY가 복합재료 설계 엔지니어링 분야의 명백한 선두 주자로 자리매김하게 되었습니다.”라고 덧붙였습니다.

Frost & Sullivan 소개
성장 제휴 기업인 Frost & Sullivan은 고객사가 성장을 가속화하고 성장, 혁신 및 리더십 부분에서 최고의 위치에 도달할 수 있도록 지원합니다. 이 회사의 성장 제휴 서비스는 CEO와 CEO의 성장 팀에게 통제된 연구와 우수 사례 모델을 제공하여 강력한 성장 전략의 생성, 평가 및 이행을 촉진합니다. Frost & Sullivan은 6대 주에 걸친 40여 사무소에서 글로벌 1,000대 기업, 신흥 기업 및 투자 커뮤니티와 제휴한 50년간의 경험을 최대한 활용합니다. 당사의 성장 제휴에 참여하려면 http://www.awards.frost.com를 방문하시기 바랍니다.

VISTAGY 소개
VISTAGY, Inc.는 설계 주기 초기에 더 많은 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있도록 풍부한 제품 설명을 생성해내는 산업별 엔지니어링 소프트웨어 및 서비스 분야의 글로벌 선두 업체입니다. 당사는 세계의 가장 복잡한 엔지니어링 문제들을 해결하는 솔루션을 창조하기 위해 특화된 공정 지식과 영역 전문 기술을 적용하여 업무용 3D CAD 플랫폼을 개선합니다. 이에 따라 고객들은 엔지니어링 데이터의 재사용을 증가시키고 궁극적으로 비용을 절감하며, 품질을 개선하고 시장 출시 시기를 크게 앞당길 수 있습니다. VISTAGY는 Bombardier Aerospace, General Motors, 및 Sinomatech Wind Power Blade Co. 등 항공 우주, 자동차 및 풍력 에너지 산업에서 활동하는 수많은 선두 제조업체의 전략적 파트너입니다. 본사는 미국 매사추세츠주 월섬시에 있으며 웹사이트는 www.vistagy.com입니다.

VISTAGY…Engineer success.™

VISTAGY, VISTAGY 로고, FiberSIM, Seat Design Environment 및 Engineer Success는 미국 및 기타 국가들에 소재한 VISTAGY, Inc.의 등록상표 또는 상표입니다. 본 글에 인용된 모든 다른 회사들 및 제품들은 각 보유자들의 상표들 또는 등록상표들을 가지고 있습니다.

###

본 보도자료는 2011년 12월, Vistagy가 Siemens PLM Software에 인수합병 되기 전에 Vistagy, Inc.명으로 배포된 자료입니다.

대표 문의처

Jeff Grossman
+1 781 250 6895
jeff.grossman@vistagy.com