콘텐츠로 바로가기

15 March 2011

BAE Systems Composite Structures사 항공기 부품 설계 및 제조를 위해 VISTAGY사의 FiberSIM®을 선택

미국 매사추세츠주 WALTHAM시, 2011년 3월 15일 — 산업 특정 공학 소프트웨어 및 서비스 제공 업계의 주요 회사인 VISTAGY, Inc.는 오늘 BAE Systems Composite Structures Inc.가 보조 동력 장치 공기실(plenum)을 포함한 상업용 항공기 프로그램의 부품 설계 및 제조를 위해 FiberSIM® 소프트웨어를 구입했다고 발표했습니다. BAE Systems Composite Structures는 10년 이상 VISTAGY와 협력해 왔으며, FiberSIM을 Rolls Royce, Bell Helicopter 및 Raytheon 프로그램에 사용해 왔습니다.

BAE Systems Composite Structures는 FiberSIM을 사용하여 플라이 개발, 템플릿 작성 및 플랫 패턴 디지털화 작업을 수동적으로 수행하는 힘든 과정을 제거함으로써 제품 개발 주기시간을 단축시키고 비용을 절감합니다. 뿐만 아니라, BAE Systems Composite Structures는 FiberSIM이 추진하는 최첨단 제조 공정을 이용하여 적층 시간을 감소하고 반복 적용 능력을 향상시킬 수 있습니다.

"항공우주 업계에서는 최종 기한의 엄수가 필수적이며, FiberSIM은 최종 기한에 부응할 수 있도록 다양한 방면에서 도움을 준다"고 BAE Systems Composite Structures의 U.S. Combat Systems 부문 제조 공학 담당 Tim Stewart씨는 말합니다. "예를 들면, 엔지니어는 프로젝트를 시작할 때 실제로 어떤 문제들이 발생할 것인지에 대해 알 수 없습니다. 그러나 FiberSIM의 신뢰할 수 있고 확고한 시뮬레이션 기능을 이용하면 부품이 제조 단계에 도달하기 훨씬 이전에 문제의 발생 여부에 대해 알 수 있으므로 많은 시간을 절약할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 과거의 경우 플랫 패턴을 만들려면 공구 세트가 도달할 때까지 기다려야 했습니다. 12주에서 16주의 시간이 걸릴 수 있습니다. FiberSIM을 사용하면 공구를 보기도 전에 플랫 패턴을 만들 수 있으며, 공구가 도착하면 모든 작업 준비가 되어 있습니다."

"BAE Systems Composite Structures는 많은 최첨단 항공기 제조에 관여하고 있으므로 함께 그러한 작업에 참여할 수 있는 기회를 귀중하게 생각한다"고 VISTAGY의 제품 및 마케팅 전략 담당 이사 John O'Connor씨는 말합니다. "BAE Systems Composite Structures를 비롯한 기타 많은 업계 주요 회사들과 당사의 사업 관계가 입증해 주는 것은 당사의 전문 기술 그리고 항공우주 업계에 혁신적인 솔루션을 제공하려는 노력에 대한 신뢰입니다."

BAE Systems Composite Structures에 대한 소개
BAE Systems사는 세계적인 방위, 보안 및 항공 우주회사로서 전세계에 약 107,000명의 직원들이 있습니다. 이 회사는 공군, 육군 및 해군에 대한 전범위 제품 및 서비스를 비롯해 고급 전자, 보안, 정보 기술 솔루션 및 고객 지원 서비스를 제공합니다.

VISTAGY사 소개
VISTAGY, Inc.는 산업 특정 공학 소프트웨어 및 서비스를 제공하는 세계적인 주요 회사로서 설계 주기 초기에 현명한 결정을 내리는데 도움이 되는 풍부한 제품 사양을 창출합니다. 또한 이 회사는 전문 공정 지식 및 전문 분야 기술을 적용하여 상업용 3D CAD 플랫폼의 기능을 강화함으로써 세계에서 가장 난해한 공학 문제에 대한 솔루션을 제공합니다. 그 결과 고객 회사들의 공학 데이터 재사용 능력이 크게 증가하고, 궁극적으로 비용이 절감되며 품질이 향상되고 시장 진출 시간이 단축됩니다. VISTAGY는 Bombardier Aerospace, General Motors, Sinomatech Wind Power Blade Co. 등 항공우주, 자동차 및 풍력 에너지 분야의 수 백개 주요 제조업체들의 전략적 파트너입니다. 미국 매사추세츠주 Waltham시에 본부(www.vistagy.com)가 있습니다.

VISTAGY 는 성공을 설계한다.™
VISTAGY, VISTAGY 로고, FiberSIM 및 Engineer Success는 미국 및 다른 국가들에 소재한 VISTAGY, Inc의 등록상표 또는 상표입니다. 본 글에 인용된 모든 다른 회사들 및 제품들은 각 보유자의 상표 또는 등록상표를 가지고 있습니다.

###

본 보도자료는 2011년 12월, Vistagy가 Siemens PLM Software에 인수합병 되기 전에 Vistagy, Inc.명으로 배포된 자료입니다.

대표 문의처

Jeff Grossman
+1 781 250 6895
jeff.grossman@vistagy.com