콘텐츠로 바로가기

01 August 2010

Bombardier Aerospace, VISTAGY의 SyncroFIT® 소프트웨어로 체결장치 관리 공정 변혁

미국 매사추세츠 주 월섬, 2010년 8월 31일 — 특정산업용 공학 소프트웨어 및 서비스 제공업계의 주요 회사인 VISTAGY, Inc.는 오늘 Bombardier Aerospace사(토론토 증권 거래소: BBD)가 시간을 절약하고 상용 항공기 프로그램에 대한 조립 개발의 정확성을 향상시키기 위해 SyncroFIT® 소프트웨어를 구매하였으며, CSeries* 제트 여객기의 날개가 그 첫 적용대상이 될 것이라고 전했습니다. Bombardier는 SyncroFIT를 사용하여 연결부와 복잡한 조립품 내의 부품간 인터페이스를 완전히 정의하고 관리하며, 긴 계산과정을 자동화하고(예: 체결장치 그립 길이), 설계규칙을 확인하고, 자재명세서(BOM)를 만들 것입니다.

복잡한 항공기 기체 조립품의 설계적 정의를 관리하기 위해서는 서로 관련된 체결장치의 데이터가 수없이 많이 필요합니다. 전통적으로 이것은 수공정으로 취급되어 왔기 때문에 비용과 애로사항이 많았는데 특히 설계에 변경이 필요한 경우에는 더욱 그러했습니다. 이러한 노동집중적 공정을 자동화함으로써 SyncroFIT는 수공정의 특성인 시간과 비용을 현저히 절감할 수 있습니다.

Bombardier의 엔지니어들은 초기 테스트에서 복잡한 복합 날개 조립품의 홀과 체결장치를 정의하는 시간을 이전 방식인 수공정과 비교하여 약 75% 줄일 수 있었습니다. 조립품은 26개의 부품, 1,300개의 체결장치, 336개의 여러 가지 직경과 길이의 결합으로 이루어진 4개의 체결장치 기반 계열제품, 그리고 다양한 와셔와 칼라로 구성되어 있습니다. SyncroFIT는 이제 CSeries 항공기 날개의 세부 설계 단계에서 사용될 것이며 Bombardier는 유사한 결과를 기대하고 있습니다.

Bombardier가 VISTAGY의 FiberSIM® 복합 엔지니어링 소프트웨어를 항공기 프로그램용으로 표준화하려는 결정을 하자 SyncroFIT의 구매가 바로 진행되고 있습니다. 외판 두께의 다양성으로 인해 다양한 체결장치가 필요하며 설계의 복잡성이 높아지므로, 홀과 체결장치를 정의하는 것은 복합 항공기를 개발하는 회사에 있어서 특히 중요한 사안입니다.

SyncroFIT를 통해 항공기 기체 제조업체들은 시스템 기반 설계 접근법을 제공함으로써 시간을 절약하고 동급 최고의 제품을 제조할 수 있게 됩니다. 이를 통해 엔지니어들은 전체 항공기 기체 개발 공정을 통한 설계 결정과 엔지니어링 변경의 결과를 보다 잘 이해할 수 있습니다. 결과적으로 항공기 기체 제조업체들은 부품 설계 최적화에 주력할 수 있으며, 조립품 정의가 신속하게 업데이트될 것이며 계속적인 변경 중 설계 규칙 위반이 즉각적으로 표시될 것임을 확신할 수 있습니다.

“항공우주 산업에 대해 VISTAGY가 보유한 전문지식은 SyncroFIT의 기능에서 잘 나타납니다”라고 Bombardier Aerospace의 고급 제품 개발 이사인 Nick Perkins는 말합니다. “우리는 SyncroFIT를 통해 설계 정보를 보다 완전하게 포착 및 활용할 수 있으므로 항공기 개발 공정 전체의 효율성을 높일 수 있습니다.”

“세계 최첨단 항공우주 회사 중 한 곳과 관계를 넓힐 수 있는 기회를 가지게 되어 기쁩니다”라고 VISTAGY의 제품 및 시장 전략 이사인 Steve Peck은 말합니다. “Bombardier는 CSeries 항공기 프로그램의 날개 패키지를 위해 SyncroFIT를 채택함으로써, 항공기 기체 조립품의 조립 인터페이스, 연결부, 체결장치 및 홀 관리에 대한 업계 표준을 구축하는데 한 걸음 더 나아가고 있습니다.”

VISTAGY, Inc.에 관하여
VISTAGY, Inc.는 세계적인 주요 공학 서비스 소프트웨어 및 상담 서비스 제공 회사로서 상업용 3D CAD 시스템의 기능성을 강화하여 제품 개발 과정을 최적화시킵니다. VISTAGY는 거의 20년 동안 완전한 가상 제품의 정의를 포착하고, 기업 전체와 공급망에 걸쳐 공학 정보의 자동적 재사용 및 효율적 교환을 촉진하는 업계–특정 해결책을 제공해 온 개척적인 회사입니다. VISTAGY 해결책은 고객들이 생산성의 증가, 제품의 수명 기간에 걸친 의사소통의 개선, 설계 과정 초기의 정통한 의사 결정 능력 등을 통해 일정과 예산을 초과하지 않고 견고한 제품을 납품할 수 있게 해줍니다. 항공우주, 자동차, 차량의 내부 제작 및 풍력 에너지 업계의 200개 이상 세계 주요 제조업체들이 이 회사의 고객입니다. VISTAGY사는 미국 매사추세츠주 Waltham시에 본부가 있으며, +1.781.250.6800으로 전화를 하시거나 www.vistagy.com을 방문하실 수 있습니다.

“VISTAGY. Engineer success.”™
VISTAGY, VISTAGY 로고, SyncroFIT, FiberSIM 및 Engineer Success는 미국 및 다른 국가들에 소재한 VISTAGY, Inc의 등록 상표 또는 상표입니다. 본 글에 인용된 모든 다른 회사들 및 제품들은 각 보유자들의 상표들 또는 등록 상표들을 가지고 있습니다.<</p>

* CSeries는 Bombardier Inc. 또는 그 자사의 상표입니다.

###

본 보도자료는 2011년 12월, Vistagy가 Siemens PLM Software에 인수합병 되기 전에 Vistagy, Inc.명으로 배포된 자료입니다.

대표 문의처

Jeff Grossman
+1 781 250 6895
jeff.grossman@vistagy.com