콘텐츠로 바로가기

23 February 2010

Kaman, FiberSIM® 소프트웨어 사용으로 복합소재 헬리콥터 블레이드용 플라이 개발 시간 약 80% 단축 예상

미국 매사추세츠주, 월섬, 2010년 2월 23일 — 산업별 엔지니어링 소프트웨어 및 서비스의
선도적 공급업체인 VISTAGY, Inc.는 Kaman Aerospace Corporation(NASDAQ-GS: KAMN) 의 한 부문인 Kaman HelicoptersFiberSIM® 복합소재 엔지니어링 소프트웨어의 사용 권한을 취득하기 위한 계약을 체결했다고 오늘 발표하였습니다. 이 소프트웨어는 생산 가능성 여부를 조기에 알려주고 복합소재 제작 데이터를 작업 현장에 원활하게 전달함으로써 대형 복합소재 헬리콥터 블레이드를 위한 설계에서 제작까지의 과정을
간소화하기 위해 사용될 것입니다.

종합적인 평가에 근거하여 Kaman은 FiberSIM 사용으로 회사가 플라이 개발 시간을 180
시간에서 40 시간으로 78% 절감하고 평균 부품 레이업 시간을 32 시간에서 20 시간으로
38% 절감할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

OEM으로서 로터 블레이드 공급자이며 조립품, 구성품 및 세부부품의 주요 하청업체인
Kaman Helicopters는 복합소재 개발 과정을 표준화하기 위한 모범 관행을 개발 및 구현하기
위해 VISTAGY의 전문 서비스 조직을 채용함으로써 업계 선도적인 VISTAGY의 복합소재
지식을 활용할 것입니다. Kaman Helicopters는 FiberSIM을 Siemens NX 컴퓨터 이용 설계(CAD) 시스템에서 사용하고 있습니다. FiberSIM은 주요 3D 상용 CAD 시스템에 완전히 통합되어 특별히 첨단 복합소재로 된 제품을 개발하기 위한 강력한 기능을 제공합니다.

Kaman Helicopters는 복합소재 설계에서 각 플라이를 위한 플라이 평면 패턴을 정의하는
데에 시간이 너무 많이 걸렸기 때문에 FiberSIM을 선택하였습니다. FiberSIM을
구현함으로써 이 회사는 플라이 개발 및 레이업에 요구되는 시간을 크게 줄이고 그 제작
공정을 간소화함으로써 마침내 Mylar(마일라) 패턴 사용을 제거할 것으로 예상합니다.
Kaman Helicopters는 평면 패턴을 정의할 뿐만 아니라 레이저 투사 시스템을 구동하기 위한
데이터를 생성하기 위해 이 소프트웨어를 사용하고 있습니다. 두 곳의 다른 레이저 투사
장비 공급업체가 Kaman Helicopters에 VISTAGY를 추천하였습니다.

“복합소재로 작업하는 것은 극히 시간이 많이 걸리고 지루한 일입니다”라고 Kaman
Helicopters의 우수 블레이드 센터 및 하청 제품 그룹의 총지배인인 Tim Bates가
말했습니다. “ FiberSIM을 채택함으로써 우리는 비부가가치적인 작업을 자동화하여
커다란 생산성 향상을 달성하고, 전반적인 부품 품질 및 신뢰성을 향상하며, 우리의 재료
처리량을 증대할 수 있을 것으로 기대합니다. 항공우주 산업을 위한 복합소재
엔지니어링에서 VISTAGY의 선두적 역할도 그들과 협력하려는 우리의 결정에 중요한
요인이었습니다.”

VISTAGY의 항공 구조물용 제품 마케팅 및 전략 담당 이사인 Steve Peck은 “우리는
헬리콥터 산업의 선도적인 공급업체 중 한 곳과 협력하게 되어 기쁘게 생각합니다.
FiberSIM을 구현하고 항공우주 분야에서의 우리 전문 서비스 팀의 광범위한 경험을
활용함으로써 Kaman Helicopters가 생산성을 증대하여 사업 목표를 달성할 수 있으리라고
우리는 확신합니다”라고 말했습니다.

Kaman Helicopters 소개
Kaman Aerospace Corporation의 한 부문인 Kaman Helicopters는 KamanCorporation(NASDAQ-GS: KAMN) 그룹의 일원이며 항공우주 및 산업유통 시장에서 사업을 수행하고 있습니다. 이 그룹은 상용, 군용 및 일반 항공기용 복합 금속 및 복합소재
구조물 및 구성품의 하청업체로서 미군 및 연합군을 위한 기폭 장치를 설계 및 제작하며
SH-2G 및 K-MAX 헬리콥터를 마케팅 및 지원합니다.

VISTAGY, Inc.에 관하여

VISTAGY, Inc.는 세계적인 주요 공학 서비스 소프트웨어 및 상담 서비스 제공
회사로서 상업용 3D CAD 시스템의 기능성을 강화하여 제품 개발 과정을
최적화시킵니다. VISTAGY는 거의 20년 동안 완전한 가상 제품의 정의를 포착하고,
기업 전체와 공급망에 걸쳐 공학 정보의 자동적 재사용 및 효율적 교환을 촉진하는
업계– 특정 해결책을 제공해 온 개척적인 회사입니다. VISTAGY 해결책은 고객들이
생산성의 증가, 제품의 수명 기간에 걸친 의사소통의 개선, 설계 과정 초기의 정통한
의사 결정 능력 등을 통해 일정과 예산을 초과하지 않고 견고한 제품을 납품할 수 있게
해줍니다. 항공우주, 자동차, 차량의 내부 제작 및 풍력 에너지 업계의 200개 이상 세계
주요 제조업체들이 이 회사의 고객입니다. VISTAGY사는 미국 매사추세츠주
Waltham시에 본부가 있으며, +1.781.250.6800으로 전화를 하시거나
www.vistagy.com/ko을 방문하실 수 있습니다.

본 보도자료는 2011년 12월, Vistagy가 Siemens PLM Software에 인수합병 되기 전에 Vistagy, Inc.명으로 배포된 자료입니다.

대표 문의처

Jeff Grossman
+1 781 250 6895
jeff.grossman@vistagy.com