콘텐츠로 바로가기

02 June 2010

GKN Aerospace가 Bombardier CSeries의 윙릿 설계 및 제조용으로 VISTAGY의 FiberSIM® 및 SyncroFIT® 소프트웨어를 선택하다

매사추세츠주 월탬(미국), 2010년 6월 2일 — 산업별 엔지니어링 소프트웨어 및 서비스의 선두적인 공급업체인 VISTAGY, Inc.가 전 세계 항공 산업에 대한 선두적인 Tier One 공급업체인 GKN Aerospace(런던 증권거래소:GKN)에서 VISTAGY 전문 서비스뿐만 아니라 기체 조립 개발을 위해 SyncroFIT® 소프트웨어를 구매했다고 오늘 발표했습니다. GKN Aerospace는 FiberSIM® 합성 부품 엔지니어링 소프트웨어와 함께 SyncroFIT(VISTAGY AeroSuite의 두 구성 요소 모두)를 사용하여 진화하는 제품 개발 프로세스를 관리하고 Bombardier의 CSeries 항공기 프로그램용 최적화된 윙릿을 제공할 것입니다. 또한 프로세스 컨설팅, 모범 관행 개발 및 사용자 맞춤 교육을 비롯하여 광범위한 VISTAGY 전문 서비스를 사용하여 기술 투자 수익 극대화를 도모할 것입니다.

GKN Aerospace는 8년 이상 FiberSIM을 사용하여 Boeing 767의 윙릿, 최첨단의 Airbus A380 날개 및 Airbus A400M 날개보를 포함하여 고도로 복잡한 여러 가지 합성 부품을 설계했습니다. CSeries 윙릿용 SyncroFIT 채택으로 회사 간의 지속적인 파트너십이 확대되고 있습니다.

VISTAGY와 함께 개발한 Boeing 767 윙릿에 대한 프로세스를 기반으로, GKN Aerospace는 FiberSIM을 사용하여 프라이 기반에서 합성 부품의 구조 최적화 중에 발생하는 불가피한 설계 변경 사항에 대해 회사가 빠르게 대응할 수 있게 하는 구조 기반 설계 접근법으로 마이그레이션했습니다. 이제 엔지니어는 SyncroFIT를 사용하여 체결장치 관리 프로세스를 획기적으로 압축하면서 정교한 최신 BOM(Bill of Material)으로 조달을 제공하기 위해 조기에 체결장치를 정의합니다. 또한 GKN Aerospace는 SyncroFIT를 사용하여 조립에서 합성 부품 세부사항 상호 작용을 관리하므로 엔지니어가 체결장치 설계 규칙이 충족되고 스킨 두께 업데이트 시 변경 사항의 잔물결 효과가 조립 전체에서 전달되는지 확인할 수 있습니다.

CSeries 항공기 윙릿 프로그램의 GKN Aerospace 수석 엔지니어인 Justin Elliott씨는 다음과 같이 말했습니다. “스킨 두께의 변동은 다양한 체결장치의 요구 사항을 이끌어내고 설계에 복잡성을 추가하기 때문에 홀과 잠금 장치 정의는 복합소재 항공기 개발에서 중요한 문제이다.” “SyncroFIT는 기체의 조립에 대한 완전한 디지털 방식 묘사를 수월하게 창조하고 포착할 수 있으며, 중대한 설계 및 제조 세부사항을 보다 효율적으로 공유할 수 있게 하여 이러한 복잡성을 해결하였다. VISTAGY의 소프트웨어 및 서비스를 사용하면 목표를 달성하는 데 유용한 설계 및 기체 조립에 대한 통합 접근법을 사용할 수 있다.”

VISTAGY의 항공 구조물 제품 및 마케팅 전략 부분 이사인 Steve Peck씨는 다음과 같이 말했습니다. “전 세계의 최고 Tier One 항공우주 회사 중 하나인 회사와 관계를 확대할 수 있는 기회를 갖게 되어 기쁘게 생각한다.” “다년간의 FiberSIM과 함께 사용된 GKN Aerospace의 CSeries 항공기 윙릿 프로그램에 대한 SyncroFIT 구현은 디지털 시대에서 혁신적인 기체 조립을 최적화하기 위해 연결부, 체결장치 및 홀 관리에 대한 모범 관행을 통해 합성 부품 설계를 연결하는 것이 필수적임을 증명한다.”

GKN Aerospace 정보
GKN Aerospace는 전 세계의 가장 큰 엔지니어링 회사 중 하나인 GKN plc(LSE:GKN)의 항공우주 회사입니다. GKN Aerospace는 북미와 남미, 호주, 아시아 태평양 및 유럽에서 8500명의 직원이 근무 중이며 24시간 '연중무휴' 엔지니어링을 제공하는 전 세계 고객 기반 서비스를 제공합니다. GBP1bn(USD2bn) 영업과 함께, 항공구조물, 추진 시스템 및 투명도의 세 가지 주요 제품 영역과 함께 전기 열 얼음 보고, 연료 및 부양 시스템 및 방탄 유리 등 여러 가지 전문 제품 영역의 비즈니스에 집중하고 있습니다. 오늘날 쉽 세트당 1백만 달러가 넘는 모든 주요 항공기 프로그램에 대한 참여와 더불어 군용 및 민간용 라인에 따라 비즈니스가 균등하게 분할되어 있습니다. GKN Aerospace는 복잡한 합성 구조물의 주요 공급업체입니다. 고성능 금속 처리에서 가장 포괄적인 기능 중 하나를 제공하며 전 세계에서 선두적인 조종실 투명 창문 및 여객 기내 창문의 공급업체입니다. 자세한 내용을 보려면 www.gknaerospace.com을 방문하십시오.

VISTAGY, Inc.에 관하여
VISTAGY, Inc.는 세계적인 주요 공학 서비스 소프트웨어 및 상담 서비스 제공 회사로서 상업용 3D CAD 시스템의 기능성을 강화하여 제품 개발 과정을 최적화시킵니다. VISTAGY는 거의 20년 동안 완전한 가상 제품의 정의를 포착하고, 기업 전체와 공급망에 걸쳐 공학 정보의 자동적 재사용 및 효율적 교환을 촉진하는 업계–특정 해결책을 제공해 온 개척적인 회사입니다. VISTAGY 해결책은 고객들이 생산성의 증가, 제품의 수명 기간에 걸친 의사소통의 개선, 설계 과정 초기의 정통한 의사 결정 능력 등을 통해 일정과 예산을 초과하지 않고 견고한 제품을 납품할 수 있게 해줍니다. 항공우주, 자동차, 차량의 내부 제작 및 풍력 에너지 업계의 200개 이상 세계 주요 제조업체들이 이 회사의 고객입니다. VISTAGY사는 미국 매사추세츠주 Waltham시에 본부가 있으며, +1.781.250.6800으로 전화를 하시거나 www.vistagy.com/ko을 방문하실 수 있습니다.

"VISTAGY. Engineer success.”


Bombardier 및 CSeries 는 Bombardier Inc.또는 자회사의 등록 상표 또는 미등록 상표입니다.

VISTAGY, VISTAGY 로고, AeroSuite, SyncroFIT, FiberSIM 및 Engineer Success는 미국 및 다른 국가들에 소재한 VISTAGY, Inc의 등록상표 또는 상표입니다. 본 글에 인용된 다른 모든 회사 및 제품은 각 보유자들의 상표 또는 등록상표를 가지고 있습니다.

본 보도자료는 2011년 12월, Vistagy가 Siemens PLM Software에 인수합병 되기 전에 Vistagy, Inc.명으로 배포된 자료입니다.

대표 문의처

Jeff Grossman
+1 781 250 6895
jeff.grossman@vistagy.com