콘텐츠로 바로가기

06 April 2010

Sinomatech, 윈드 블레이드 설계 및 제작 속도 향상을 위해 VISTAGY의 FiberSIM 소프트웨어 선택

WALTHAM, Mass.(미국), 2010년 4월 6일 — VISTAGY, Inc.은 업계 특정 공학 소프트웨어 및 서비스를 공급하는 선도 기업으로서 오늘 중국 최대 기업 중 하나인 Sinoma Science & Technology의 계열사 Sinomatech Wind Power Blade Co., LTD 지의 프로세스 능률을 높여 연간 500 세트에 이르는 윈드 블레이드 제작 목표를 달성하고 계속해서 급성장하는 시장의 수요에 부합하기 위해 FiberSIM® 복합 공학 소프트웨어를 구입했다고 발표했습니다.

이렇게 목표를 높게 설정하다 보니, Sinomatech 설계팀은 블레이드 설계 및 제작 속도 향상, 블레이드 완성품의 품질 및 반복성 개선 등 여러 가지 문제에 직면하게 되었습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해, 이 업체의 설계부에서는 복합 블레이드 제작 역량을 강화할 수 있는 동급 최강의 엔지니어링 도구가 필요하다고 결론을 내렸습니다.

따라서 설계부는 다음 기능을 지원하면서 다양한 주요 기준을 만족시키는 FiberSIM을 선택했습니다.

  • 설계 주기가 빨라 블레이드 구성을 개선하고 중량을 줄일 수 있도록 트레이드오프 연구를 진행하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있음
  • 보다 정확하고 정밀한 복합 부품 및 조립품 정의
  • 조기에 보다 효율적인 블레이드 최적화를 위해 설계와 분석 간에 보다 신속한 반복 가능
  • 제조상의 문제점을 조기에 발견해 설계팀에 신속히 피드백을 보냄으로써 복합 생산성 시뮬레이션을 강화
  • 자동 절삭, 레이저 포지셔닝, 전자 문서화 등을 지원함으로 설계부터 제작까지 완벽하게 이어짐

Li Junxiang, Sinomatech 설계 연구 부서장은 "우리는 이른바 '풍력 블레이드 연간 500세트 생산 프로젝트'라고 하는 야심찬 프로그램에 착수했습니다. 이 목표를 이루기 위해서는 프로세스 능률을 한 단계 높일 수 있는 복합 공학 소프트웨어가 필요합니다.

FiberSIM은 설계부터 제조까지 디지털 스레드를 제공해 모든 부서를 연결함으로써 전체 공정에 걸쳐 보다 정확하고 신속하게 작업을 진행할 수 있다는 면에서 바로 우리가 찾던 제품이라 할 수 있습니다. 반복 가능한 제조 공정을 구축할 수 있는 역량까지 강화할 수 있죠."라고 말합니다.

Olivier Guillermin, VISTAGY 제품 및 시장 전략 이사는 "중국 최고의 풍력 터빈 블레이드 제조업체 중 한 곳과 함께 할 수 있어 아주 기쁘게 생각합니다. 풍력 시장이 너무도 빠르게 성장하면서, 공급업체들은 제품 출시 시기를 최대한 단축해야 한다는 필요성을 인식하고 있으며 바로 그러한 점 때문에 Sinomatech의 경우만 보더라도 FiberSIM이 복합 풍력 터빈 제조업체들에게 매우 효과적임을 알 수 있습니다. "라고 말합니다.

Sinomatech Wind Power Blade Co., LTD 소개

Sinomatech Wind Power Blade Co. Ltd는 Sinoma Science & Technology Co. Ltd가 설립한 기업입니다. 이 기업은 Beijing FRP Research & Design Institute으로 시작해 50년간 복합/FRP 제품 연구 개발에 주력하고 있습니다. 이 기업은 풍력 터빈 블레이드 및 몰드에 대한 연구, 설계, 제조, 판매, 기술 서비스를 취급합니다. 회사는 팔달령 경제개발구역 안에 위치해 있고, 블레이드 설계, 검사, 자재 조사 등을 진행합니다. 현재 블레이드 몰드는 연간 12세트, 1.5MW 터빈 블레이드는 연간 300세트를 생산할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 이 업체의 주력 제품은 Sinoma 40.2인데, 이 제품은 중국을 비롯해 전 세계에 있는 주요 풍력 터빈 제조업체들이 사용하고 있습니다.

VISTAGY, Inc.에 관하여

VISTAGY, Inc.는 세계적인 주요 공학 서비스 소프트웨어 및 상담 서비스 제공 회사로서 상업용 3D CAD 시스템의 기능성을 강화하여 제품 개발 과정을 최적화시킵니다. VISTAGY는 거의 20년 동안 완전한 가상 제품의 정의를 포착하고, 기업 전체와 공급망에 걸쳐 공학 정보의 자동적 재사용 및 효율적 교환을 촉진하는 업계–특정 해결책을 제공해 온 개척적인 회사입니다. VISTAGY 해결책은 고객들이 생산성의 증가, 제품의 수명 기간에 걸친 의사소통의 개선, 설계 과정 초기의 정통한 의사 결정 능력 등을 통해 일정과 예산을 초과하지 않고 견고한 제품을 납품할 수 있게 해줍니다. 항공우주, 자동차, 차량의 내부 제작 및 풍력 에너지 업계의 200개 이상 세계 주요 제조업체들이 이 회사의 고객입니다. VISTAGY사는 미국 매사추세츠주 Waltham시에 본부가 있으며, +1.781.250.6800으로 전화를 하시거나 www.vistagy.com/ko을 방문하실 수 있습니다.

본 보도자료는 2011년 12월, Vistagy가 Siemens PLM Software에 인수합병 되기 전에 Vistagy, Inc.명으로 배포된 자료입니다.

대표 문의처

Jeff Grossman
+1 781 250 6895
jeff.grossman@vistagy.com