콘텐츠로 바로가기

30 March 2010

BAE Systems, CATIA V4에서 V5로의 전환에 있어 VISTAGY의 FiberSIM® 소프트웨어 장기 사용 계약 체결을 다시 한 번 확인

WALTHAM, Mass.(미국), 2010년 3월 30일 — VISTAGY, Inc.는 산업별 엔지니어링 소프트웨어와 서비스를 공급하는 최대 기업으로서 오늘 최우수 글로벌 방위, 보안 및 항공우주 업체인 BAE Systems 에서 FiberSIM® 2009 컴포지트 엔지니어링 소프트웨어로 업그레이드를 결정하였다고 발표했는데, 이로써 이 업체는 CATIA V4 CAD 플랫폼에서 CATIA V5로 마이그레이션하여 고급 설계 기능을 이용하고 개발 주기를 단축할 수 있게 될 전망입니다. VISTAGY의 전문 서비스 조직은 모든 프로그램에 걸쳐 컴포지트 개발 프로세스를 표준화하기 위한 모범 기준을 마련하여 이행하는 것을 도와 원활하게 전환할 수 있도록 지원할 예정입니다.

BAE Systems는 10년이 넘게 FiberSIM을 이용해 윙 스킨, 인테이크 페어링, 동체 스킨과 익형 등 매우 복잡한 수 많은 복합 부품을 설계했고, 이렇게 설계한 부품은 Joint Strike Fighter, Eurofighter Typhoon, 다양한 Airbus 프로그램, 가장 최근의 UAV(무인 항공기)에 이르기까지 수 많은 항공우주 프로그램에서 사용되고 있습니다.

BAE Systems 자치 시스템 및 미래 기능 비즈니스 스트림을 위한 기체 설계 연구 및 기술 팀 관리자인 Bill Sargeant는 "우리 회사는 다양한 옵션을 비교해봤지만 10년이 넘도록 VISTAGY와 성공적으로 제휴를 맺어온 만큼 계속해서 FiberSIM에 투자하는 데 강한 신뢰를 갖고 있습니다. 우리는 지난 프로그램과 비교해 제품 개발 주기를 75% 단축해야 하는 문제에 직면해 있기 때문에 컴포지트 엔지니어링 프로세스의 능률을 높여주는 FiberSIM의 기능이 이러한 노력을 뒷받침하는 데 큰 도움이 될 것입니다. 게다가, 우리는 이전 데이터를 액세스 및 마이그레이션해야 하므로 CATIA V4에서 V5로 전환 시 우리 엔지니어들의 경험을 적극 활용할 필요가 있습니다. FiberSIM은 두 제품 버전에 모두 완벽히 통합되어 이 분야에서 우리의 요건을 충족시킬 수 있는 믿음직한 업그레이드 경로를 제공합니다."라고 말합니다.

Tony Rudd, BAE Systems 선임 지원 엔지니어는 "우리는 FiberSIM이 사용하기 쉽고 매우 견고하다는 것을 알게 되었습니다. 이 유연성 좋은 설계 방식은 변경사항을 신속히 이행할 수 있는 능력을 부여하며 기술이 컴포지트 제조 공정을 그대로 구현한 것이기 때문에 훌륭한 성능은 물론 사용법 또한 매우 간단합니다."라고 말합니다.

Steve Peck, VISTAGY 기체 제품 및 마케팅 전략 이사는 "BAE Systems처럼 권위 있는 고객이 새로운 프로그램을 시작할 때마다 비즈니스의 필수 요소로서 계속해서 우리 회사의 솔루션을 이용한다는 것은 매우 감사한 일이죠. BAE Systems가 컴포지트 엔지니어링 프로세스의 능률을 높이겠다는 목표를 이룰 수 있도록 계속 우수한 제품과 전문 서비스를 제공할 수 있어 너무도 기쁘게 생각합니다."라고 말합니다.

BAE Systems 정보

BAE Systems는 글로벌 방위, 보안 및 항공우주 업체로서 전세계 직원 수만 해도 107,000명에 이릅니다. 이 기업은 육, 해, 공군에 필요한 모든 제품과 서비스를 제공할 뿐만 아니라 고급 전자 장치, 보안, 정보 기술 솔루션 및 고객 지원 서비스까지 제공하고 있습니다. 2009년 BAE Systems의 매출액은 영국 파운드224억(US$ 362억)으로 보고되었습니다.

VISTAGY, Inc.에 관하여

VISTAGY, Inc.는 세계적인 주요 공학 서비스 소프트웨어 및 상담 서비스 제공 회사로서 상업용 3D CAD 시스템의 기능성을 강화하여 제품 개발 과정을 최적화시킵니다. VISTAGY는 거의 20년 동안 완전한 가상 제품의 정의를 포착하고, 기업 전체와 공급망에 걸쳐 공학 정보의 자동적 재사용 및 효율적 교환을 촉진하는 업계–특정 해결책을 제공해 온 개척적인 회사입니다. VISTAGY 해결책은 고객들이 생산성의 증가, 제품의 수명 기간에 걸친 의사소통의 개선, 설계 과정 초기의 정통한 의사 결정 능력 등을 통해 일정과 예산을 초과하지 않고 견고한 제품을 납품할 수 있게 해줍니다. 항공우주, 자동차, 차량의 내부 제작 및 풍력 에너지 업계의 200개 이상 세계 주요 제조업체들이 이 회사의 고객입니다. VISTAGY사는 미국 매사추세츠주 Waltham시에 본부가 있으며, +1.781.250.6800으로 전화를 하시거나 www.vistagy.com/ko을 방문하실 수 있습니다.

본 보도자료는 2011년 12월, Vistagy가 Siemens PLM Software에 인수합병 되기 전에 Vistagy, Inc.명으로 배포된 자료입니다.

대표 문의처

Jeff Grossman
+1 781 250 6895
jeff.grossman@vistagy.com