콘텐츠로 바로가기

17 October 2011

지멘스 PLM 소프트웨어, 엔지니어링 시뮬레이션 성능 강화된 신규 버전 NX8 출시

2011년 10월 18일, 서울 - 지멘스 산업 자동화 사업 본부의 한 사업부이자 세계 선도적인 PLM (Product Lifecycle Management) 소프트웨어 및 서비스 공급 업체인 지멘스 PLM 소프트웨어가 자사의 설계, 제조, 엔지니어링 해석(CAD/CAM/CAE) 이 완벽하게 통합된 설계 솔루션 NX™ 소프트웨어 의 최신 버전을 전세계 동시에 출시했다고 밝혔다. 새롭게 선보인 NX 8버전에는 세계에서 가장 복잡한 시뮬레이션 문제들을 해결해 주는 것으로 평가 받고 있는 NX Nastran® 를 포함해, CAE 관련 성능이 대폭 향상되었다. 또한, 지멘스 PLM 소프트웨어의 HD-PLM 기술프레임워크를 기반으로 한 NX 설계 모듈들과 기계 산업의 디지털 환경에서의 양산을 위한 NX 제조 모듈 전반에 걸쳐 새로운 기능들이 탑재 되었다. 이번 신규 버전의 NX8은 세계 최고 수준의 시뮬레이션 성능을 제공함과 동시에 포괄적인 제품 개발을 통한 생산성 향상을 지원하는 혁신적인 솔루션으로 각광 받고 있다. 실제로 지멘스 PLM 소프트웨어는 이번 신규 버전 출시를 통해 PLM 업계에서의 통합 해석 및 설계 솔루션 부문의 입지를 더욱 강화해 나갈 것으로 기대하고 있다.

짐 러스크(Jim Rusk) 지멘스 PLM 소프트웨어 제품 엔지니어링 소프트웨어 부문 부사장은 “NX 8은 세계 최고 수준의 통합 디지털 제품 개발 시스템 중 하나인 NX소프트웨어의 결정판이라고 할 수 있다” 라며 “지멘스 PLM 소프트웨어의 우수한 CAE 솔루션은 사용자들로 하여금 실제 사용에 있어서 문제가 되기 이전에 가상 환경에서 문제를 먼저 확인하고, 제거할 수 있도록 그 기능이 더욱 강화 되었으며, 이를 통해 고객들은 비용 절감 효과는 물론 개발 시간 단축과 더 좋은 양질의 품질을 시장에 출시할 수 있는 신속하고 정확한 의사결정을 내릴 수 있도록 해줄 것이다”라고 설명했다.

세계 최고 수준의 시뮬레이션 생산성

모든 산업에 걸쳐 기업들은 제품 기능, 제조 가능성, 유지보수성 등을 검증하고, 품질과 디자인적인 매력을 향상하기 위해 시뮬레이션 소프트웨어를 점점 더 많이 활용하고 있다. 지난 40 여 년 간 지멘스 PLM 소프트웨어 솔루션은 기업들이 구조의 선형 및 비선형 유한요소해석 (Finite Element Analysis)에서 열, 모션, 내구성 분석과 유체 흐름 및 공기 흐름이 제품에 미치는 영향에 걸쳐 세계에서 가장 다루기 어려운 모델링 및 분석 문제 등을 해결할 수 있도록 지원해왔다. 특히, NX CAE는 독립적인 시뮬레이션 솔루션으로 운영하는 것은 물론, NX 제품 개발 환경에 통합된 하나의 부분적 요소로도 운영이 가능하여, 기업들에게 다양한 솔루션 도입의 기회를 제공해 준다. 지멘스 PLM 소프트웨어의 개방형 솔루션 공급이라는 비즈니스 목표에 따라 NX CAE는 NX Nastran은 물론 사실상 거의 모든 주요 유한요소해석 솔루션과 호환된다. NX CAE 사용자들은 다양한 소스에서 지오메트리를 가져와 손쉽게 변형할 수 있으며, 동기식 기술을 사용함으로써 신속한 가상(What-if) 해석이 가능하다. 이는 직접(direct) 모델링의 속도와 유연성을 치수 중심 설계의 정확한 제어와 결합한 지멘스 PLM 소프트웨어만의 혁신적인 기술로 평가 받고 있다.

시뮬레이션과 관련하여 NX8은 복잡한 어셈블리를 해석하는 새로운 방법과 다양한 기능들을 제공한다. 또한, 연산 성능과 함께 사용하기 편리한 모델링과 비선형 및 동적 해석 기능 개선이 NX Nastran에 적용되었다. NX CAE의 신기능을 포함한 신규 버전은 기존 CAE 툴과 비교해 분석 모델 준비 및 해결에 있어서 최대 70%까지 시간을 절감시켜 주는 것으로 나타났다.

  • 시뮬레이션 환경 및 지오메트리 기반 개선으로 지오메트리 작업 시간을 줄이고, 해석 모델링을 가속화시켜 준다.
  • 다분야(Multi-discipline) 시뮬레이션 및 최적화 기능 향상으로 NX CAE가 확장되어 새로운 토폴로지(topology) 최적화와 다중적인 물리적 해석이 가능하다.
  • 시스템 레벨 시뮬레이션이 개선되어, 유한 요소 어셈블리 관리가 더욱 효율적으로 개선되었으며, CFD(Computational Fluid Dynamics) 해석의 고성능 컴퓨팅 능력이 확대되었다.
  • HD 3D (High Definition 3D) 기능에는 사용자들이 작업 결과를 직접적으로 요구 사항과 연동할 수 있어, 작업 팀 내에서 현명한 의사 결정을 내릴 수 있도록 해주는 “결과 측정”과 같은 새로운 시뮬레이션 기능이 추가되었다.

케이스 메인키스(Keith Meintjes) CIMdata 시뮬레이션 및 해석 분야 담당 매니저는 “새로운 NX CAE는 시뮬레이션 작업의 개념을 새롭게 정의하고 있다” 라며 “실제로 NX CAE는 멀티 도메인 해석과 협업을 혁신적으로 돕는 시뮬레이션 툴로서, 지멘스 PLM 소프트웨어의 혁신적인 동기식 기술이 적용되어 있어, CAE 전문가들로 하여금 여러 개의 CAD 소스에서 손쉽게 모델을 받아 자신의 해석에 필요한 지오메트리로 신속히 최적화, 변경, 그리고 생성할 수 있도록 해준다” 설명, “그 결과 지오메트리가 CAE 반복 루프로 들어오게 되어, CAE가 CAD 전문가가 만든 설계 모델에 단순히 매칭되는 것이 아니라 설계를 주도할 수 있게 되며, 특히 NX를 사용하지 않는 기업들까지도 CAD 데이터를 적용할 수 있도록 고안된 개방형 솔루션으로서 매우 포괄적이고 생산적인 시뮬레이션 및 분석 환경을 제공해 준다”고 덧붙였다.

포괄적인 제품 개발 생산성

시뮬레이션 부문 외에도, NX8은 포괄적인 제품 개발 생산성을 위한 설계 및 제조 성능 전반에 걸쳐 보다 강화된 다양한 신규 기능을 제공한다.

NX8 제조 기능과 관련하여, CAE 기반 검증 툴과 금형 설계 자동화의 결합, 그리고 기계 및 중장비 부품 생산과 관련된 최적화된 NC 프로그래밍과 같은 기계 및 금형 설계 중심의 새로운 기능이 추가/확장되었다. 이러한 향상을 통해 NX는 기계 및 금형 기업들이 작업 초기 단계에서부터 더욱 정확한 설계를 하게 됨으로써 경쟁력 확보를 통해 고부가가치의 사업 수주를 가능하도록 돕는다.

기계 및 중장비와 관련된 NX CAM 기능 역시 향상되어, 기존 CAD/CAM, 프로그래밍 자동화 및 통합 공작기계 시뮬레이션 기능이 새롭게 자동화되어 ‘상황 별’ 기능으로 확장, 이에 따라 프리즘 부품의 스마트 공구 경로 생성 작업을 단순화 시켜준다. 프로그래밍 속도를 향상시켜 주는 새로운 체적 기반의 2.5D 밀링(milling) 운영, 다단계 가공 공정에 걸친 비 절단 재료의 자동 추적 기능, 다중 부품 설정 프로그래밍 자동화 등의 기계 관련 NX CAM은 더욱 신속하고 정확한 가공 솔루션을 제공해 준다.

제품 설계와 관련해 NX8에서 향상된 기능에는 보다 강화되고 효율적인 모델링, 설계 의사 결정을 개선하는 HD3D 지원 확장을 포함한 도면 작성과 검증 기능이 포함되어 있다.

  • 새로운 “파트 모듈(part modules)” 기술은 복잡한 설계 모델링과 편집을 간편하게 만들어, 사용자들로 하여금 설계를 하는데 있어서 여러 설계자들이 동시 개발을 지원할 수 있도록 기능별 요소단위로 파트의 세부 구분이 가능하다.
  • HD3D 및 설계 검증 툴 확장으로 더 많은 외부 소스에서 확보한 PLM 정보의 상호작용을 향상시키고, 관련 리포팅 기능을 강화하며, 시각적으로 보다 풍부하게 표현 할 수 있다. 시각적으로 풍부하고, 유연성이 향상된 피드백 환경이 기본 HD3D 기능에 포함됨에 따라, 사용자들이 신속하게 문제 위치를 파악하고, 진단 및 해결하도록 도와 설계의 표준 준수와 필요 요건의 충족을 보장한다.
  • 동기식 기술 향상으로 모델을 변형하고, 다양한 지오메트리 모델링 문제를 처리하는 작업이 더 간단하고 용이해졌으며, 특징 형상(Feature) 기반 모델링, 판금 설계(sheet metal), 패턴닝(patterning), 자유곡면(freeform) 설계, 비쥬얼라이제이션 등에 대한 새로운 기능이 추가되었다.
  • NX 8의 특징 형상 모델링(Feature Modeling)은 패턴 생성의 유연성과 제어가 강화되는 등 몇 가지 기능이 향상되었다. 선형, 다각형, 원, 나선형 등을 포함해 만들 수 있는 패턴 레이아웃 종류가 다양해 졌으며, 이제 사용자들은 패턴 모양으로 명시된 경계선을 채우고, 선형 레이아웃에 대칭형 패턴을 만드는 등 수많은 작업을 추가로 할 수 있게 되었다.

NX 8은 현재 시장에서의 구매가 가능하며, 보다 구체적인 정보는 www.siemens.com/plm/nx8에서 확인할 수 있다.

Siemens PLM Software 소개

지멘스 지멘스 산업 자동화 사업 본부의 Siemens PLM Software는 전 세계 6만 9천 5백 여 고객 사에 약 6백 7십 만에 달하는 라이센스 시트를 공급하는 세계적인 PLM 소프트웨어 및 서비스 공급업체이다. 텍사스주 플라노에 본사를 두고 있는 Siemens PLM Software는 전세계 기업들과의 협력을 통해 오픈 솔루션을 공급함으로써 그들로 하여금 보다 많은 아이디어를 성공적인 제품으로 생산시킬 수 있도록 돕고 있다. Siemens PLM Software 제품과 서비스에 대한 자세한 정보는 www.siemens.com/plm에서 제공된다.

Siemens Industry Automation Division 소개

지멘스의 산업 자동화 사업 본부(Nuremberg 소재)는 제품 설계에서부터 생산과 서비스에 이르러 산업 선도적인 자동화 기술, 산업용 제어 기술, 그리고 산업용 소프트웨어의 조합과 함께 업계의 고객에게 전체적인 가치 사슬을 지원하고 있다. 지멘스 PLM 소프트웨어 솔루션으로 자동화 사업부는 새 제품의 시장에 출시 되는 시간을 50%로 단축시킬 수 있다. 지멘스 산업 자동화 사업 본부는 5개의 사업부로 구성되어 있다: Industrial Automation Systems, Control Components and Systems Engineering, Sensors and Communications, Siemens PLM Software, 그리고 Water Technologies. 보다 자세한 정보는 웹사이트 www.siemens.com/industryautomation에서 확인 할 수 있다.


주 : Siemens 및 Siemens 로고는 Siemens AG의 등록 상표이다. NX 및 기타 Siemens 로고와 등록 상표들은 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 와 그 계열사가 보유하고 있는 등록 상표 또는 상표로서, 언급된 모든 상표는 각 소유자의 재산이다.