콘텐츠로 바로가기

15 June 2011

지멘스 PLM 소프트웨어, Solid Edge 신규 버전 출시

2011년 6월 15일, 서울 - 지멘스 산업 자동화 사업 본부의 한 사업부이자 세계 선도적인 PLM (Product Lifecycle Management) 소프트웨어 및 서비스 공급 업체인 지멘스 PLM 소프트웨어가 신규 버전의 Solid Edge (솔리드 엣지) 솔루션을 출시했다.

이번에 새롭게 선보인 버전은 지멘스 PLM 소프트웨어의 혁신 기술인 동기식 기술의 업그레이드 버전이 적용된 Solid Edge® 소프트웨어 ST4 (Solid Edge ST4)로 더욱 강화된 기능들이 탑재되었다.

실제로 Solid Edge ST4는 혁신적인 동기식 기술의 기술력을 토대로 하는 것은 물론, 전세계적으로 가장 널리 사용되고 있는 JT™ 데이터 포맷을 기반으로 더욱 강화된 멀티 CAD 협업 기능 및 판금 디자인 검증 가속화를 위한 새로운 툴이 추가되었다. 뿐만 아니라, 문서화 작업에 필요한 비용을 현격히 줄여주는 등 사용자 중심의 다양한 기능 개선과 성능이 강화되었다.

혁신적인 제품 설계 및 가속화 지원
Solid Edge ST4 는 효과적인 직관적인 설계가 가능하도록 고안, 업그레이드 되었다. 그러한 사용자 환경을 지원함으로써 설계 작업자 및 엔지니어들로 하여금 보다 양질의 제품을 더욱 신속하게 설계할 수 있도록 해준다. 실례로, 제품의 곡면 부분을 보다 쉽고 빠르게 생성하고 수정할 수 있는 자동화 기능으로서 ‘라이브 섹션(Live Section)’이 추가되었으며, 센터링을 쉽게 해주는 새로운 3D 모델링 기능과 함께 기존의 지오메트리나 입력된 값을 손쉽게 추가 및 삭제할 수 있는 기능, 그리고 확대보기 등의 기능이 대폭 개선되었다.

보다 강력한 협업, 시뮬레이션 및 문서화 작업 지원
Solid Edge ST4 의 새로운 기능들은 작업자들을 위한 기능적 향상은 물론 실질적 비즈니스 가치를 제공할 수 있도록 고안되었다. 단순한 기능의 개선과 업그레이드 이상으로 Solid Edge ST4를 활용함으로써, 작업 관계자는 물론 파트너 및 모든 관계자들의 신속한 협업과 지식 공유 그리고 의사결정을 할 수 있도록 지원한다. 또한 도면이나 판금 설계와 같이 지속적으로 이뤄지는 작업에 있어서 간소화할 수 있는 기능 보완으로 효율성 및 생산성 증대와 같은 비즈니스 가치 창출에 초점을 맞추고 있다.

JT 및 PDF 등과의 높은 호환성 및 상호운용
기업들의 다양한 CAD 소프트웨어 및 어플리케이션 사용으로 인하여 여러 가지의 데이터의 포맷을 이용하는데 많은 어려움을 겪고 있는 과제를 해결하기 위해 Solid Edge ST4는 높은 호환성을 갖추고 있으며 다양한 솔루션들의 상호운용이 가능하도록 고안되었다. 특히, 지멘스 PLM 소프트웨어의 PLM 솔루션인 Teamcenter® 소프트웨어 및 Teamcenter Express와의 연계를 통해서 그 효과를 배가 시킬 수 있다. 또한, 제품 정보를 정확하고 안정적으로 효과적으로 공유할 수 있도록 3D 데이터 포맷인 JT 를 완전하게 관리할 수 있도록 해주며, JT 상에서의 모든 데이터 및 정보 호환을 가능하게 함으로써 완전한 협업을 가능하게 한다.

또한, 데이터의 PDF 화가 가능하여 3D PDF 파일에 손쉽게 저장할 수 있으며, Adobe® Reader® 소프트웨어를 통해서도 오류 없이 데이터와 제품 지식 정보 등을 공유할 수 있다.

보다 강력한 판금 설계 검증 기능
Solid Edge ST4는 CAE 시뮬레이션 기능이 대폭 개선되었으며 동시에 설계 검증 절차를 더욱 가속화시킬 수 있도록 설계되었다. 중간 표면의 판금 생성은 조립 단계에서부터 가능하며, 표면과 입체 면을 합치는 새로운 기능이 추가되었다. 또한, 복잡한 부품들 간의 조합에 있어서 각 작업 요소들의 면밀한 분석을 통해 정확한 결과값을 신속하게 확인할 수 있도록 해준다. 이러한 작업 간의 높은 신뢰성은 작업자들로 하여금 설계를 최적화하고 판금이 사용되는 복잡한 모델 상에서도 보다 빠른 작업 결과를 가능하게 하는 사용자 편의성을 높여줄 수 있다.

세계 최고 수준의 도면작업
설계에 있어서 도면은 가장 중요한 요소이기 때문에 사용자 중심의 설계 문서화를 위한 환경, 즉 인터페이스가 매우 중요하다. 이에 따라 Solid Edge ST4는 테이블 사용자 정의 기능, 주석 달기와 치수 조정, 고도의 사용자 정의 보기 캡션은 물론, 각 도면 상의 자동 보기 크기 조정 등 도면 기능들이 세계 최고 수준으로 개선되었다.

댄 스태플(Dan Staples) 지멘스 PLM 소프트웨어 Solid Edge 제품 개발 부문 책임자는 “Solid Edge ST4는 획기적인 동기식 기술을 일상 작업에 쉽게 이용할 수 있도록 고안 되어 설계 작업자 및 엔지니어 들로 하여금 생산적인 업무가 가능하도록 해준다” 라며 “또한, 동기식 기술을 토대로 사용자 각자에게 가장 적합한 설계 환경에서 작업할 수 있도록 해주며, 이에 따라 사용자들은 설계 소프트웨어에 대한 스트레스나 그 어떤 불편함 없이 작업에 더욱 집중할 수 있도록 해주어 궁극적으로 가장 강력한 모델링을 손쉽게 함으로써 그 경쟁력을 높일 수 있게 된다”고 설명했다.

Solid Edge ST4에 대한 보다 자세한 정보는 웹사이트 www.siemens.com/plm/st4에서 확인할 수 있다.

Solid Edge 소개

Solid Edge는 설계 및 변경 속도의 증가와 향상된 이종 CAD모델 재사용을 위한 동기식 기술을 사용하는 가장 완벽한 2D/3D 복합 시스템이다. Velocity Series™의 핵심 구성 요소인 Solid Edge는 뛰어난 부품 및 어셈블리 모델링, 도면, 투명한 데이터 관리 그리고 내장된 유한요소 해석 기능을 활용하여 계속 증가하고 있는 제품 설계의 복잡성을 감소시켜 주는 업계 선도적인 솔루션이다.

Siemens PLM Software 소개

지멘스 산업 자동화 사업 본부의 Siemens PLM Software는 전 세계 6만 9천 5백 여 고객 사에 약 6백 7십 만에 달하는 라이센스 시트를 공급하는 세계적인 PLM 소프트웨어 및 서비스 공급업체이다. 텍사스주 플라노에 본사를 두고 있는 Siemens PLM Software는 전세계 기업들과의 협력을 통해 오픈 솔루션을 공급함으로써 그들로 하여금 보다 많은 아이디어를 성공적인 제품으로 생산시킬 수 있도록 돕고 있다. Siemens PLM Software 제품과 서비스에 대한 자세한 정보는 http://www.siemens.com/plm 에서 제공된다.

Siemens Industry Automation Division 소개

지멘스의 산업 자동화 사업 본부(Nuremberg 소재)는 지멘스 산업 영역 중 한 영역으로서 전세계의 자동화 시스템 및 산업용 제어장치 그리고 산업용 소프트웨어 산업을 선도하고 있다. 지멘스 산업 자동화 사업부는 제조 및 공정 산업의 표준 제품에서부터 자동차 공정 전반에 걸친 설비 및 화학 공장 설비 등을 포함하는 전반적인 산업과 시스템을 포괄하는 포트폴리오를 제공한다. 선도적인 소프트웨어 공급 업체로서 제품 설계 및 개발에서부터 생산, 판매 및 광범위한 유지 서비스에 이르기 까지 제조기업의 완벽한 부가 가치 체인을 최적화해 준다. 전세계 자동화 산업 부문의 3만 3천 명의 임직원들과 함께 2010 회계연도 기준으로 62억 유로의 판매 실적을 기록했다. 보다 자세한 정보는 다음의 웹사이트에서 확인 가능하다. www.siemens.com/industryautomation


주: Siemens 및 Siemens 로고는 Siemens AG의 등록 상표이다. Solid Edge, NX 및 Teamcenter, 기타 Siemens 로고와 등록 상표들은 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 와 그 계열사가 보유하고 있는 등록 상표 또는 상표로서, 언급된 모든 상표는 각 소유자의 재산이다.