콘텐츠로 바로가기

20 May 2010

지멘스 PLM 소프트웨어, HD-PLM 적용된 신개념 솔루션 출시

2010년 5월 20일 - 지멘스 산업 자동화 부서의 한 사업부이며 세계적인 PLM 소프트웨어와 서비스 공급업체인 지멘스 PLM 소프트웨어는 오늘 자사의 설계, 제조, 엔지니어링 통합 분석 솔루션인 NX™ 소프트웨어의 신규 버전을 출시했다.

상하이 엑스포 2010 현장에서 공개된 이번 신규 버전은 NX 버전 7으로서, CAD/CAM/CAE 부문 전반에 걸쳐 최신 기술이 적용되었으며, 새로운 개념의 혁신적인 신기능들이 탑재 되었다. 특히, 금일 현장에서 동시에 발표된 High Definition PLM (HD-PLM) 기술 프레임워크를 지원하는 첫 번째 솔루션으로서 새로운 성능과 기능에 대한 관심이 더욱 높아지고 있다.

실제로 NX 7 버전은 HD-PLM 기술 프레임워크를 기반으로 제품 개발에 있어서의 고품질을 구현할 수 있는 신속한 의사 결정을 지원하도록 설계 되었으며 설계 생산성의 재정의를 목표로 보다 빠른 설계가 가능하도록 해준다. 특히 새롭게 추가된 ‘Rapid Design Tool’을 통해 2D단면도 제작을 간편하게 바꿔주고, 자동적으로 모델링 목적과 제약들을 추려내도록 함으로써, 스크래치 모델링 방식 대비 약 50%까지 시간을 절약시켜 주는 것으로 나타났다. 또한 NX 자유 형상 모델링과 동기화 기술의 통합 모델링 기능은 다른 CAD에서 가지고 온 형상을 포함하여 어떤 지오메트리에서도 복잡한 곡면 제품 모델링을 손쉽게 가능하게 해줌으로써 형상이 복잡하고 어려운 곡면 모델링을 혁신적으로 개선해 준다.

뿐만 아니라, NX 7에는 제품 분석과 시뮬레이션 생산성을 높여주는 기능들이 추가 되었다. CAE 기능에 있어서는 제품 설계와의 통합성 보완, 다중 물리적 솔루션으로의 활용도 개선은 물론, 디지털 시뮬레이션 모델과 측정된 테스트 데이터를 비교하여 FEM모델을 자동 업데이트하는 새로운 기능들이 추가되었다.

이와 함께 부품 제조의 생산성에도 초점이 맞춰진 신규 버전은 설계와 통합되어 있는CAM과 CMM신규 기술을 기반으로 정교한 부품 제조를 가능하게 해준다. 실제로 보다 개선된 NX Turbomachinery Milling은 5개 축의 멀티 블레이드(Multi-bladed) 회전 부품 제조 과정의 NC 프로그래밍을 촉진시켜 주도록 업그레이드 되었으며, NX CMM Inspection Programming은 3D PMI를 이용하여 제품 검사 장비를 위한 최적의 환경을 구성할 수 있도록 설계 되었다.

조안 허쉬(Joan Hirsch) 지멘스 PLM 소프트웨어 제품 디자인 솔루션 부문 글로벌 부사장은 “지멘스 PLM 소프트웨어의 신기술인 HD-PLM 기술 프레임워크가 적용된 NX 7은 제품 개발 전반에 걸친 의사 결정 과정을 강화시켜 주는 혁신적인 제품으로서, 시각적으로 보다 직관적인 환경을 제공함으로써, 보다 빠르고 정확한 의사 결정을 통해 고객들로 하여금 더욱 높은 가치를 부여해 준다” 라며 “이번 신규 버전 제품 출시의 가치는 제품 자체의 수 많은 성능 향상 외에도 최종 사용자의 생산성을 80%까지 올릴 수 있는 제품 설계, 분석, 부품 제조 모듈 전반에 걸쳐 혁신적인 기술의 적용으로 그 의미가 더욱 크다”라고 말했다.

신규 버전의 NX 7은 상하이 엑스포 2010을 통해 전세계 동시 발표 되었으며, 한국 시장에서는 오는 하반기 공식 선보이게 될 것으로 기대된다. 보다 자세한 NX 7에 대한 정보는 웹사이트 http://www.plm.automation.siemens.com/ko_kr/products/nx/nx7/ 에서 확인할 수 있다.

[추가 자료] NX 7 상세 설명 및 추가 인용구

제품 개발에 있어서의 고품질의 신속한 의사 결정

지멘스PLM소프트웨어는 작년에 발표된 High Definition 3D (HD3D)의 출시와 최근 성능 향상이 된 NX를 통해 자사의 모든 기업 솔루션에 HD-PLM 기술을 도입하고자 하는 비전을 제시하고 있다. HD3D는 전 세계적으로 산재해 있는 제품 개발 환경에서 상호 간의 이해, 협동, 의사 결정을 내리기 위해 필수적인 정보들을 시각적이고 직관적으로 제공하기 위해 NX와 Teamcenter의 기능을 HD-PLM 기술 프레임워크 상에서 통합시켜 준다.

HD3D는 제품 개발 상에서의 의사 결정 지원과 분석 솔루션을 통해 사용자 경험을 적합한 환경에 위치 시킴으로써 개인화, 공동 의사 결정을 돕기 위한 작업 수행에 있어서의 선행적인 지원, 보다 직관적인 정보들의 제공을 통한 사용자 경험의 명확화는 물론, 사용자의 확실한 근거에 의한 의사 결정의 실증과 같은 HD-PLM의 4가지 방향에 주안점을 두고 있다. 속성 데이터 리스트의 검색과 처리, 그리고 데이터들을 3D 제품 모델들과 수동적으로 연관 짓는 것에 대한 효율적 대안인 HD3D는 사용자로 하여금 PLM 데이터들을 양방향 검색을 통해 시각적으로 이해할 수 있도록 해주며, 필요한 만큼의 상세 정보에까지 접근할 수 있도록 한다. 제품의 3D 이미지를 보여줌으로, 사용자는 프로젝트 상황이나 설계 변경, 팀에서 이뤄져야 할 업무, 이슈, 문제, 비용, 공급자와 그 외의 속성들에 대한 즉각적인 해답을 할 수 있는 적절한 환경을 구축할 수 있게 된다. 또한 색상 코딩, 화면 상의 태깅, 그리고 범례는 제품 개발 이슈와 의사 결정 기준에 대한 빠른 시각적 판단과 해석을 가능케 한다.

또한 HD3D는 NX의 검증 도구와도 호환되어 요건에 맞는 제품 설계의 검증을 촉진시키는 직접적인 시각적 상호작용을 제공한다. 충분한 시각적 피드백은 사용자가 결정적인 기능상의 요구 조건들을 개발 전반에 걸쳐 모니터링 할 수 있게 해주며, 또한 제품 품질을 확보하고 극대화 하기 위해 높은 수준의 확신을 갖고 빠른 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원해 준다.

DEVELOP3D Magazine 의 편집장이며 공동 설립자인 Al Dean은 “지멘스 PLM 소프트웨어는 이번 출시를 통하여 자사의 광범위한 제품 범위 전반에 걸친 HD3D와의 통합이라는 HD-PLM의 비전을 제시했다” 라며 “주로 데이터 베이스 안에 도식이나 그래픽 형태로 숨겨진 데이터의 시각화를 위해 NX와 Teamcenter를 사용할 수 있는 능력은 다양한 제품 생산 이슈와 잠재적 병목현상에 대한 빠른 판단을 가능케 하며, 이는 궁극적으로 공정에 관련된 모든 작업자들이 높은 수준의 확신과 보다 나은 효율성을 기반으로 의사 결정할 수 있게 해주며, 결과적으로 고객들로 하여금 높은 생산성 향상을 가져올 수 있도록 해준다”라고 말했다.

제품 설계 생산성의 재정의

HD-PLM 지원 이외에도, NX7은 제품 개발 생산성을 재정의 할만한 다양한 신기능들과 향상된 성능을 갖추고 있다. CAD 어플리케이션들과의 높은 통합성에 더해진 성능 향상에는 능률적인 스케치 작성이나 자유 형상 모델링에 적용되는 동기화 기술, 그리고 2D 설계와 드래프팅을 위한 DraftingPlus와 같은 효율적인 디자인 툴들이 포함되어 있다.

  • 새로운 Rapid Design Tool은 2D 단면도 제작을 촉진시키고 자동적으로 모델링 목적과 제약들을 추출해 낸다. 결과적으로 스크래치를 통해 모델링을 했던 것에 비해 50%의 시간 절약이 가능한 것으로 나타났다.
  • NX 자유 형상 모델링과 동기화 기술의 통합은 다른 CAD로부터 온 데이터를 포함하여 어떤 지오메트리에서도 작업이 쉽게 가능하도록 하여 복잡하고 어려운 곡면 형상화 과정을 극적으로 변화시킨다. 사용자는 단순한 기본 도형이나 분석적 지오메트리로부터 진보된 형상화 도구들을 사용하여 짧은 시간 안에 복잡한 곡면 모델로 형성할 수 있다.
  • 추가적인 동기화 기술의 확장은패턴, 어셈블리, thin-wall 지오메트리, 블렌드, 모서리 재정의 등과 같은 향상된 기능을 통해, 능률적인 지오메트리 재사용을 가능하게 한다. 제공한다.
  • NX DraftingPlus는 NX의 2D 기능과 3D 모델과의 통합성을 더욱 향상시키는 새로운 설계 툴로서, 역할 중심의 인터페이스는 사용자에게 적합한 2D 설계 업무 환경을 제공하고 곡면 제작이나 2D 곡면으로부터3D 도형을 구현할 수 있는 수정 툴과 같은 강력한 기능을 제공, 불필요한 과정을 최소화 시켜줌으로써 제품 설계 프로세스의 능률화를 제공한다. NX DraftingPlus는 2D와 3D 작업에 있어서 완벽한 단일 시스템으로의 통합을 가능하게 하며 별도의2D CAD 소프트웨어의 사용이 불필요하다.
제품 분석과 시뮬레이션 생산성의 재정의

NX의 설계와 분석 환경은 엔지니어들로 하여금 설계이 발전함에 따라 제품 성능을 평가하는데 드는 시간을 극적으로 감소시킴으로써 그 성능이 입증된 바 있다. 이에 NX의 최신 버전은 CAE 기능에 있어서 그 어느 때보다도 큰 성능 향상이 있었다. 이러한 성능 향상은 제품 설계와의 통합성 보완, 다중 물리적 솔루션에까지의 NX CAE 리더십 확장, 그리고 디지털 시뮬레이션 모델과 측정된 테스트 데이터를 연결하는 새로운 기능들을 통해 CAE 생산성을 재정의한다.

  • 설계와 CAE 생산성의 통합은 자용자가 복잡한 지오메트리 작업을 할 때, thin-wall 부품에 대한 매싱 작업을 할 때, 빔과 볼트 모델링을 할 때, 그리고 그 이외의 작업들에 대한 지원을 하는 새로운 FEM모델링 준비를 위한 워크플로우와 함께 NX7에 적용되었다. 또한 복합재 해석 부문의 중요한 기능 향상은 설계와 해석간의 많은 성능 향상과 더불어 워크플로우를 능률화 시켜준다. 제한적인 어셈블리 모델링에 대한 직관적인 접근을 통하여 NX는 대규모의 복잡한 모델들에 대한 해석 업무를 단순화하고 설계에 대한 신뢰성 확보가 가능하도록 모델이 자동으로 업데이트 되는 시스템을 통해 엔지니어들이 더욱 효율적으로 일할 수 있도록 해준다.
  • NX CAE 는 구조, 열, 유동 해석을 위한 솔루션들과 마찬가지로 내구성과 모션 분석을 하는 새로운 다중 물리 솔루션을 추가함으로 광범위한 솔버 기술과의 우수한 통합성을 지원한다. 메커니즘의 부품 유연성을 분석하는 것은 그 일이 지오메트리에 영향을 미칠 수 있고 또한 심각한 설계 관련 이슈를 일으킬 수 있기 때문에 매우 중요하다. NX7을 사용하면 엔지니어들은 구성 요소의 메커니즘 퍼포먼스에 대한 탄력성과 내구성을 평가하기 위한 본체 모션의 신축성 여부와 결합한 더 높은 정확성을 요구하는 설계가 가능하다.
  • NX 7은 NX Finite Element (FE) Model Correlation과 NX FE Model Updating의 두 가지의 새로운 CAE 기능이 포함되어 있다. 이 신제품들은 CAE 분석가들에게 알맞게 설계된 직관적인 UI를 동반한 분석 지향 시스템을 대표한다. 이들은 완벽한 modal 분석통합 시스템, 예비 테스트 계획, 테스트 분석 작용과 모델 업데이트 등의 기능을 제공한다.

Damen Shipyards의 프로젝트 엔지니어인 제리 버파는 “분석 결과를 통해 설계 변경이 필요하다고 판단되면, 우린 이 효율적인 동기화 기술을 바로 적용할 수 있다”라며 “이에 따라 반복되는 메싱은 별도의 노력을 드리지 않아도 되고 이에 따라 설계 주기가 혁신적으로 짧아진다.”라고 말했다.

부품 제조 생산성의 재정의

NX에서의 설계와 통합된 CAM과 CMM 기능의 조합은 부품 제조 분야에 있어서 세계에서 가장 정교한 소프트웨어 솔루션임을 보여준다. NX 7은 사용자로 하여금 프로그래밍 업무에 있어서 적합한 환경을 제공하는 두 가지의 새로운 어플리케이션 소개를 통해 부품 제조 생산성을 재정의 하고, 복잡한 turbo-machinery 제품들의 프로그래밍에 소요되는 시간을 효과적으로 감소 시키며, 오프라인 CMM 프로그래밍의 효율성을 극대화 시킨다.

  • NX Turbomachinery Milling은 5개 축의 multi-bladed 회전 부품 설계 과정의 NC 프로그래밍을 더욱 손쉽게 할 수 있다. 이 블리스크와 임펠러 기계 작동을 위한 NX CAM 통합 어플리케이션은 복잡한 부품 제조에 필수적인 툴 제작 업무를 단순화 시키는 자동화 기술과 적정 환경 구성 기능을 제공한다. 이러한 새로운 기능들은 NC 프로그래밍 의사 결정의 검증을 지원하고, 결과물을 이용하여 머시닝 시뮬레이션과 같은 기존 NX CAM의 다양한 기능까지 광범위하게 지원된다. NX Turbomachinery Milling은 기존의 밀링 소프트웨어 대비 50%의 시간 절감 효과와 동시에 더 높은 품질의 제품을 생산할 수 있도록 돕는다.
  • NX CMM Inspection Programming은 coordinate measuring machine과 함께 부품 제조를 포함한 3D 솔리드 모델 환경에 최적의 환경을 구성한다. 자동화에 의해서 3D 설계 모델에 첨부된 PMI 데이터로부터 검사 특징 형상과 탐침 경로가 직접적이고 자동적으로 생성되어 검사에필요한 프로그래밍 시간의 80%에 달하는 잠재적 시간 감소 효과가 가능하다. 이 통합 어플리케이션은 CMM 프로그래밍 의사결정과 CMM 프로그래밍 효율성 보완을 위한 기계와 검색 라이브러리를 실행하기 위해 시뮬레이션과 충돌 회피에 있어서 완벽한 기능을 제공한다.

CAD/CAM 컨설턴트인 찰스 클라크 박사는 “NX Turbomachinery Milling은 NC 프로그래머들에게 블리스크와 임펠러 프로그래밍을 위해 특별히 고안된 어플리케이션을 통하여 생산성에 있어서 엄청난 이점을 제공하고 있으며, 반면 고도로 자동화된 NX CMM을 통해 검사 프로그래밍을 PLM 프로세스와 완벽히 통합된 구성 요소로 만들어 준다” 라고 말하며 “이번 NX 최신 버전의 출시는 지멘스PLM소프트웨어를 부품 제조 생산성 분야에 있어서 한 단계 높은 곳으로 도약하게 해 줄 것이다.” 라고 말했다.

Siemens PLM Software 소개

지멘스 A&D 그룹의 Siemens PLM Software는 전 세계 4만7천 여 고객 사에 약 4백30만 개의 라이센스 시트를 공급하는 세계적인 PLM 소프트웨어 및 서비스 공급업체이다. 텍사스주 플라노에 본사를 두고 있는 Siemens PLM Software의 오픈 엔터프라이즈 솔루션은 전 세계 기업 및 단체들이 글로벌 혁신 네트워크를 통해 파트너와 협력하여 세계 정상급 제품과 서비스를 제공할 수 있도록 한다. Siemens PLM Software 제품과 서비스에 대한 자세한 정보는 www.siemens.com/plm에서 제공된다.

Siemens PLM Software 소개

지멘스 산업 자동화 사업 본부의 Siemens PLM Software는 전 세계 5만 6천 여 고객 사에 약 6백 만에 달하는 라이센스 시트를 공급하는 세계적인 PLM 소프트웨어 및 서비스 공급업체이다. 텍사스주 플라노에 본사를 두고 있는 Siemens PLM Software는 전세계 기업들과의 협력을 통해 오픈 솔루션을 공급함으로써 그들로 하여금 보다 많은 아이디어를 성공적인 제품으로 생산시킬 수 있도록 돕고 있다. Siemens PLM Software 제품과 서비스에 대한 자세한 정보는 www.siemens.com/plm 에서 제공된다.

Siemens Industry Automation Division 소개

지멘스의 산업 자동화 사업 본부(Nuremberg 소재)는 지멘스 산업 영역 중 한 영역으로서 전세계의 자동화 시스템 및 저전력 스위치기어 그리고 산업용 소프트웨어 산업을 선도하고 있다. 지멘스 산업 자동화 사업부는 제조 및 공정 산업의 표준 제품에서부터 자동차 공정 전반에 걸친 설비 및 화학 공장 설비 등을 포함하는 전반적인 산업과 시스템을 포괄하는 포트폴리오를 제공한다. 선도적인 소프트웨어 공급 업체로서 제품 설계 및 개발에서부터 생산, 판매 및 광범위한 유지 서비스에 이르기 까지 제조기업의 완벽한 부가 가치 체인을 최적화해 준다. 전세계 자동화 산업 부문의 4만 2천 9백 명의 임직원들과 함께 2008 회계연도 기준으로 87억 유로의 총 판매 실적을 기록했다.


주: Siemens 및 Siemens 로고는 Siemens AG의 등록 상표이다. Teamcenter 로고와 등록 상표들은 미국 및 기타 국가에서 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 와 그 계열사가 보유하고 있는 등록 상표 또는 상표이다. 여기에서 언급된 모든 다른 제품명은 각 소유자의 재산이다.