콘텐츠로 바로가기

20 May 2010

지멘스 PLM 소프트웨어, PLM 혁신을 위한 HD 기술 프레임 발표

2010년 5월 20일, 서울 – 지멘스 산업 자동화 부서의 한 사업부이며 세계적인 PLM 소프트웨어와 서비스 공급업체인 지멘스 PLM 소프트웨어가 PLM 데이터 인식 및 보다 정확하고 신속한 의사 결정을 지원하기 위한 새운 기술, High Definition PLM (HD-PLM) 기술 프레임워크를 발표했다.

신규 버전의 NX 7에 적용된 신기술은 중국 상하이 세계 엑스포2010 에서 선보인 NX 7의 제품 출시와 함께 발표 되었다. HD-PLM은 사용자로 하여금 작업자, 도구, 그리고 의사 결정의 정확하고 신속한 평가를 위한 제품 관련 정보들과 통합됨으로써 혁신적으로 업무 속도를 가속화 시켜줄 것으로 기대된다.

실제로, 각각의 역할에 맞는 디지털 환경에 각 정보들을 능동적으로 위치시킴으로써 수많은 장치들을 통하여 제공되었던 각종 데이터와 지식들은 사용자들 개개인을 위해 단순화 된다. 또한 HD-PLM은 공동의 의사결정에 있어서도 사용자들의 의견 수렴과 조율을 정확하고 신속하게 도와주며, 이는 모든 정보들이 투명하고 명확해짐과 동시에 시각적인 프리젠테이션을 통해 지식화 되기 때문인 것으로 나타났다. 결국, HD-PLM은 사용자가 해당 업무에 가장 적합한 프랙티스에 대한 사용자의 결정을 할 수 있도록 해준다. 보다 상세한 HD-PLM에 대한 설명은 다음과 같다.

데이터 이용, 의미부여, 지식 생산, 이해 촉진

오늘날과 같이 상호간의 연관성이 높고 경쟁적인 글로벌 환경에서, 기업들은 더욱 혁신적이면서 고품질의 제품을 시장에 내놓아야 하는 부담을 갖고 있다. 이로 인해 제품 수명 주기 전체에 있어서 value chain에 따라 각기 다른 개인들과 각기 다른 규정에 의해 수 백 혹은 수 천의 중대한 결정들이 요구된다. 이러한 결정들의 품질과 속도가 상품의 시장 성공에 큰 영향을 미친다. 여전히 이러한 각각의 결정 들은 꾸준히 증가하고 있는 수많은 형식으로 저장된 광범위한 디지털 데이터들과 서로 연관성이 없는 복합적인 자료들을 바탕으로 작업이 이뤄지고 있다. HD-PLM 기술 프레임워크는 이렇듯 다량의 널리 퍼져있는 이질적인 데이터들을 지멘스PLM소프트웨어의 솔루션에 완벽히 호환시켜 통합 솔루션을 통해 지식으로 전환시킬 수 있도록 효율적으로 설계되었다. 이러한 솔루션들은 능동적으로 데이터들에 의미를 부여하는 진보된 데이터 상호 작용의 영역에 사용자를 끌어 들여 제품 수명 주기 전반에 걸친 의사 결정의 질을 현저히 높여줄 뿐만 아니라 보다 직관적이고 풍부한 정보들을 이해하기 용이한 형식으로 변화시켜 준다.

고품질을 위한 보다 신속하고 정확한 의사 결정

HD-PLM 은 기술 프레임워크가 어떻게 하면 사용자들이 더 빠르고 좋은 의사 결정을 통해 혁신에 더 많은 시간을 투자할 수 있도록 도울 수 있는가를 정의하는 4가지 주안점에 기초한다.

  1. 개인화 – 사용자의 존재를 인식함으로써 그들의 경험을 개인화하고 임무 수행에 필요한 정보만을 선별적이고 능동적으로 제공
  2. 지원 – 정보를 수집, 분석 및 감시하고 조치가 필요할 때 통지함으로써 사용자가 협력적 의사결정을 내리는데 전향적으로 지원하고 의사결정에 있어 협력자가 도움을 주도록 제안
  3. 명확화 – 가장 직관적인 방식으로 ‘풍부한’ 정보를 제시함으로써 사용자의 이해를 명확히 하고 서로 다른 전문분야나 출처로부터의 관련 데이터를 용이하게 탐색
  4. 검증 – 대안을 평가하는 분석 기법을 적용하고 향후 참고하기 위해 의사결정 모범사례를 제시함으로써, 모범사례에 대해 사용자 의사결정을 검증

예를 들어 HD-PLM이 활성화된 시스템은 사용자를 일반적인 CAD 오퍼레이터뿐 만이 아니라 전문적인 엔지니어 혹은 고도화된 설계자로서 인식하게 되며, 각각의 개인이 수행할 업무와 환경에 맞게 자동적으로 워크스페이스를 개인화 한다. 그 후에 시스템은 처리되어야 할 이슈들에 대한 정보를 제공하고 고려해야 할 적절한 정보들과 현재 진행 중인 작업에 기초하여 협업해야 할 작업자들을 찾아줌으로써 사용자가 작업을 신속하고 정확하게 완수할 수 있도록 지원한다. 과정 전반에 걸쳐 HD-PLM은 직관적이고 시각적인 방식으로 표현함으로 여러 정보들을 명확히 하는데 도움을 줄 것이며 방대하고 다양한 규정으로부터의 세부 항목에 대한 접근 역시 쉬워지게 할 것이다. 또한 도메인, 기업 그리고 업계의 최적화된 프랙티스에 기초한 평가뿐만이 아닌 분석적 기법을 통하여 활용 가능한 지식에 영향을 줌으로 인해 사용자의 결정이 가능해진다. 결과적으로 사용자들은 더욱 이성적인 결정을 내릴 수 있을 뿐 아니라 보다 효율적으로 신속한 단계에서 확신을 갖고 결정을 할 수 있게 된다.

이 과정에 반드시 필요한 모든 적합한 정보들은 필요한 작업자에게 장소에 상관없이 스마트폰과 태블릿 PC 등의 장비를 통해 여러 형태의 장치들을 통하여 즉시 전달될 수 있다는 점도 주목할 점이다. 여기 저기 산재하여 축적된 이질적인 데이터에 대한 정확한 검색, 통합, 의미 부여를 하고, 효율적 작업을 위한 최첨단 기술에 작용하며, 이러한 정보들을 시각적으로 흥미를 돋는 방식으로 보급하는 것을 통해 HD-PLM은 조직 내의 지식 공유를 돕는 것은 물론 고품질의 의사 결정을 가능하게 해준다.

IDC Manufacturing Insights PLM 전략 부문 이사 조 바카이(Joe Barkai) 는 “사람들은 이성적인 의사 결정에 도달하고 그들의 결정이 다른 투자자들에게 미치는 영향을 이해하기 위해 정보들을 공유하고 교환하는 기회를 제공할 플랫폼에 대한 기본적인 필요를 가지고 있다” 라며 “더 좋은 의사 결정 지원 시스템의 역할은 사람들이 말 그대로 실제에서건 가상에서건 간에 서로를 보고 공통된 플랫폼 상에서 효율적으로 의사 소통을 하고, 그리고 각자의 필요를 충족시킬 수 있는 결정들을 최적화하고 일치시킬 수 있게 하는 것이다”라고 설명했다.

강력한 기술적 토대 상에서의 구현

HD-PLM은 30년이 넘는 기간을 통해 소프트웨어 혁신을 일으킨 지멘스PLM소프트웨어의 강력한 기술력을 토대로 구현된다. HD-PLM은 정황과 일치하는 결정 지원 환경 제공을 위해 이 토대 전반에 걸친 완벽한 수준의 통합된 PLM 솔루션 세트 상에서 확장될 수 있다. 제품 개발용 NX™ software, 수명주기 관리용 Teamcenter® software, 그리고 제조용 Tecnomatix® software은 제품 수명 주기에 걸쳐, 그리고 전 세계로 확장된 다국적 기업에 있어서 결합력 있고 직관적인 의사 결정 지원 환경을 구축할 수 있도록 한다. 이러한 통합 기업 솔루션의 사용자들은 그들의 업무와 연관성이 있을 뿐만 아니라 다른 도메인의 상류 부분과 하류 부분 모두에 대한 영향력을 참작하는 의사 결정을 위한 크로스 도메인 정보 네트워크를 갖게 된다.

지멘스PLM소프트웨어는 최신 버전의 NX와 Teamcenter가 HD-PLM 프레임워크와 작용하기 위해 어떻게 연동하는지 강조하고 있다. 지멘스 PLM 소프트웨어의 제품 부문 수석 부사장이자 CTO인 척 그라인드스태프(Chuck Grindstaff)는 “HD-PLM 기술 프레임워크는 최첨단 기술 혁신, 최근의 소프트웨어, 하드웨어, 커넥티비티 기술과 작용하며, 우리의 유산과도 같은 자사의 혁신적인 솔루션 상에서 구현된다” 라며 “HD-PLM은 지멘스 PLM 소프트웨어의 글로벌 제품 개발 협력 팀으로 하여금 제조 업체 내외부에서 모두 활용할 수 있는 많은 양의 정보들을 감정, 기록, 대조할 수 있는 공통된 통합 소프트웨어 도구를 생산할 수 있게 하는 기술적 토대를 제공하며, 일관되고 흥미로운 직관적인 시각적 환경을 사용하여 그 데이터들에 의미를 부여한다. 적합한 환경 내에서 적시적소에 적합한 작업자의 신속하고 정확한 의사 결정을 지원하는, 소위 고품질 의사 결정이라고 칭하는 일에 대한 지원이 가능하다" 라고 전했다.

지멘스PLM소프트웨어의 HD-PLM에 대한 보다 상세한 정보는 www.siemens.com/plm/hdplm 에서 확인 가능하다.

Siemens PLM Software 소개

지멘스 산업 자동화 사업 본부의 Siemens PLM Software는 전 세계 5만 6천 여 고객 사에 약 6백 만에 달하는 라이센스 시트를 공급하는 세계적인 PLM 소프트웨어 및 서비스 공급업체이다. 텍사스주 플라노에 본사를 두고 있는 Siemens PLM Software는 전세계 기업들과의 협력을 통해 오픈 솔루션을 공급함으로써 그들로 하여금 보다 많은 아이디어를 성공적인 제품으로 생산시킬 수 있도록 돕고 있다. Siemens PLM Software 제품과 서비스에 대한 자세한 정보는 www.siemens.com/plm 에서 제공된다.

Siemens Industry Automation Division 소개

지멘스의 산업 자동화 사업 본부(Nuremberg 소재)는 지멘스 산업 영역 중 한 영역으로서 전세계의 자동화 시스템 및 저전력 스위치기어 그리고 산업용 소프트웨어 산업을 선도하고 있다. 지멘스 산업 자동화 사업부는 제조 및 공정 산업의 표준 제품에서부터 자동차 공정 전반에 걸친 설비 및 화학 공장 설비 등을 포함하는 전반적인 산업과 시스템을 포괄하는 포트폴리오를 제공한다. 선도적인 소프트웨어 공급 업체로서 제품 설계 및 개발에서부터 생산, 판매 및 광범위한 유지 서비스에 이르기 까지 제조기업의 완벽한 부가 가치 체인을 최적화해 준다. 전세계 자동화 산업 부문의 4만 2천 9백 명의 임직원들과 함께 2008 회계연도 기준으로 87억 유로의 총 판매 실적을 기록했다.


주: Siemens 및 Siemens 로고는 Siemens AG의 등록 상표이다. Teamcenter 로고와 등록 상표들은 미국 및 기타 국가에서 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 와 그 계열사가 보유하고 있는 등록 상표 또는 상표이다. 여기에서 언급된 모든 다른 제품명은 각 소유자의 재산이다.