새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
Siemens의 몰드, 툴링, 다이 산업을 위한 PCM(Product Cost Management) 솔루션은 사양, 제조 기술, 시간당 급료 같은 사전 구성된 정보를 활용할 수 있는 마스터 데이터베이스에서 프로필과 위치를 선택할 수 있는 기능을 툴링 제조업체에 제공합니다. 그러면 높은 수준의 상세함으로 금형 원가를 산출하여 유연하게 비용 명세서를 생성할 수 있습니다. 다양한 제품 비용 책정 기능은 수익성, 이윤, 투자 수익을 극대화하는 데 도움이 되는 비용 최적화를 위한 더 많은 기회를 고객 및 전체 공급망(OEM, 공급망, 도구 제조사)에 제공합니다.
Siemens의 몰드, 툴링, 다이 산업을 위한 PCM(Product Cost Management) 솔루션은 사양, 제조 기술, 시간당 급료 같은 사전 구성된 정보를 활용할 수 있는 마스터 데이터베이스에서 프로필과 위치를 선택할 수 있는 기능을 툴링 제조업체에 제공합니다. 그러면 높은 수준의 상세함으로 금형 원가를 산출하여 유연하게 비용 명세서를 생성할 수 있습니다. 다양한 제품 비용 책정 기능은 수익성, 이윤, 투자 수익을 극대화하는 데 도움이 되는 비용 최적화를 위한 더 많은 기회를 고객 및 전체 공급망(OEM, 공급망, 도구 제조사)에 제공합니다.
오늘날 OEM 및 툴링 제조업체는 제품 투자의 수익률을 극대화하고자 노력하는 동시에, 더욱 혁신적인 제품을 출시하려는 목표가 균형을 이루어야 합니다. 전 세계적인 수익성에 대한 압박 때문에 비용 견적 및 금형의 구입 가격 분석 시 금형 원가는 제품 성공을 위한 중요한 기반입니다. 제품 개발 단계의 초기에 금형 원가에 대해 자세하고 신뢰성 높은 정보를 확보하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다. OEM은 금형 원가 책정을 활용하여 공급업체가 툴링 시 현실적인 입찰을 하도록 보장할 수 있습니다. Siemens의 솔루션은 사출 성형, 고압 다이캐스팅, 프로그레시브 다이스탬핑, 레이저 절삭 등과 같은 다양한 툴 기술의 파라메트릭 계산을 사용함으로써 공급업체가 현실적인 입찰가를 계산하여 계산 착오로 인한 손실을 입지 않고 이윤을 극대화하도록 지원할 수도 있습니다.
툴링 제조업체에게 제품의 다양성 증가와 제품 라이프사이클의 단축은 견적 요청(RFQ)의 증가로 인한 업무량의 증가를 의미합니다. 한편, OEM은 공급업체가 현실적이고 정확한 견적을 제공했는지 확인할 수 있습니다. 부정확한 견적은 달갑지 않은 납품 시간 증가로 이어지고 손실까지 발생할 수 있으므로, 이러한 확인을 수행하면 각 당사자의 비즈니스 프로세스가 개선됩니다.
이 솔루션의 주요 영역을 살펴보십시오.
제품 및 금형 원가 계산을 위해 PLM 시스템에서 직접 BOM 데이터와 시각적 3D 데이터를 가져와 제품 설계, 재료, 제조 프로세스의 변경 사항에 더욱 신속하게 대응합니다.
제품의 전체 가격 구조를 표시하여 비용 엔지니어가 가격에 대한 개발 관련 변경 사항이 미치는 영향을 언제든지 확인할 수 있도록 하고, 개발 프로세스의 초기에 비용 동인을 파악하여 비용 변경을 최소화할 수 있도록 합니다.
전체 제품 라이프사이클 동안 미래의 금형 원가와 가격을 예측하여 프로젝트의 이윤을 결정하고, 회사 프로젝트와 프로그램을 비교하여 최상의 투자 결정을 내리도록 합니다.
여러 가지 상품에 대한 공급업체 파트의 신뢰할 수 있는 금형 원가 예측을 실행하여, 신뢰할 수 있는 비용 예측을 토대로 미래의 목표 가격 또는 구매 가격을 협상할 수 있도록 지원합니다.
명확한 비용 구조와 타당한 제품 비용 명세서를 표시하는 맞춤 형식으로 된 비용 데이터를 사용하여 고객/공급업체와 협상을 진행함으로써 비용 협상에서 더욱 확고한 입지를 확보합니다.
비용 관련 정보의 방대한 데이터베이스를 활용하는 수많은 몰드 및 툴링 기술과 비용 비율을 위해 생산 장소, 기계, 사전 구성된 참조 프로세스를 포함한 여러 가지 시나리오를 시뮬레이션합니다.
개발 프로세스의 초기에 제품 및 금형 원가를 좌우하는 요인을 파악하고, 전체 제품 가격 구조를 표시하여 대체 솔루션을 제안함으로써 개발 관련 비용 변경 사항이 미치는 영향을 확인합니다.
전체 제품 라이프사이클 동안 미래의 금형 원가와 가격을 예측하여 프로젝트의 이윤을 결정하고, 회사 프로젝트와 프로그램을 비교하여 최상의 투자 결정을 내리도록 합니다.
금형, 툴 및 다이 제작에서 제품 설계 프로세스 및 툴 비용을 가속화하고 최적화합니다.
With Teamcenter, plastic components manufacturer generates cost calculations 50 percent faster.
Electromechanical components manufacturer saves costs with Teamcenter product cost management
Manufacturer of plastic components generates tool quotations 50% faster.