새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
HVAC (난방, 환기, 공조) 시스템은 다양한 조건에서 작동해야 하며, 정부 효율성 규제를 충족하고 수리에 소요되는 다운타임을 최소화하면서 긴 수명 동안 안정적으로 작동해야 합니다. Siemens Digital Industries Software는 HVAC 시스템의 성능과 효율성, 소음 및 진동, 냉각에 대해 물리적 테스트만 사용해 얻을 수 있는 것보다 더 나은 인사이트를 얻을 수 있도록 지원합니다.
HVAC (난방, 환기, 공조) 시스템은 다양한 조건에서 작동해야 하며, 정부 효율성 규제를 충족하고 수리에 소요되는 다운타임을 최소화하면서 긴 수명 동안 안정적으로 작동해야 합니다. Siemens Digital Industries Software는 HVAC 시스템의 성능과 효율성, 소음 및 진동, 냉각에 대해 물리적 테스트만 사용해 얻을 수 있는 것보다 더 나은 인사이트를 얻을 수 있도록 지원합니다.
HVAC 시장이 호황을 누리고 있습니다. 성장하는 시장에는 많은 기업들이 모여들며, 그러므로 경쟁사 제품과의 차별화를 꾀해야 합니다. 앞서 나가려면 혁신에 나서야 합니다.
그러나 온실 가스가 증가하고 효율성 강화에 대한 요구사항이 대두되면서 전 세계 정부는 배출과 효율을 관리하는 HVAC 규제 마련에 나섰습니다. 천차만별의 규제는 제품을 관리하고 엔지니어링해야 하는 복잡성을 가중시킵니다.
게다가 HVAC 제품은 더욱 스마트해지고 연결성이 향상되고 있습니다. HVAC 시스템은 IoT를 통해 글로벌 네트워크와 통신해 원격 지점의 온도와 습도를 모니터링하고 제어할 수 있습니다.
복잡하고 한층 연결성이 강화된 이 세상에서 제품의 정상 작동 여부를 어떻게 확인할 수 있을까요? 제어 시스템이 기계 구성요소에 미치는 영향과 그 반대의 영향은 어떨까요? 우수 기업은 이러한 새로운 세상을 위한 제품을 엔지니어링하는 방법을 파악할 수 있을 것입니다.
시뮬레이션은 혁신을 실현하고 경쟁사보다 앞서 나가기 위한 열쇠입니다. 시뮬레이션을 사용하면 물리적 시제품을 사용하는 것보다 새로운 설계 아이디어를 더 빠르게 테스트할 수 있습니다. 즉, 많은 새로운 설계 변형을 신속히 평가해 애플리케이션에 적합한 설계를 찾은 다음, 최종 물리적 테스트를 실시해 시뮬레이션을 검증하고 규제를 충족하는 데 필요한 최종 자격을 획득할 수 있습니다.
Siemens Digital Industries Software는 동급 최강의 CAE 시뮬레이션, 시스템 시뮬레이션, 테스트 솔루션 및 설계 탐색 및 분석 기능을 제공합니다. Siemens의 시뮬레이션 및 테스트 솔루션을 사용하면 HVAC 시스템의 성능과 효율성, 소음 및 진동, 냉각에 대해 물리적 테스트만으로 얻을 수 있는 것보다 더 나은 인사이트를 얻을 수 있습니다.
이 솔루션의 주요 이점에 대해 알아보십시오.
Balance space, efficiency, performance, and durability of HVAC systems through intelligent design.
고객은 최대한 조용한 HVAC 시스템을 원합니다. 용해로, 에어컨 또는 열 펌프의 동적 성능과 음향 성능을 미리 예측하고 건물에 이미 설치돼 있는 시스템의 소음 발생원과 전달 경로를 파악하는 데 도움이 되는 포괄적인 고급 진동 및 음향 시뮬레이션과 테스트 솔루션을 활용해 소음과 진동을 줄일 수 있습니다.
효율, 유량, 열 교환, 제어는 모두 열 펌프, 에어컨 및 용해로와 같은 HVAC 시스템의 중요한 성능 기준입니다. Siemens Digital Industries Software의 시뮬레이션 및 테스트 솔루션은 시제품을 만들지 않고도 HVAC 시스템이 이러한 기준에 부합하는지 확인하는 데 필요한 툴을 제공합니다.
Develop reliable smart HVAC systems and components in a shorter time and with minimum prototype testing.
Implement a customized smart home automation system taking into consideration the performance and source of the energy.
린 (lean) 시뮬레이션 기법을 사용한 효율적인 HVAC 소음 줄이기
Collaboration with a global partner ecosystem accelerates enterprises on their digitalization journey. Having access to a network of suppliers, cus...
ISO 3744에 따라 ISO 음력 테스트를 수행하고 소음 배출에 대한 유럽 규제를 준수하는 방법에 대해 알아보십시오.
열은 저항이 낮은 경로로 이동하는 경향이 있지만 열의 이동 경로와 패턴을 예측하는 것은 매우 어렵습니다. 기계 제조업체는 CFD(전산 유체 역학) 소프트웨어를 통해 기계, 전자, 소프트웨어의 구성 요소가 과열 방지를 위해 상호작용하는 방식을 이해할 수 있습니다. ...