새로운 프로그램을 위한 혁신적이며, 협업이 가능한 동기화된 프로그램 관리
제조업체가 그 어느 때보다 많은 과제에 직면함에 따라 중장비 산업은 중대한 시점에 서 있습니다. 제조업체는 여러 정부 및 조직의 배출 및 안전 규정을 준수하면서 소비자가 원하는 연결 기술을 통합해야 합니다.
또한 실제 시뮬레이션 및 IoT 솔루션을 통합하여 차세대 기계를 제작해야 합니다. Siemens의 예측 성능 엔지니어링 솔루션은 다중 물리 설계, 시뮬레이션, 테스트 및 현장 데이터 분석을 공통적이고 연결된 워크플로로 통합하여 더 낮은 비용으로 정확한 결과를 신속하게 도출합니다.
제조업체가 그 어느 때보다 많은 과제에 직면함에 따라 중장비 산업은 중대한 시점에 서 있습니다. 제조업체는 여러 정부 및 조직의 배출 및 안전 규정을 준수하면서 소비자가 원하는 연결 기술을 통합해야 합니다.
또한 실제 시뮬레이션 및 IoT 솔루션을 통합하여 차세대 기계를 제작해야 합니다. Siemens의 예측 성능 엔지니어링 솔루션은 다중 물리 설계, 시뮬레이션, 테스트 및 현장 데이터 분석을 공통적이고 연결된 워크플로로 통합하여 더 낮은 비용으로 정확한 결과를 신속하게 도출합니다.
Heavy Equipment Engineers are challenged in today's market to be innovative and keep up with Industry 4.0. Siemens’ solutions for Predictive Performance Engineering enable manufacturers to implement a comprehensive digital twin to simplify the virtual design and verification process, leading to faster and more cost-efficient validation of real-world machine performance.
안전을 개선하고 지속 가능성을 향상하며 더 높은 연결성에 대한 소비자 요구를 충족하기 위해 자율화, 전기화, 연결된 작업 현장 등 흥미롭고 새로운 중장비 기술이 많이 개발되었습니다. 그러나 이러한 새로운 기술로 인해 엔지니어링 복잡성 수준이 높아졌으며, 개발 시간도 더 길어졌습니다.
오늘날 농장 및 임업, 건설 및 채굴 장비 시장에서 경쟁력을 유지하려면 제조업체는 엔지니어링 원칙을 통합하고 안정성을 극대화하며 오류를 정확히 예측하고 수익성의 저하 없이 생산성을 보호할 수 있는 방법을 찾아야 합니다.
예측 성능 엔지니어링을 위한 Siemens의 솔루션을 사용하면 제조업체는 포괄적 디지털 트윈을 구현해 가상 설계 및 검증 프로세스를 간소화할 수 있고, 그 결과 더 빠르고 비용 효율적으로 실제 기계 성능을 검증할 수 있습니다. Siemens 솔루션은 다중 물리 모델링, 원활한 CAE 자동화, 통합 필드 데이터 분석을 통해 가상 세계와 실제 세계의 이점을 독특하게 결합하여 중장비 제조업체가 경쟁에서 앞설 수 있도록 지원합니다.
사물 인터넷을 활용하여 현장, 즉 "물리적 트윈"인 광산 및 건설 현장에서 가동 중인 기계로부터 정보를 수집합니다. 이를 "디지털 트윈" 디지털 혁신 플랫폼에 포함된 엔지니어링 정보와 결합하여 경쟁 우위를 달성하는 데 필요한 통찰력을 얻습니다.
중장비 제조사의 새로운 과제는 엔지니어링 프로세스를 개선면하서 증가하는 대규모 기계 설계 복잡성을 해결하는 방법을 찾는 것입니다. Siemens 시뮬레이션 및 테스트 솔루션은 엔지니어링 정확성과 개발 생산성을 향상시켜 가장 포괄적인 디지털 트윈을 만들고, 현재 생산되고 있는 가장 복잡한 중장비 제품의 품질 표준을 충족할 수 있도록 지원합니다.
중장비 제조사의 새로운 과제는 엔지니어링 프로세스를 개선하는 동시에 증가하는, 대대적인 기계 설계 복잡성을 어떻게 해결할 것인가 하는 점입니다. Siemens 시뮬레이션 및 테스트 솔루션은 엔지니어링 정확성과 개발 생산성을 향상시켜 가장 포괄적인 디지털 트윈을 만들며, 현재 생산되는 가장 복잡한 중장비 제품의 품질 표준을 충족할 수 있도록 지원합니다.
Increasing performance engineering maturity in heavy equipment
Heavy equipment engineers need to continuously improve and optimize equipment designs, but how can they get product designs right sooner to meet bo...
Can your heavy equipment development process keep up with advancements in automation technology? The complexity of equipment designs becomes more c...
중장비 엔지니어링이 증가하는 글로벌 산업 동향의 복잡성을 따라잡을 수 있을까요? 성능을 정확하게 예측하는 엔지니어링을 통해 고급 중장비 개발의 속도를 높여 고객의 요구를 충족할 수 있습니다. 이 인포그래픽은 중장비 제조업체가 예측 성능 엔지니어링 소프트웨어를 사용...